Loading
Magazine

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ENERGIA

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ENERGIA hero image

A digitalização industrial não é uma moda, ela se tornou uma grande aliada. Na produção de petróleo e gás, por exemplo, a tecnologia garante uma maior produtividade, reduz os riscos de acidentes e melhora a eficiência na resolução de problemas.

A Rockwell Automation, empresa líder mundial em soluções tecnológicas para as indústrias, afirma que tradicionalmente um dos grandes desafios é dispor de sistemas que permitam obter informações sobre a produção e o estado dos ativos de forma rápida e eficiente com a finalidade de tomar melhores decisões de negócios.

“Hoje em dia contar com soluções digitais aproveitando ao máximo as informações por meio da conectividade e mobilidade, existentes em todos os níveis dos sistemas que controlam a produção, representa uma oportunidade sem precedentes para maximizar a eficiência dos ativos.  A Rockwell Automation é especializada em entregar soluções empacotadas de potência que são ajustadas às necessidades individuais de cada cliente com base nas tecnologias que possibilitam a transformação digital”, indica Denio Pires, Gerente de Indústria de Óleo e Gás para América Latina, Rockwell Automation

Substituir os sistemas elétricos tradicionais por uma plataforma digital que se integra com sua solução de controle de processos gera benefícios de grande alcance. “As novas tecnologias que hoje agregam inteligência para as soluções de sistemas elétricos e de potência aliadas as estratégias de transformação digital, podem proporcionar funcionalidades sem precedentes para as áreas de produção, engenharia e manutenção”, afirma Denio Pires.

Entre os diversos benefícios estão:

  • Redução do tempo e do custo de implantação dos sistemas;
  • Acesso às informações de produção e operação em tempo real com base em comunicações digitais;
  • Completa integração dos sistemas de controle de processos com os sistemas de controle elétrico e de potência;
  • Redução das paradas não programadas e dos tempos de identificação e resolução dos problemas;
  • Identificação de padrões que permitam definir estratégias de manutenção preventiva, preditiva e prescritiva.

Segundo os especialistas da Rockwell Automation, a mudança para uma solução digital permitirá acompanhamento de seus ativos elétricos em tempo real, acelerando a tomada de decisões e a resolução de problemas.

“Antes que soe um alarme ou haja uma parada de equipamento que possa afetar diretamente a produção, as equipes poderão ser alertadas de uma possível falha e assim iniciar o processo de avaliação para realização de reparos. Assim, uma possível falha não terá a oportunidade de afetar a produtividade ou o rendimento do equipamento”, assegura Denio Pires.

Outra das facilidades oferecidas pelas soluções de potência da Rockwell Automation é a capacidade de dispor de supervisão remota, o que melhora diretamente a segurança dos trabalhadores.

Ao integrar o sistema elétrico a uma plataforma inteligente, os funcionários poderão trabalhar até mesmo a partir de um telefone celular, mantendo-se a uma distância segura das condições potencialmente perigosas que possam ser geradas pelos sistemas de energia.

Por outro lado, o acesso imediato às informações sobre o que ocorre nos sistemas de controle de potência permite otimizar o consumo energético.

Uma refinaria de petróleo, por exemplo, aproveitou os dados unificados para reduzir em 27% o tempo de parada relacionado com as falhas de equipamentos e reduziu em 35% os custos relacionados com a solução de problemas de manutenção.

“O simples ato de substituir tecnologias obsoletas por novas não garante que se tire o máximo proveito do que essas últimas gerações de dispositivos têm a oferecer. É preciso combinar uma estratégia de transformação digital, a qual, entre outros benefícios, permite ter um único sistema de controle que inclua o controle de processos, o controle dos sistemas de potência e o controle energético; o que possibilita que todo tipo de informação esteja disponível em todos os níveis da organização com a finalidade de otimizar a tomada de decisões”, afirma Ariel Bursztein, Gerente Regional de Marketing da Rockwell Automation.

Dado:

Segundo um estudo do ARC Advisory Group, 67% das novas instalações de petróleo e gás implantaram dispositivos inteligentes como parte de seu sistema elétrico geral.

Deseja ver quanto pode economizar com uma solução digital inteligente? Dê uma olhada em nossa calculadora de reembolso.

Topics: Petróleo e gás
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ENERGIA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.