Loading
Magazine

Como lidar com a obsolescência

Os grandes desafios que as empresas de mineração devem enfrentar para modernizar suas operações e permanecer competitivas no ambiente atual.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tessa Myers visitando uma mina de cobre com outras duas pessoas

Por Tessa Myers, vice-presidente, Vendas América do Norte, Serviços e Soluções, Rockwell Automation

 

 

Recentemente, tive a oportunidade de visitar a mina de um cliente e conhecer a liderança do local. Em nossas conversas, discutimos sobre os grandes desafios que as empresas de mineração devem enfrentar para modernizar suas operações e permanecer competitivas no ambiente atual.

 

A volatilidade do mercado de commodities na última década teve um impacto transformador no setor de mineração. Em resposta às condições imprevisíveis, muitas minas tomaram medidas para otimizar as equipes e evitar atualizações de equipamentos, até que as condições do mercado melhorassem.

 

Com um aumento nos preços das commodities e uma previsão mais otimista, as empresas de mineração, agora, enfrentam um cenário clássico de boas e más notícias.

  • As boas notícias: muitas minas estão operando de forma mais enxuta do que nunca e estão bem posicionadas para obter lucratividade.

 

  • As más notícias: os orçamentos de capital permanecem limitados. E o adiamento contínuo de investimentos em equipamentos e sistemas de controle pode comprometer a confiabilidade e a eficiência.

 

Para as operações de mineração, o desafio de administrar vários equipamentos obsoletos em locais remotos é agravado pela redução de mão de obra qualificada.

 

A verdade é que com ativos inteligentes e conectados, e recursos como monitoramento remoto, dados analíticos e Inteligência Artificial (IA) é possível superar esses desafios. Porém, os sistemas antigos instalados em muitas minas simplesmente não contam com a conectividade e a inteligência integrada necessárias.

 

Sendo assim, neste cenário, quais estratégias as mineradoras podem usar para minimizar o risco de obsolescência, incorporar novas tecnologias e melhorar a confiabilidade dos equipamentos?

 

As etapas a seguir podem fornecer orientação:

Como diz o ditado, não se pode gerenciar o que não se pode medir. Mas, com poucos funcionários especializados para essa tarefa, a maioria das empresas de mineração não tem conhecimento profundo das limitações de seus equipamentos ou de sua exposição ao risco de obsolescência, além dos reparos caros e do tempo de inatividade não planejado.

 

Para muitos, o primeiro passo para uma avaliação e migração de tecnologia com boa relação custo-benefício é envolver uma empresa terceirizada, que conheça o setor de mineração e a tecnologia de automação, para analisar ativos críticos da planta e sua condição atual.

 

A avaliação da base instalada (IBE) oferece um inventário de todos os ativos de hardware e software em locais relevantes, além de informações precisas sobre o ciclo de vida em relação ao que é atual, ultrapassado ou obsoleto.

Da esq. p/ dir.: Tessa Myers, Jelle Eijzinga (Gerente de Contas Estratégicas) e Alejandro Caparelli (Presidente, região da América Latina)

A avaliação da base instalada não apenas aponta o risco de obsolescência mas, também,  fornece um plano para priorizar as melhorias a serem executadas.

 

Normalmente, a importância de um ativo é determinada pelo seu impacto direto na produtividade. Em outras palavras, o que acontece quando um equipamento fica inativo – e quanto tempo levará para restaurar a funcionalidade?

 

Um compressor de ar que não está funcionando – pertencente a uma linha de cinco outros compressores de ar iguais – pode ter um impacto imediato mínimo na produção. Por outro lado, uma indisponibilidade de acionamento imprevista poderia tirar o britador de serviço por semanas.

 

Com uma correta avaliação da base instalada, as empresas podem tomar melhores decisões suportadas por informações seguras, desde dados de estoques de peças sobressalentes e atualizações de software a migrações de sistema e requisitos de treinamento de pessoal. Tudo de forma mais ampla – aplicação a aplicação – e mina a mina.

Todos sabemos que priorizar atualizações é apenas parte da equação. A implantação de melhorias dentro das restrições orçamentárias é o principal obstáculo a ser superado.

 

Tenha em mente que há muitas maneiras de incorporar tecnologias mais recentes, inclusive abordagens de modernização e migração em etapas, projetadas para minimizar os riscos.

Adotar uma abordagem estratégica para a obsolescência de equipamentos e modernizar e padronizar equipamentos e softwares de controle podem ajudar as empresas a ter uma mina conectada de forma incremental e econômica.

 

E uma mina conectada que, além de tudo, permite obter uma grande quantidade de informações de diagnóstico em tempo real, KPIs e tendências, tanto no local quanto de maneira remota, é um caminho eficaz para melhorar a confiabilidade do equipamento e a eficiência da produção.

 

Conheça as Soluções da Rockwell Automation para a Indústria de Mineração.

Topics: Mineração, metais e cimento
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Como lidar com a obsolescência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.