Loading
Magazine

A virtualização elimina a dependência entre o sistema operacional e o hardware físico

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A virtualização elimina a dependência entre o sistema operacional e o hardware físico hero image

Algumas das perguntas que não deixam os engenheiros de controle ou especialistas em TI dormir são o que acontecerá se o computador falhar, se o software parar de funcionar ou se ocorrer uma falha na fábrica.

Nesse momento, haverá planos para resolver os inconvenientes, mas o tempo que levaria para executá-los implica em uma interrupção parada na produção, o que se converte na perda de milhares ou milhões de dólares. Isso é o que nenhuma empresa quer que aconteça.

Considerando esses possíveis cenários, existem procedimentos para garantir soluções para problemas futuros e que seriam menos dispendiosos. Trata-se da virtualização ou digitalização da manufatura.

O que essas mudanças implicam? A Rockwell Automation, fornecedora americana de soluções de informações e automação industrial, explica que, essencialmente, a virtualização elimina a dependência entre o sistema operacional e o hardware físico.

Aqui explicamos as vantagens:

Reduz os custos. Para operar em uma máquina física, é necessário comprar e usar vários computadores e servidores. A virtualização oferece um menor custo de propriedade, pois permite compartilhar os recursos de um número menor de servidores e ajuda a reduzir o espaço ocupado nas instalações. Na verdade, você pode obter uma redução de até 74% do custo de propriedade.

Oferece uma computação mais potente. O que permite executar vários aplicativos em um único servidor.

Ajuda a evitar períodos improdutivos com sua alta disponibilidade e tolerância a falhas, além de poder ser implementado e substituído com rapidez.

É escalável. Pode ser facilmente ampliado ou reduzido conforme a necessidade.

É mais fácil de gerenciar. Quer seja gerenciado por você ou por seu departamento de TI ou pelos especialistas em TI/TO da Rockwell Automation, os ambientes virtualizados são intrinsecamente mais fáceis de gerenciar do que as alternativas. O que você prefere: 50 aplicativos em 50 servidores ou em 3 servidores? Além disso, a virtualização permite criar modelos para executar os novos sistemas operacionais.

Outra vantagem da virtualização é a possibilidade de adicionar redundância, isto é, executar o mesmo aplicativo em vários servidores como medida de segurança, caso um dos servidores falhe. Em um ambiente virtualizado, a redundância pode ser implementada por meio de diferentes metodologias, de hardware a hypervisor es, visando reduzir o risco de falha de diferentes componentes.

Mais espaço físico.

Além das vantagens indicadas, a migração para ambientes virtuais permite recuperar os espaços físicos ocupados por computadores e servidores, cujo custo de manutenção é alto. Se você sempre sonhou em controlar todos os seus sistemas e aplicativos de TO em um único ponto, a virtualização é uma excelente maneira de fazê-lo. Sem dúvida, a migração é uma tendência que veio para ficar, por isso, deve ser incluída nos planos de todos os fabricantes.

Para mais informações sobre nossa solução para aplicações de pequeno e médio porte, conheça o VersaVirtual da Rockwell Automation.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left A virtualização elimina a dependência entre o sistema operacional e o hardware físico
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.