Loading
Magazine

A tecnologia digital: A mudança que fortalecerá as operações da sua fábrica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A tecnologia digital: A mudança que fortalecerá as operações da sua fábrica hero image

Espera-se que 2020 seja o ano das revoluções tecnológicas que prometem melhorar ainda mais a vida de milhões de pessoas no mundo. A implementação massiva da rede 5G, a inteligência artificial como serviço ou o pagamento em lojas físicas com Apple Pay e Google Wallet são apenas alguns dos lançamentos esperados.

No setor industrial, as propostas de mudanças também não param quando se busca, por exemplo, aumentar o uso de ativos sem comprometer a saúde e a segurança dos funcionários.

Recentemente, o Fórum Econômico Mundial estimou que o tamanho da oportunidade de gestão do desempenho de ativos é de US$ 700 bilhões. Uma oportunidade como essa é difícil de ignorar.

Por isso, foram identificados dois elementos centrais da gestão de ativos industriais que são importantes para melhorar e fazer com que as operações aproveitem seu potencial: que as práticas de gestão de ativos falem a mesma língua e que exista uma colaboração entre as funções de negócios.

Com a devida aplicação das tecnologias digitais, as equipes industriais poderão trabalhar a partir de uma definição comum (falarão a mesma língua) e serão mais colaborativas, o que lhes permitirá tomar as decisões com base em informações e dados em tempo real.

Essa colaboração compartilhada também permite uma melhor operação entre as equipes, por exemplo, de EHS (meio ambiente, saúde e segurança) e manutenção, possibilitando decisões adequadas em torno da gestão de ativos.

De qual solução de gestão do desempenho de ativos você precisa? A resposta está na proposta desenvolvida pela Rockwell Automation: My Equipment.

Trata-se de uma proposta de SaaS (software como serviço) baseada na nuvem, projetada para superar esses obstáculos e ajudar os clientes a realmente ganharem impulso ​​com os dados.

O My Equipment oferece informações sobre as operações do seu ambiente de produção, de forma que seja possível tomar as melhores decisões baseadas em dados. Essa solução tecnológica começa com uma avaliação da base instalada para permitir que você revise, analise e avalie essas informações.

As exibições e a análise detalhada do quadro elétrico oferecem melhor acesso às informações sobre seu ambiente de produção, visando ajudar você a avaliar e priorizar os riscos cruciais dentro das suas instalações.

Por isso, não temos dúvidas de que o My Equipment será de extrema importância para identificar os riscos operacionais e as oportunidades de economia de custos em suas instalações, melhorando o tempo de atividade e o desempenho.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left A tecnologia digital: A mudança que fortalecerá as operações da sua fábrica
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.