Loading
Magazine

“A Rockwell Automation tem soluções que permitem às fábricas de cimento diminuir o consumo de energia”

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
“A Rockwell Automation tem soluções que permitem às fábricas de cimento diminuir o consumo de energia” hero image

Entrevista a Germán Gonzáles

 

O setor de cimentos está apostando na tecnologia de vanguarda para melhorar seu processo produtivo e diminuir as emissões de dióxido de carbono ao meio ambiente. Hoje em dia, as companhias desse segmento estão cada vez mais comprometidas com as decisões e ações promovidas pelos países para proteger o planeta. Porém, como contribuir para essa luta diretamente sem que isso afete a produtividade? A resposta está na automação.

 

Desde 1991, a Rockwell Automation fornece soluções de inteligência artificial em diferentes setores, como o cimenteiro, para fortalecê-las de acordo com suas necessidades, mas sem que essas mudanças prejudiquem a qualidade de vida dos usuários finais: as famílias.

 

“O tema ambiental é um tema vital e chave na indústria do cimento. Eles são atores importantes no setor produtivo em cada país e estão tomando consciência diariamente sobre as emissões que prejudicam o meio ambiente. Desse modo, as tecnologias que podem levar a isso são tecnologias-chave para serem utilizadas em seus processos produtivos, e a Rockwell Automation tem soluções que possibilitaram às empresas de cimento do mundo todo poder diminuir o consumo de energia e reduzir a quantidade de carbono combustível por toneladas de cimento produzidas”, destaca o engenheiro Germán González.

O primeiro passo, assinala González, é avaliar a eficiência energética e o potencial de melhora. A Rockwell Automation acompanha a fábrica de cimento com a finalidade de identificar quais são suas configurações e variabilidade na produção.

 

Um segundo passo seria a implantação de uma solução de inteligência artificial. Recomenda-se o MPC (Model Predictive Control), que utiliza a plataforma do software Pavilion8®. Essa solução pode beneficiar a organização por meio do seguinte:

 

  • Otimiza a moagem e a britagem.
  • Fornece informações de rendimento para reduzir a variabilidade do processo, aumentar a produção e reduzir o custo energético por tonelada.
  • Fornece informações do processo de queima ou secagem para reduzir a variabilidade do produto e melhorar a sustentabilidade.
  • E aumenta o rendimento e melhora a coerência operacional e do processo.

 

 

“As diferentes soluções implantadas pela Rockwell Automation no mundo todo permitem visualizar qual será o comportamento da fábrica no futuro em questão de segundos, minutos e horas e, com essas variáveis, os chefes de fábrica poderão tomar as ações corretivas de forma inteligente, reduzindo as emissões na produção”.

 

Por exemplo, para diminuir a quantidade de combustível na produção de uma tonelada de cimento, as propostas da Rockwell Automation, dentro do seu sistema de solução, orientam o consumo energético ao produto para que seja mais viável aos clientes do ponto de vista das emissões.

 

“Isso quer dizer que, se temos um resíduo orgânico que é utilizado no forno para a combustão, a inteligência artificial concentrará melhor essa quantidade de energia disponível para alcançar o resultado de poder térmico necessário para a fabricação do cimento. Em outras palavras, diminui o consumo de energia, os custos associados à energia, reduz o tempo de produção e garante a diminuição da pegada de carbono”.

 

Além disso, a vantagem dessa automação é que ela é capaz de identificar qual é a demanda da produção e, com esses dados, pode alinhá-los à produção da empresa e, assim, assegurar que os recursos sejam administrados de forma adequada do ponto de vista energético e, com relação às emissões, elas diminuiriam entre 1% e 5%.

 

“Entregamos uma redução de aproximadamente 1% a 5%. Consideramos que seja um ponto significativo. Obviamente, o uso de outro tipo de tecnologia como o uso de combustíveis limpos e de menor impacto na pegada de carbono também beneficia os nossos clientes. Porém, consideramos que entre 1 e 5% é um número favorável e que ajuda a descontaminar o ambiente onde se encontra a fábrica”. 

 

Outro ponto que deve ser considerado é o tempo que o processo de automação exige de uma empresa. A Rockwell Automation conta com um ciclo no qual acompanha de perto seus clientes em um período de dois a três meses para definir a solução adequada para a empresa.

 

Após esses dois ou três meses, começam a trabalhar em conjunto com o cliente e com uma solução completa para a planta, a qual inclui um moinho de matéria prima, um forno com pré-calcinador, uma torre de pré-aquecimento e um moinho final de cimento, o que poderia levar por volta de 4 a 5 meses.

 

“Nessa parte nós acompanhamos de perto o cliente ou a fábrica para que sejam definidos seus parâmetros de processo, energéticos e ambientais; definimos também quais são as estratégias de operação que devem ser adotadas e configuradas no sistema de controle inteligente e avançado para que seja possível tomar essas ações corretivas; e, em seguida, nossa solução de inteligência artificial tem a capacidade de prever o comportamento que essa variável terá no futuro e poderá tomar as ações de forma independente para poder chegar aos melhores indicadores ambientais e de produção”.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left “A Rockwell Automation tem soluções que permitem às fábricas de cimento diminuir o consumo de energia”
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.