Loading
Magazine

A ROCKWELL AUTOMATION OFERECE AOS FORNECEDORES AUTOMOTIVOS SOLUÇÕES PARA UMA RASTREABILIDADE MAIS RENTÁVEL

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A ROCKWELL AUTOMATION OFERECE AOS FORNECEDORES AUTOMOTIVOS SOLUÇÕES PARA UMA RASTREABILIDADE MAIS RENTÁVEL hero image

Os recalls de veículos do mercado automotivo são mais frequentes do que imaginamos. Isso ocorre por ordem da Administração Nacional de Segurança no Tráfego de Estradas (NHTSA, por sua sigla em inglês) ou emitidos voluntariamente pelos fabricantes de veículos para prevenir falhas de segurança. No entanto, essas ações prejudicam milhões de usuários.

Segundo a NHTSA, foram reportados 927 recalls que afetaram 53.194.177 veículos em 2016 no mundo todo.

Diante desse panorama, o setor se esforça para melhorar o processo de contenção e reduzir o número de veículos inspecionados. De acordo com o Grupo de Ação da Indústria Automotiva (AIAG), para conseguir esse objetivo, todas as partes envolvidas na cadeia de fornecimento devem melhorar as ferramentas e os sistemas de rastreabilidade. Atualmente, os fornecedores estão assumindo parte dessa responsabilidade de segmentos de veículos maiores e mais complexos.

Graças aos avanços nas soluções de software de ajuste específico oferecidas pela Rockwell Automation, os fornecedores de nível agora podem escolher abordagens de rastreabilidade mais rentáveis do que nunca. 

Vale destacar que há três níveis de pontos de referência que os fornecedores devem incluir ao avaliar uma solução de acompanhamento e rastreamento: escalabilidade e preparo para o futuro, requisitos de infraestrutura e usabilidade.

O aplicativo FactoryTalk Production da Rockwell Automation aborda os desafios associados com a execução de processos na fabricação. Ele se integra com ERP (Planejamento de recursos empresariais) e realiza acompanhamento dos parâmetros de pedido e receita necessários para a produção.

O aplicativo não só proporciona funcionalidade para acompanhamento/rastreamento e genealogia, como também admite a administração de produção de ponta a ponta dentro de uma instalação e oferece uma plataforma para a melhora contínua.

A solução pode ser escalonada para um Sistema de execução de manufatura (MES) integrado, à medida que é realizado o retorno do investimento (ROI), graças aos aplicativos adicionais criados em uma plataforma comum.

Para atender aos diversos requisitos dos fornecedores, o FactoryTalk Production pode ser implantando utilizando a infraestrutura de TI interna (dispositivos físicos e aplicativos de software) ou por meio da nuvem para evitar o impacto nos orçamentos de capital.

A Rockwell Automation afirma que, para facilidade de uso, o FactoryTalk Production apresenta projetos de planta gráficos que são totalmente configuráveis a partir de um ambiente de tipo de página da Web.

“Graças à funcionalidade de arrastar e soltar e aos assistentes de plano de construção, os aplicativos estão projetados para serem mantidos pelo pessoal de operações, não por equipes técnicas”, assinalou Angel Zavala Cantu, gerente de Indústria Automotiva para a América Latina, Rockwell Automation.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left A ROCKWELL AUTOMATION OFERECE AOS FORNECEDORES AUTOMOTIVOS SOLUÇÕES PARA UMA RASTREABILIDADE MAIS RENTÁVEL
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.