Loading
Magazine

A automação elimina a arte da cerveja artesanal?

Preservando a arte do processo, você pode recorrer a ferramentas mais práticas para manter a uniformidade das suas cervejas, sem perder a arte do ofício.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A automação elimina a arte da cerveja artesanal? hero image

Por Jamie Nelson, gerente de Vendas, Rockwell Automation, Columbus OH

 

 

“Escolha um trabalho que você goste e nunca precisará trabalhar por um dia em sua vida.”

(Confúcio)

 

Confúcio obviamente conheceu alguns mestres de cervejarias artesanais em sua vida. E é um trabalho fácil de amar: está mais para uma forma de arte do que para um processo de produção, com sua herança única, seus segredos específicos e o prazer do resultado final.

Para muitos, isso permanecerá para sempre como uma paixão e um passatempo, feitos, em grande parte, manualmente, desde o lote-piloto até a celebração da degustação.

Para outras pessoas, entretanto, o gosto do sucesso faz com que elas queiram ampliar sua arte e transformar o passatempo em profissão, em um empreendimento comercial, acima de tudo. E por que não, quando a demanda está aí e você está produzindo uma cerveja que as pessoas adoram?

Chegamos ao ponto no qual, preservando a arte do processo, você pode recorrer a ferramentas mais práticas para manter a uniformidade das suas cervejas, sem perder a arte do ofício, de modo que, toda vez que os consumidores escolherem um rótulo ou estilo específico, eles terão a mesma experiência de quando experimentaram sua cerveja pela primeira vez.

A arte de produzir uma grande cerveja está na sabedoria, na intuição e na inspiração que vai na concepção da receita e na seleção dos ingredientes.

A partir daí, é importante tornar o processo repetitivo, eficiente e econômico. E é aqui que entra a automação, dando aos mestres cervejeiros a capacidade de documentar o que é necessário para uma ótima cerveja e seguir repetindo o processo.

Em termos técnicos, a automação pode proporcionar um controle mais preciso da área de fermentação, tornando cada etapa mais eficiente, o que significa mais cervejas por dia. Ao se ter o controle da temperatura de fermentação, pode-se impulsionar a qualidade e a consistência da batelada a ser produzida.

Um equipamento de última geração reduz a necessidade de ter que cuidar do processo manualmente, além de aumentar a produtividade. Isso também reduz os custos de energia.

Por exemplo: um medidor automático de pH que mostre quando o equipamento está livre dos produtos químicos significa processos de limpeza mais econômicos e sustentáveis.

Para mestres cervejeiros que deixaram de fabricar cerveja como um hobby, a automação é a forma mais simples de aumentar a capacidade e manter a qualidade do produto, sem ter que investir muito capital em novos sistemas.

Assim, em vez de se comprometer com um sistema novo e caro com capacidade de produção para dez barris, você pode automatizar seu sistema atual de cinco barris e começar a produzir mais cerveja, de forma mais uniforme, economizando tempo e dinheiro.

Com um sequenciamento e melhor utilização dos equipamentos e do tempo, temos trabalhado com fabricantes de cerveja de forma a aumentar a capacidade de produção em até 50% sem ter que investir em tanques adicionais.

Além disso, há os benefícios que já se espera, neste mundo digital atual: os fabricantes de cerveja, agora, podem iniciar e monitorar a fermentação por meio dos seus celulares.

Um gerenciamento de receitas flexível permite que os cervejeiros sejam criativos, modifiquem suas receitas existentes e experimentem novos estilos de cervejas, tudo isso com alguns procedimentos simples, comandados digitalmente.

Quando muitas partes por milhão de oxigênio podem reduzir a duração de uma cerveja, os cervejeiros podem verificar esses números durante o processo de envase. E um sistema automatizado pode ajudar a reduzir o impacto na qualidade do produto, resultante de variações naturais, ano a ano, nas características do lúpulo ou da cevada.

A razão pela qual muitos fabricantes de cervejas artesanais fecharam suas portas durante os anos 90 foi o fato de que, mesmo produzindo boas cervejas, eles não conseguiam manter a uniformidade dessas cervejas.

Se a automação de cervejarias tivesse sido tão acessível quanto é hoje, a história seria bem diferente. Se você quiser tirar maior proveito da sua arte cervejeira, converse com um fornecedor de automação e poderá ter a ajuda extra de que precisa.

 

Conheça as Soluções da Rockwell Automation para a Indústria de Bebidas.

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left A automação elimina a arte da cerveja artesanal?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.