Loading
Estudo de caso | Água e esgoto
Recent ActivityRecent Activity

A maior planta de tratamento de água da Turquia desbloqueia acesso mais fácil e maior eficiência com o sistema digital de controle distribuído PlantPAx

Instalada pela Gema Endüstriyel Kontrol, a nova arquitetura digital otimiza a instalação e fornece a base para futuras transformação digital e aprimoramentos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bombas de água em uma instalação de tratamento de água
Logotipo da GEMA

A GEMA projeta sistemas de automação para indústrias líderes na Türkiye e em todo o mundo. Ela contribui para a eficiência e os ganhos de produtividade de seus clientes ao criar soluções de software industrial otimizadas que abrangem todas as etapas da produção.

Desafio
  • Uma grande planta de tratamento de água turca precisava substituir o sistema digital de controle distribuído de 25 anos devido ao risco de obsolescência e à escassez de peças sobressalentes.
Solução
  • Foi instalada uma solução da Rockwell Automation, que incluiu:
    • PlantPAx sistema digital de controle distribuído
    • Controladores de processo
    • 2500 E/S
    • Várias unidades de telemetria remota
Resultado
  • O sistema digital de controle distribuído contemporâneo otimiza as operações diárias
  • O sistema digital de controle distribuído fornece uma base digital para futuras atividades de transformação
  • Acesso mais fácil aos dados operacionais
  • Análise mais rápida e ações corretivas mais rápidas
  • Melhor conectividade com sistemas auxiliares e tecnologias de terceiro
  • Interfaces do operador mais claras e intuitivas
  • Utilização reduzida de consumíveis
  • Redução do consumo de energia em bombas

A constante evolução da população mundial – em termos de crescimento, densidade e migração social – significa que os governos e as empresas privadas de serviços públicos enfrentam uma batalha difícil para garantir o acesso generalizado a serviços essenciais, como água, gás e eletricidade.

O fornecimento ideal de água potável é uma preocupação particular, pois os efeitos dessa evolução social são agravados não apenas pelo fornecimento finito de água doce natural do mundo, mas também pelos crescentes efeitos das mudanças climáticas.

O desafio que os provedores de serviços públicos enfrentam é duplo. Primeiro, é necessário investir em fábricas novas para ajudar a garantir que os novos centros populacionais sejam bem atendidos; e segundo, a infraestrutura hídrica estabelecida precisa de modernização para ajudar a garantir os mais altos níveis possíveis de eficiência para os centros populacionais existentes.

As fábricas novas podem parecer ter uma vantagem em relação à implantação de soluções digitais mais recentes, pois podem começar do zero. Mas, como Gema Endüstriyel Kontrol, um integrador de sistemas de nível prata na Rockwell Automation PartnerNetwork™ mostrou em uma aplicação recente na Türkiye, os locais existentes podem ser modernizados com a mesma facilidade – de forma rápida, eficaz e sem tempo de parada.

Desafio

Esta planta de tratamento de água está em Kocaeli, uma das maiores cidades industriais da Turquia, a 100 km a sudeste de Istambul. Operada pela İzmit Su A.Ş. (İSAŞ), uma organização autônoma que trabalha com a cidade, o projeto de modernização envolveu a substituição de um sistema de controle de 25 anos. Embora ainda estivesse funcionando dentro de seus parâmetros operacionais, os operadores da planta enfrentavam problemas relacionados à obsolescência, disponibilidade de peças sobressalentes e potencial tempo de parada.

Mehmet Küçüksari, gerente de tecnologia da informação do grupo na İSAŞ, explica: “Ainda tínhamos um nível razoável de peças sobressalentes disponíveis, mas elas estavam diminuindo, e sabíamos que uma atualização era inevitável. O sistema existente também estava mostrando sua idade em outros aspectos. Não era tão amigável quanto as soluções mais novas, com até mesmo problemas simples de E/S sendo difíceis de resolver. Como resultado, começamos a busca por um sistema digital de controle distribuído contemporâneo, o que nos levou à Gema Endüstriyel Kontrol.”

Solução

"Já tínhamos um relacionamento com a İSAŞ", disse Gökhan Yildiz, gerente técnico da Gema Endüstriyel Kontrol, "tendo realizado vários projetos importantes de estação de bombeamento com eles. Portanto, já havia um bom nível de confiança."

O projeto resultante envolveu a implantação de uma solução moderna e totalmente redundante de controle de processo, incluindo o PlantPAx DCS da Rockwell Automation, controladores de processo, 2500 E/S e várias unidades de telemetria remota (RTU).

Yildiz continua: "O tempo de parada não era uma opção neste projeto. A fábrica atende 1.6 milhão de clientes na província. Uma interrupção no fornecimento de água era impensável. Portanto, para atender a essa necessidade, realizamos uma pré-engenharia significativa seguida de comissionamento paralelo.

"O software para todos os controladores de processo foi criado usando o Studio 5000 Application Code Manager (ACM) e, em seguida, toda a lógica necessária foi definida. Depois que isso foi testado e verificado off-line, realizamos testes de aceitação de fábrica (FAT) e testes de aceitação no local (SAT) simultaneamente durante o comissionamento. Como esperado, a transição do sistema antigo para o novo ocorreu sem problemas e, mais importante, sem tempo de parada."

Resultado

Embora a transformação digital não fosse o objetivo principal deste programa de modernização, a implantação do sistema digital de controle distribuído PlantPAx oferece à İSAŞ uma base perfeita para desfrutar de maior conectividade e aproveitar os dados operacionais de forma mais rápida.

Küçüksari explica: “Não havia especificação definida para uma conectividade mais ampla com outros sistemas em toda a instalação, mas o sistema digital de controle distribuído PlantPAx nos proporciona um acesso muito melhor aos sistemas auxiliares de tratamento de água. Um desses sistemas é a planta de dosagem de cloro, que utiliza uma solução de controle integrada operando em um CLP de terceiro.”

A comunicação com isso via o antigo sistema digital de controle distribuído sempre foi problemática, mas o PlantPAx nos proporciona interoperabilidade bidirecional completa.

"Também havíamos criado uma solução SCADA separada para coletar dados do sistema, mas o novo PlantPAx DCS faz isso por nós, permitindo que possamos combinar todos os dados essenciais em um único ponto de vista, em vez de usar várias IHMs."

A İSAŞ também está desfrutando de muito mais flexibilidade, pois o novo sistema de relatórios capacita sua equipe de operações com acesso muito mais aprofundado a dado em tempo real, que pode ser analisado e acionado muito mais rapidamente. A eficiência da planta também foi beneficiada, com um controle mais rigoroso dos consumíveis e redução do consumo de energia por meio de um melhor controle das bombas.

Küçüksari conclui: "A interface do operador realmente a diferencia também. É muito mais fácil de operar. Redesenhamos completamente as telas do operador usando as orientações do whitepaper ISA 101 publicado pela Rockwell Automation. Nossas telas de IHM anteriores tinham várias cores e eram simplesmente muito carregadas. As novas telas, baseadas nas orientações de melhores práticas, são em escala de cinza, com cores fortes sendo usadas apenas para alarmes ou áreas de preocupação. Elas fornecem dado crítico em tempo real e permitem que os operadores ajustem os parâmetros sem precisar acessar o nível de programação.

"As ferramentas de diagnóstico mais técnicas e detalhadas também nos ajudarão a manter o sistema com mais eficiência. Dessa forma, podemos garantir água potável limpa e fresca para os 1.6 milhão de clientes na região sem risco de interrupção no fornecimento."

Publicado 23 de abril de 2024

Topics: Água Sustentabilidade Esgoto Saneamento
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Planta de tratamento de água desbloqueia maior acesso e eficiência com o sistema digital de controle distribuído PlantPAx
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.