Você também pode se interessar por
Um grande terminal de processamento de gás natural no Brasil desempenha um papel fundamental na infraestrutura de energia do país, apoiando mais de um terço da produção nacional de energia.
- A infraestrutura antiga contribuiu para falhas no sistema, causando tempo de parada não programada na produção para a unidade de processamento que lida com volumes críticos de gás natural
- Firmware desatualizado expôs a proteção da infraestrutura crítica a vulnerabilidades
- Peças sobressalentes limitadas e documentação incompleta aumentaram os riscos
- Firmware AADvance®
- Plataforma baseada no Windows 10
- Avaliações de risco e validação de cibersegurança
- Monitoração e diagnóstico em tempo real
- Atualização com tempo de parada zero alcançada em unidade crítica de processamento de gás
- Paradas não programadas reduzidas a zero e confiabilidade do sistema melhorada
- Postura de segurança cibernética fortalecida e vulnerabilidades operacionais reduzidas
- Conformidade alcançada com os padrões de segurança SIL-3
- Framework escalável estabelecido para crescimento futuro
Desafio
Sistemas antigos e riscos de segurança cibernética
Um grande terminal de processamento de gás natural no Brasil, essencial para mais de um terço da produção de energia do país, enfrentava riscos operacionais crescentes devido à infraestrutura antiga e à tecnologia desatualizada.
A instalação dependia de um sistema de segurança legado que estava em vigor há mais de uma década, o qual começou a apresentar falhas de hardware, especialmente nos módulos de E/S e nas comunicações CLP. Esses problemas contribuíram para desligamentos não planejados e introduziram incerteza operacional em um ambiente onde a confiabilidade é essencial.
Ao mesmo tempo, o sistema operava com firmware desatualizado em um ambiente baseado no Windows 7, expondo a proteção da infraestrutura crítica a vulnerabilidades de segurança cibernética. O terminal enfrentava uma pressão crescente para modernizar seus sistemas para atender aos padrões de segurança atuais.
Restrições adicionais intensificaram esses desafios. Por exemplo, o terminal enfrentava disponibilidade limitada de peças sobressalentes e documentação incompleta. Além disso, dada a natureza crítica das operações, o terminal exigia uma estratégia robusta de reversão para que o sistema pudesse retornar ao seu estado original em caso de um problema grave.
Solução
Modernização estratégica de firmware e mitigação de riscos
A atualização do sistema foi executada em duas fases. Durante a preparação, módulos de E/S sobressalentes e uma CPU legada foram garantidos para lidar com possíveis falhas. Ao mesmo tempo, a documentação da malha de segurança SIL-3 foi validada para garantir a precisão dos testes. Além disso, especialistas em segurança cibernética realizaram avaliações de risco colaborativas para que a estação de trabalho do sistema com instrumentos de segurança baseada no Windows 10 atendesse aos padrões do setor.
Sistema de controle de segurança AADvance® com suporte para atualização do firmware e operações seguras e confiáveis
Na fase de execução, a instalação implantou o firmware AADvance®, migrou para o ambiente de desenvolvimento modernizado e realizou testes de diagnóstico aprimorados nas comunicações CLP para evitar problemas de interoperabilidade. Ferramentas de monitoração em tempo real também foram empregadas para detectar anomalias, enquanto um protocolo de reversão em etapas manteve a continuidade operacional.
Após a atualização, as equipes multifuncionais validaram a conformidade SIL-3 por meio de cenários simulados de falha. Testes rigorosos foram realizados para confirmar que não havia riscos residuais para a segurança ou a produção.
Resultado
Confiabilidade, postura de segurança cibernética e conformidade de segurança aprimoradas
A modernização do sistema foi concluída sem interromper as operações na unidade de processamento de gás do terminal, que lida com um volume crítico de gás natural, aproximadamente 1600 m³/h. A atualização resolveu problemas de hardware e postura de segurança cibernética, reduzindo as paradas não planejadas a zero e alcançando a conformidade SIL-3.
A migração para uma plataforma moderna baseada no Windows 10 fortaleceu a resiliência do terminal, reduzindo a exposição a vulnerabilidades. O ambiente atualizado alinhou-se com os padrões de segurança atuais, proporcionando uma base mais resiliente para a proteção da infraestrutura crítica.
Pronto para operações futuras
Por fim, a instalação estabeleceu um framework escalável para futuras atualizações do sistema. Após o sucesso do projeto, esforços adicionais de modernização foram aprovados para implementação durante janelas de manutenção planejadas, permitindo a continuidade das melhorias sem interromper as operações.
Publicado 25 de junho de 2026