Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Evoluções tecnológicas e expansão de mercado sustentadas pela automação

A MG Tech considera a Rockwell Automation um fornecedor fundamental, não apenas pela tecnologia, mas também pelo suporte ao mercado norte-americano.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Equipamentos de embalagem MG Tech

Com sede em Les Achards, Vendée, na FrançaMG Tech, fundada em 2004, explica que a habilidade de seus funcionários, que são apaixonados por sua profissão, tem se mostrado fundamental na expansão e crescimento da empresa; com o CEO Eric Gautier apontando que isso é respaldado por pesquisas constantes sobre qualidade e desempenho industrial.

De acordo com Charles Girault, desenvolvimento de negócios da MG Tech: “Fornecemos uma ampla gama de equipamentos de embalagem para produtos secundários e terciários, incluindo máquinas de envolvimento, máquinas de cartonagem, formadoras de caixas, empacotadoras de caixas e paletizadoras. Também somos capazes de fornecer linhas completas de embalagem industrial, incluindo diferentes funcionalidades, para que nossos clientes possam adaptar suas linhas de produção às necessidades industriais.”

Com esse impressionante portfólio tecnológico, a empresa atende a uma ampla gama de mercados, incluindo laticínio, panificação, confeitaria, sobremesas, produtos frescos, chá, café, carne, alimentos para animais de estimação, cosméticos e mercearia em geral.

Um dos produtos mais vendidos da empresa é o Wrap-Around Case Packer, disponível em modelos sequenciais ou contínuos. “O DNA do empacotador da MG Tech é diferente do de seus concorrentes”, explica Girault. “Pegamos os produtos como eles vêm e, na medida do possível, os pegamos individualmente – respeitando a integridade do produto ao manter o contato físico no mínimo absoluto – usando robôs e os carregamos diretamente nas caixas sem uma fase de colagem, um princípio de design que torna nossos empacotadores de caixas não apenas muito fáceis de operar, mas também rápidos para trocar entre lotes/formatos, sem o uso de ferramentas.”

De interesse para muitos de seus clientes está a nova Paletizadora Cobótica da empresa, que realiza a paletização de bandejas abertas de até 30 kg em paletes Euro ou US. Graças ao seu eixo vertical adicional, as bandejas podem ser empilhadas em paletes de até 2500 mm. Girault explica: “Nossa Paletizadora Cobótica oferece aos nossos clientes maior flexibilidade em uma menor dimensão, o que a torna ideal para quem busca uma solução que ajude a migrar da paletização manual para a automática.

“Usamos robótica e sistemas de visão em todas as nossas máquinas para carregamento e, às vezes, para formação e fechamento de caixas”, acrescenta Girault. “E para manter a produtividade máxima, desenvolvemos nossos próprios robôs – poliarticulados e robôs delta de 3, 4 ou 5 eixos. Também desenvolvemos parcerias sólidas com fornecedores de robôs e cobots, incluindoFanuc.”

A Fanuc faz parte da Rockwell AutomationPartnerNetwork™ como Strategic Alliance Partner.

Nesse sentido, a Rockwell Automation foi fundamental para a MG Tech, não apenas para desenvolvimentos tecnológicos específicos, mas também para a expansão da empresa no mercado norte-americano. Um dos principais recursos que a MG Tech valoriza é a arquitetura aberta utilizada pelas soluções de automação.

A MG Tech não faz “caixas pretas”, exclama Girault. “Tornamos nossos programas acessíveis aos usuários finais para que seus técnicos e operadores tenham fácil acesso para modificar parâmetros, tudo isso é possível graças a uma interface amigável em todas as E/S e servo-eixos. Novos formatos devem ser fáceis de criar, não difíceis.”

A conectividade proporcionada pela solução de automação também suporta a nova plataforma IN USE da MG Tech, que é entregue com todas as novas máquinas. “O IN-USE permite que nossos clientes tenham acesso a uma área de chat com nosso departamento de serviço, bem como visibilidade da documentação atualizada das máquinas. Além disso, também oferece uma função opcional de monitoração, que pode ser usada para registrar dados de produção e eficiência para a criação de rotinas de manutenção preditiva. As máquinas também estão equipadas com um sistema de telemanutenção, que utiliza câmeras posicionadas estrategicamente dentro da máquina para registrar eventos quando eles acontecem.

“Trabalhamos com a Rockwell Automation há muitos anos”, conclui Girault. “É um grande player no mercado de alimentos e possui uma forte rede global, o que nos ajudou em nossa entrada no mercado norte-americano.”

Descubra como podemos ajudar você a desenvolver habilidades inteligentes. Visite nosso portal inteligenteaqui. 

Publicado 4 de maio de 2023

Topics: Fabricantes de máquinas e equipamentos Fõòõòd & Béévééråâgéé Ciências da vida
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Evoluções tecnológicas e expansão de mercado sustentadas pela automação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.