Você também pode se interessar por
A Fenagy projeta e fabrica bombas de calor industriais, chillers e sistemas combinados de aquecimento e resfriamento com base em refrigerantes naturais – CO₂ e hidrocarbonetos.
A RLAY A/S é uma fabricante e fornecedora orientada para a qualidade e o serviço de painéis elétricos e serviços eletromecânicos.
- Crescimento rápido e necessidades de painel de controle em evolução
- Demandas de produção e entrega de alto volume
- Necessidade de fornecedor colaborativo e tecnicamente qualificado
- RLAY selecionado para flexibilidade e experiência em produção
- Conceito de painel de controle padronizado com ferramentas CUBIC
- Projeto de gêmeo digital com integração do software Galaxy
- Desenvolvimento e inovação elétrica acelerados
- Produção em série eficiente e ajustável com prazos de entrega curtos
- Solução escalável pronta para o crescimento futuro do mercado
Expansão da produção sustentável de bombas de calor com controle elétrico confiável
Desde sua fundação em 2020, Fenagy A/S tem experimentado um crescimento notável. Como um OEM dinamarquês especializado em grandes sistemas de refrigeração e bombas de calor sustentáveis, a empresa atende à crescente demanda por soluções ecológicas e energeticamente eficientes.
Seus sistemas avançados reduzem significativamente o consumo de energia, ajudando os clientes a reduzir os custos operacionais e minimizar sua dimensão de carbono. Ao usar apenas refrigerantes naturais como CO₂ e hidrocarbonetos, a Fenagy garante eficiência e impacto ambiental mínimo em comparação com alternativas sintéticas tradicionais. Alimentados por eletricidade, seus sistemas ainda integram fontes de energia renovável para limitar a dependência de combustíveis fósseis—tornando-os verdadeiramente os sistemas de aquecimento e resfriamento mais visionários do mundo.
Desenvolvidos para indústrias como aquecimento distrital, HVAC e data centers, os sistemas exigem controle de potência confiável para operação ininterrupta. À medida que a Fenagy cresceu, também cresceu sua necessidade de quadros elétricos mais capazes.
No final de 2023, eles identificaram a RLAY, um parceiro da CUBIC, uma empresa da Rockwell Automation, como seu novo fornecedor para o painel de controle que opera sua bomba de calor H-2600 e os gabinetes de aço inoxidável para os evaporadores do sistema.
A Fenagy enfrentou três desafios críticos na seleção de um novo fornecedor: “Nossas necessidades mudam rapidamente, e novas soluções de painel de controle devem ser constantemente desenvolvidas. Um novo fornecedor deve ser capaz de apoiar o desenvolvimento, entregar grandes quantidades e adaptar facilmente a produção para acompanhar a demanda e o crescimento na Fenagy”, diz Niels Erik Bjerregaard, engenheiro elétrico da Fenagy A/S.
Uma abordagem colaborativa e experiência tecnológica foram essenciais para apoiar o desenvolvimento das soluções elétricas da Fenagy.
Projeto de painel de controle padronizado impulsionado por parceria
Após avaliar vários candidatos, a Fenagy selecionou o parceiro de longa data da CUBIC,RLAY, por sua abordagem colaborativa, experiência, flexibilidade e experiência em produção em série. No primeiro mês, a primeira entrega foi concluída e o relacionamento evoluiu rapidamente para uma parceria valiosa.
Uma etapa inicial crucial foi conceituar ideias e requisitos em uma solução de painel de controle padronizada que permite uma produção em série eficaz e ajustável. Por meio de debates e diálogo construtivo, o amplo know-how da RLAY tornou-se um ativo importante no desenvolvimento e inovação contínuos de painéis de controle adaptados às necessidades em evolução da Fenagy.
A parceria com a RLAY também proporcionou à Fenagy valiosas sessões de treinamento e ferramentas adicionais da CUBIC para aprimorar ainda mais o desenvolvimento. Em particular, o software de projeto CUBIC Galaxy, que se integra ao software CAD elétrico existente da Fenagy, permitiu uma transição do design 2D para o 3D e o pleno aproveitamento dos princípios do gêmeo digital.
"Juntos, desenvolvemos um conceito padronizado que permite a produção em série com a possibilidade de fazer ajustes com base nas preferências do usuário final. O conhecimento da RLAY, o suporte da CUBIC e o software Galaxy desempenham um papel importante nesse processo", diz Niels.
A moderna workshop de painéis de 4500 m² da RLAY e sua experiência em produção em série os posicionaram para atender à necessidade prevista da Fenagy de 70 painéis de controle e quase 450 gabinetes de aço inoxidável personalizados no primeiro ano.
Ser um parceiro CUBIC permite que a RLAY integre as vantagens do Sistema Modular CUBIC, simplificando e acelerando a montagem para suportar grandes volumes e garantir qualidade consistente e prazos de entrega mais curtos.
"O Sistema Modular CUBIC oferece grande flexibilidade e nos torna mais competitivos. Ele suporta nossa capacidade na produção em série e nos permite atender eficientemente às demandas de alto volume, mantendo a qualidade consistente e prazos de entrega rápidos", diz Lars Farsø, CEO da RLAY.
Ao selecionar a RLAY, a Fenagy alcançou seu objetivo de designar um novo fornecedor capaz de acelerar o desenvolvimento elétrico e apoiar o crescimento contínuo.
Inovação elétrica aprimorada
A parceria com a RLAY acelerou o desenvolvimento elétrico da Fenagy. A abordagem colaborativa entre a Fenagy, a RLAY e a CUBIC continua sendo um ativo fundamental na inovação dos sistemas elétricos da Fenagy.
Produção flexível, adaptação rápida
As capacidades de produção em série da RLAY e o uso do CUBIC Modular System proporcionam à Fenagy a flexibilidade para se ajustar rapidamente às exigências técnicas e dos clientes em evolução, mantendo a eficiência da produção.
Pronto para o crescimento futuro
A capacidade da RLAY de reduzir os prazos de entrega e atender às altas demandas de produção garante que a Fenagy esteja bem preparada para atender às necessidades atuais e futuras do mercado e continuar sua jornada de crescimento.
Os clientes da Fenagy abrangem vários setores, cada um com requisitos únicos. A solução de painel de controle padronizada desenvolvida com a RLAY é facilmente ajustável, graças ao software de projeto CUBIC Galaxy e aos princípios do gêmeo digital. Isso permite mudanças rápidas e precisas na produção em série, garantindo que o produto final atenda às necessidades específicas do cliente, mantendo alto desempenho.
Apoiados pela flexibilidade do CUBIC Modular System, ajustes e atualizações futuras no design podem ser rapidamente refletidos na produção da RLAY, garantindo que a Fenagy permaneça ágil e competitiva.
Publicado 22 de setembro de 2025