Orion Packaging é líder em tecnologia de envolvimento estirável industrial para aplicações pesadas. Ela faz parte da ProMach, uma família de marcas de soluções de embalagem e processamento de primeira linha que atendem fabricantes nos setores de alimentos e bebidas, farmacêutico, doméstico e de bens industriais. Orion é membro do programa PartnerNetwork™ da Rockwell Automation. Pat Pownall é o diretor de vendas da Orion Packaging.
- Unificação de produtos em paletes com filme stretch, maximizando a segurança de produto e minimizando o uso de material e o custo
- Aquisição de máquina fácil de usar e de manter, que pode ser entregue rapidamente
- A linha Orion Flex de embaladoras extensíveis de alta qualidade usa o controle da Rockwell Automation para melhorar tanto os tempos de entrega quanto a facilidade de uso
- Desempenho de embalagem uniforme e repetível
- Menos incidentes de devolução de mercadorias, repaletização e reenvio
- A máquina é fabricada nos EUA com os melhores prazos de entrega do setor
Uma solução de frete flexível
No mercado global atual, os produtos muitas vezes percorrem uma longa distância do depósito até o ponto de venda. A mercadoria em trânsito está sujeita a muitos riscos, como umidade, manuseio brusco ou armazenamento inadequado.
Para evitar danos, a maioria das empresas unitiza seus produtos colocando-os em paletes e envolvendo-os com camadas de filme plástico. O filme esticável, um filme plástico fino, mantém o produto no lugar aplicando tensão. O filme esticável também ajuda a proteger os produtos contra poeira, água e outros contaminantes em potencial. E, embora mais camadas de filme esticável possam proteger melhor um palete de produto (até certo ponto), o uso de mais filme esticável aumenta rapidamente os custos de envio e aumenta o desperdício de plástico.
“As remessas que são danificadas no trânsito são enviadas de volta ao remetente, onde devem ser repaletizadas, reembaladas e reenviadas”, diz Pat Pownall, diretor de vendas da Orion Packaging. “Isso pode custar de USD 700 por palete até mais de USD 5000 por palete.”
Como havia uma necessidade crescente dessa solução, a Orion Packaging precisava de um parceiro confiável e consistente para o sistema de controle em sua linha premium de máquinas. A empresa decidiu integrar os controles da Rockwell Automation em sua linha Flex de embaladoras de filme esticável de alta qualidade.
Desempenho eficaz e repetível
Para ajudar seus clientes a controlar o uso de filme estirável – de longe a parte mais cara do processo – as máquinas da linha Flex são projetadas para envolver paletes de produto de forma rápida e eficiente, usando a menor quantidade de filme estirável:
- O Carro de filme InstaThread S-Carriage de pré-estiramento pré-estica o filme em até 260% antes da aplicação. Isso reduz significativamente a quantidade de filme necessária – reduzindo os custos e o desperdício.
- A tecnologia Orion RevoLogic™ usa tecnologia de contagem de dentes e sensores fotoelétricos de detecção de altura de carga para aplicar o número exato de voltas necessárias para fixar o produto.
- O sistema de controle, projetado em parceria com a Rockwell Automation Configured Solutions Business (CSB), utiliza um CLP Micro850®, inversor PowerFlex® 525, Terminal gráfico PanelView™ 800 e switch Ethernet Stratix®. O sistema de controle é fácil de usar, configurar, manter e reparar.
O resultado? Uma linha premium de embaladoras de filme estirável que são confiáveis e fáceis de usar tanto para operadores quanto para o pessoal de manutenção.
"Se dissermos ao envolvedor de paletes Flex para colocar três voltas na parte superior e três voltas na parte inferior, é exatamente isso que você terá: três voltas. Outras tecnologias leem uma posição 'inicial', o que aplicaria três voltas mais algum excesso", explica Pat.
Essa consistência também se aplica ao pré-estiramento. De acordo com Pat, "A embaladora de filme faz o mesmo trabalho toda vez que um palete é colocado nela. Se você estiver esticando o filme manualmente, pode obter um pré-estiramento de 40% pela manhã e, quando chega a tarde, você está conseguindo algo em torno de apenas 20% de pré-estiramento. O estiramento feito por máquina é mais eficaz e consistente – ele proporciona um pré-estiramento de 260% todas as vezes."
Os clientes da Orion estão economizando até 15% nos custos de filme graças à linha Orion Flex, juntamente com outras máquinas de envoltório elástico que usam o Orion S-Carriage.
"Além da economia no envoltório elástico, nossos clientes economizam mão de obra", diz Pat. "A abordagem da máquina é eficiente e mais eficaz. Mais paletes são embalados no mesmo período e há menos retrabalho para o operador."
A Orion consegue colocar as máquinas nas mãos dos clientes rapidamente em sua instalação em Alexandria, Minnesota. "Temos orgulho de poder entregar a maioria das máquinas em duas a quatro semanas, dependendo da temporada", diz Pat. "Com a Rockwell Automation como PartnerNetwork™ e fornecedora, temos um fornecimento confiável e consistente de componentes e peças em que podemos confiar", diz Pat. "O nível de serviço e suporte deles é de outro nível quando temos projetos exclusivos que exigem programação ou aplicativos personalizados."
Publicado 5 de setembro de 2023