Loading
Estudo de caso | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

As atualizações do sistema de transporte de bagagens do aeroporto SEA reduzem o tempo de parada

A modernização do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA) melhora a disponibilidade e a confiabilidade do sistema de transporte de bagagens para acomodar o aumento esperado de passageiros, mantendo os viajantes em movimento e no horário

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dois homens carregando suas bagagens que estavam em um transportador de bagagens em um terminal de aeroporto

Desafio

  • Lidar com o aumento da capacidade de passageiros para mais do que o dobro, chegando a 2600 passageiros por hora previsto para os próximos anos, enquanto melhora a disponibilidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA).

Soluções

  • Stratix® 5400 usando DLR protocolo de configuração dinâmica de host (DLR-DHCP).
  • PowerFlex® 525 Drive-In-A-Box.
  • Uma rede utilizando projeto EtherNet/IP™ é a primeira aplicação desse tipo em um aeroporto.
  • Configuração automática de dispositivo (ADC) para gestão rápida, automática, dinâmica e centralizada da distribuição.

Resultados

  • Sistemas altamente confiáveis reduzem o tempo de parada não programada.
  • Um sistema totalmente redundante sem ponto único de falha para reduzir o tempo de parada.
  • O sistema permite que o aeroporto expanda facilmente as operações de transporte de bagagens para atender à crescente demanda global de viagens.

Os aeroportos são operações logísticas finamente orquestradas, movimentando pessoas, aviões e produtos com segurança, proteção e sem atrasos.

Até mesmo o menor problema pode criar o caos, por isso empresas como a Intellimodus, uma integradora de soluções, se especializam em projetar sistemas para aeroportos que entregam bagagens aos passageiros em destinos em todo o mundo.

Um sistema avançado é crucial para uma operação perfeita no SEA Airport. Mais de 50000000 de pessoas passaram pelo SEA em 2019. O SEA tem sido o aeroporto de crescimento mais rápido nos EUA nos últimos cinco anos.

O aeroporto precisa de um sistema de transporte de bagagens (BHS) impecável para manter a excelente satisfação dos viajantes e atender aos requisitos adicionais da Administração de Segurança de Transporte (TSA) com máquinas de sistema de detecção de explosivos (EDS) para melhorar a segurança e a proteção dos passageiros.

O aeroporto queria transferir seu BHS para um controle descentralizado com um sistema seguro e redundante. Isso melhoraria a satisfação do cliente – garantiria que o sistema estivesse sempre disponível – e permitiria que o aeroporto continuasse a crescer para atender às demandas globais de viagens.

Estratégia descentralizada

A empresa de engenharia da SEA trabalhou com a Intellimodus e a Rockwell Automation para desenvolver um sistema que não tivesse um único ponto de falha no sistema descentralizado. Para o Projeto de Otimização de Bagagem nos terminais domésticos e o Projeto de Instalação de Chegadas Internacionais, a Rockwell Automation, com BNP Associates e a Intellimodus, desenvolveu o Drive-In-A-Box (DIAB).

A configuração DIAB usa PowerFlex 525 com configuração automática do dispositivo (ADC), permitindo a substituição não disruptiva de um inversor em minutos – mantendo uma experiência positiva do passageiro ao reduzir o risco de possíveis atrasos de bagagem.

Com tanto em jogo nesse projeto, a equipe trabalhou para provar a rede usando um arranjo de CLP redundante, mantendo o DIAB o menor possível. O sistema usa mais de 300 DIABs, cada um com um inversor de frequência PowerFlex 525, seccionadora rotativa, dispositivos piloto, placa de E/S 1799E, blocos de terminais e conectores de conjunto de cabos rápidos na parte inferior.

Vista em close-up da configuração Drive-In-A-Box (DIAB) usando inversores PowerFlex 525

O sistema também usa Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches usando protocolo de configuração dinâmica de host DLR para funcionar como um servidor que fornece atribuição automática de endereço IP. Esse recurso ajuda a reduzir o tempo necessário para substituir componentes BHS com falha.

O recurso baixa automaticamente o endereço IP e toda a configuração do componente substituído, para que o sistema possa voltar a funcionar em menos de 10 minutos. No passado, isso exigia que a manutenção ou as operações inserissem manualmente os dados – levando de 30–45 minutos. O resultado da nova solução é a melhoria da satisfação do cliente e a redução dos custos de bagagem perdida.

Oferecer uma rede utilizando o design EtherNet/IP™ é uma aplicação inédita em um aeroporto, oferecendo uma prática recomendada para minimizar múltiplas redes de comunicação, conversores de rede e conversões de dados.

Como resultado, o pessoal do SEA não precisa de treinamento em múltiplas redes ou sobre como os dados são mapeados de um EtherNet/IP™ para outro. Além da redução do tempo de treinamento, a Intellimodus reduziu os custos de programação e integração, aproveitando equipamentos COTS, proporcionando compatibilidade entre OT e TI.

Exibição do painel de controle que abriga os CLPs, placas de E/S, switches de rede Stratix, fontes de alimentação e blocos terminais

Redução do tempo de parada não programada

Sistemas redundantes aliviam o tempo de parada não programada, proporcionando disponibilidade do sistema.

A SEA melhorou o tempo de recuperação ao simplificar a substituição de dispositivos de campo, utilizando os recursos padrão do DLR–protocolo de configuração dinâmica de host e ADC incluídos nos componentes DIAB. Ao eliminar um único ponto de falha e confiar no DLR, switches e controladores redundantes, o BHS da SEA pode continuar a operar, pois a rede é autorreparável.

A manutenção pode substituir facilmente peças defeituosas ou partes do sistema inoperantes sem a necessidade de dispositivos de programação/configuração (plug and play), alcançando as metas do aeroporto de maior eficiência e menos tempo de parada não programada em seu BHS.

Resumo

Essas soluções desenvolvidas pela Rockwell Automation com a Intellimodus e a BNP Associates aumentaram a capacidade de transporte e otimizaram a disponibilidade do sistema de transporte de bagagens na SEA. Os novos sistemas altamente confiáveis e totalmente redundantes aliviam o tempo de parada não programada, resultando na entrega das bagagens onde elas precisam estar e mantendo as pessoas em movimento.

Publicado 12 de abril de 2021

Topics: Inversores Sensores e chaves
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O aeroporto SEA reduz o tempo de parada não programada no transporte de bagagens
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.