Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

A Samson Machinery acelera a transformação digital com o FactoryTalk® Optix™ e soluções de controle de potência

OEM em Taiwan aprimora a eficiência e a segurança da produção por meio da digitalização e flexibilidade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estudo de caso Taiwan Samson
Logotipo SAMSON

A Samson Machinery, fundada em 1975, é uma fabricante líder de máquinas de construção de pneus em Taiwan. A Samson é especializada em máquinas de construção de pneus altamente personalizadas e apoia fabricantes internacionais na produção de pneus de alta qualidade para marcas de primeira linha, incluindo Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo e MRF. Nos últimos anos, a Samson Machinery tem buscado ativamente a transformação digital e mantido seus valores principais de integridade, perseverança e alta qualidade. A Samson Machinery continua inovando e aprimorando seus serviços para fortalecer a concorrência no mercado. A Samson Machinery é OEM Gold Partner como parte da Rockwell Automation PartnerNetwork™.

Desafio

  • Alta concorrência no mercado de máquinas padronizadas e produzidas em massa
  • Alta demanda de clientes finais por insights de dados de máquina
  • Escassez de pessoal na indústria de máquina
Solução

  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Optix™
  • Produtos conectados EtherNet/IP
Resultado

  • Tempo de parada reduzido em 20%, melhorando significativamente a eficiência da produção
  • Insights visualizados em tempo real com recursos de coleta de dados
  • Integração total entre diferentes sistemas operacionais, o que aumenta a eficiência de integração dos clientes finais
  • Segurança aprimorada de máquinas e operadores de linha de frente
A Rockwell Automation e a Samson Machinery aprofundam a colaboração para inovar a fabricação de máquina de formação de pneu.

Desafio


Em um mercado global altamente competitivo de máquinas padronizadas e produzidas em massa, os fabricantes estão desenvolvendo ativamente soluções personalizadas para se diferenciarem. No entanto, a indústria de máquinas tem enfrentado escassez de pessoal, limitando a produção da fábrica e as capacidades de P&D.; Esses desafios em toda a indústria afetam diretamente a Samson Machinery, influenciando as prioridades e pressões que ela deve enfrentar.

Para a Samson Machinery, buscar a transformação digital, aumentar a transparência dos dados de produção e otimizar ainda mais a flexibilidade da produção e a eficiência da máquina se tornou fundamental para ser competitivo e bem-sucedido globalmente.

Solução


Para atender a diferentes necessidades de produção, a Samson Machinery recorreu a diversas soluções da Rockwell Automation:

  • O software Studio 5000® Design permite o design intuitivo de hardware em ambientes virtuais, conectando e integrando efetivamente controladores, servo drives e outras soluções. Além disso, ao incorporar módulos EtherNet/IP, o hardware ganha conectividade de comunicação em redes.
  • O FactoryTalk® Optix™, integrado com sensores de equipamentos, captura dados contextualizados e visualiza a monitoração em tempo real dos processos de produção por meio de uma única interface. Além disso, ao se conectar a aplicativos de nuvem de terceiro, os operadores podem monitorar remotamente, realizar análises aprofundadas e otimizar as operações de produção.
  • O sistema de controle de núcleo duplo CLP separa os circuitos de segurança e produção para operar de forma independente. Quando uma anomalia é detectada, o sistema pode intervir imediatamente e interromper as operações automaticamente, criando um ambiente de produção mais seguro e eficiente.

"Além das soluções de hardware e software, também contamos com serviços de consultoria da indústria OEM para enfrentar os desafios encontrados durante a implantação inicial, como questões de P&D;, pessoal e planejamento de fábrica. Isso garante uma integração total aos sistemas existentes, acelerando o processo de transformação", disse Kevin Lin, gerente técnico de P&D; da Samson Machinery.

Resultado


Com essas ferramentas, a Samson Machinery aproveitou a tecnologia digital e um sistema de controle principal duplo para transformar insights de dados em resultados reais de eficiência da linha de produção, reduzindo o tempo de parada não programada em 20%.

A alta compatibilidade das máquinas com diversos sistemas reduziu significativamente a barreira de integração, ao mesmo tempo em que aumentou a segurança da linha de produção. Essa abordagem abrangente fortalece a resiliência operacional e as capacidades de tomada de decisões.

"Com a integração das ferramentas digitais da Rockwell Automation, aprimoramos os recursos de aplicação de dados, melhorando a segurança de produto e a estabilidade. Como resultado, a Samson conseguiu transformar continuamente sua indústria intensiva em pessoal em direção à produção automatizada e entrar com sucesso nos três principais mercados globais da indústria de pneus", disse Lin.

Olhando para o futuro, a Samson Machinery está alinhando a transformação digital com estratégias de carbono zero líquido, em conformidade com padrões e regulamentos internacionais.

Publicado 23 de junho de 2025

Topics: Optimize Production Transformação digital Produção inteligente Automotivo e pneus Produtos de controle industrial FactoryTalk Optix Studio 5000
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Samson Machinery acelera a transformação digital com o FactoryTalk® Optix™ e soluções de controle de potência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.