Você também pode se interessar por
Um grande complexo petrolífero do Oriente Médio opera instalações de processamento em grande escala que dependem de sistemas de segurança avançados para manter a disponibilidade e proteger as operações.
- Encerramento inesperado durante uma atualização de rotina do sistema
- A lógica do sistema de segurança legado acionou condições de falha falsas
- Perdas de produção devido a paradas de emergencial desnecessárias
- Necessidade de melhorar a confiabilidade durante a modernização da instrumentação
- Necessidade de uma abordagem de sistema de segurança mais consistente e com maior expansibilidade
- Experiência em sistema de segurança AADvance®
- Configuração do sistema atualizada
- Limiares padronizados alinhados com as melhores práticas do setor
- Redução de desarmes inesperados e encerramentos não programados a zero
- Confiabilidade do sistema e estabilidade operacional melhoradas
- Desempenho e integridade do sistema de segurança fortalecidos
- Configuração padronizada em todos os sistemas para facilitar a manutenção
- Abordagem expansível estabelecida para modernização mais ampla do sistema
Parada inesperada destaca lacunas no sistema
Um grande complexo petrolífero sofreu um encerramento inesperado durante uma atualização de manutenção de rotina, expondo desafios subjacentes em seu sistema de segurança legado. Durante a atualização, uma flutuação temporária nas leituras do sensor foi interpretada incorretamente como uma falha crítica de hardware, acionando uma parada de emergencial e resultando em perdas de produção.
O incidente revelou que a configuração existente do sistema não estava alinhada com as expectativas operacionais modernas. Em vez de distinguir com precisão entre variações normais do processo e falhas reais, o sistema respondeu de forma muito agressiva a pequenas mudanças de sinal.
O complexo também estava trabalhando para modernizar sua infraestrutura substituindo a instrumentação legada por tecnologia redundante mais avançada. No entanto, a lógica de configuração legada continuou a influenciar o comportamento do sistema, limitando a eficácia dos novos equipamentos e introduzindo inconsistências no desempenho.
Necessidade de maior confiabilidade e consistência
Investigações adicionais mostraram que o comportamento do sistema estava sendo impulsionado não apenas pela lógica do aplicativo, mas também por diagnóstico de nível inferior dentro da arquitetura do sistema de segurança. Isso criou uma desconexão entre a intenção do operador e a resposta do sistema, dificultando a prevenção de desarmes desnecessários.
A instalação precisava de uma solução que melhorasse a precisão do sistema, reduzisse as interrupções operacionais e criasse um comportamento consistente em sistemas legados e modernizados. A instalação também precisava de uma abordagem com expansibilidade que pudesse ser aplicada em sua base de instalação mais ampla para apoiar os esforços contínuos de modernização.
A experiência do AADvance® impulsiona a resolução da causa raiz
O complexo petrolífero usou a experiência dos sistemas de segurança AADvance® para investigar o problema. Eles descobriram que a causa foi não uma falha de hardware, mas um problema de configuração que fazia com que o sistema interpretasse erroneamente as variações normais do processo como falhas.
Ao refinar a configuração do sistema, a instalação melhorou a forma como o sistema AADvance® distingue entre falhas reais de hardware e condições de processo válidas. Isso permitiu que o sistema respondesse adequadamente sem acionar desligamentos desnecessários. O alinhamento com os padrões da indústria NAMUR NE43 aprimorou ainda mais a capacidade do sistema de interpretar os sinais do processo com precisão.
Validação e padronização para uso futuro
Para que a configuração atualizada funcionasse conforme o esperado, a validação foi realizada em um ambiente de teste controlado que replicava as condições do local. Isso permitiu que os engenheiros confirmassem o comportamento do sistema em uma variedade de cenários e refinassem a configuração conforme necessário.
Testes e validação do sistema de segurança AADvance®
A abordagem atualizada introduziu uma resposta do sistema mais consistente e previsível, aumentando a confiança do operador e reduzindo a probabilidade de interrupções futuras. O sistema AADvance® Control System foi transformado de uma fonte de risco operacional em uma plataforma de sistema de segurança mais confiável e resiliente.
Redução de encerramentos, conformidade mais rigorosa, desempenho aprimorado do sistema
A configuração atualizada do sistema AADvance®, alinhada com os padrões da indústria NAMUR NE43, reduziu significativamente viagens desnecessárias, minimizando encerramentos inesperados e ajudando a evitar perdas de produção associadas. O sistema agora pode distinguir entre condições normais de processo e falhas genuínas, melhorando a estabilidade operacional.
Base sólida de segurança e prontidão para o futuro
A solução também fortaleceu a integridade geral do sistema de segurança. Ao melhorar a forma como as falhas eram detectadas e tratadas, o sistema AADvance® forneceu proteção mais confiável para o pessoal e os equipamentos.
A configuração padronizada também simplificou a manutenção e reduziu a complexidade para as equipes de operações. Com um sistema mais consistente e previsível em vigor, a localização de falhas e as atualizações futuras se tornaram mais fáceis e eficientes.
Além disso, a abordagem criou uma base para esforços de modernização mais amplos. A instalação agora pode aplicar esses padrões de configuração em sua base instalada, apoiando melhorias de longo prazo em confiabilidade e expansibilidade.
Publicado 29 de junho de 2026