Loading
ESTUDO DE CASO | METAIS
Recent ActivityRecent Activity

A Royal Mint ajuda a compensar o crescente volume de lixo eletrônico com uma solução de recuperação de metal precioso de última geração

Nova tecnologia de recuperação de metal precioso, com o PlantPAx DCS da Rockwell Automation em seu núcleo, comercializada com sucesso e agora pronta para implantação global

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ouro recuperado de placas de circuito impresso
O logotipo da Royal Mint

A Royal Mint é a empresa mais antiga do Reino Unido. Com uma ética de sustentabilidade contemporânea no centro de uma estratégia de longo prazo, ela investiu, aprimorou e expandiu uma tecnologia altamente promissora usada para a recuperação de metal precioso e outros materiais de resíduos eletrônicos.

O lixo eletrônico é um dos fluxos de resíduos que mais cresce no mundo, de acordo com Statista. Com 62 milhões de toneladas métricas geradas em 2022, o volume de material eletrônico descartado quase dobrou desde 2010. Com a previsão de que a geração de lixo eletrônico ultrapasse 80 milhões de toneladas métricas até 2030, a melhoria da infraestrutura de reciclagem e recuperação é fundamental.

Uma empresa em uma missão para ajudar a compensar isso é The Royal Mint, a empresa mais antiga do Reino Unido. Com uma ética de sustentabilidade contemporânea no centro de uma estratégia de longo prazo, ela investiu, aprimorou e expandiu uma tecnologia extremamente promissora usada para a recuperação de metais preciosos e outros materiais do lixo eletrônico.

Desafio

Uma nova solução de recuperação de metais preciosos mostrou imenso potencial, mas apenas se pudesse ser desenvolvida, dimensionada e ajustada para atingir volumes comerciais

Solução

Foi instalada uma solução da Rockwell Automation, que incluiu:

  • PlantPAx® Distributed Control System (DCS)
  • estações de trabalho do operador (OWS), estações de trabalho de engenharia (EWS)
  • trabalhos de infraestrutura mais amplos
Resultado

  • Ouro foi extraído na primeira operação
  • 500 t de resíduos eletrônicos já processadas, superando a meta de 400 t para o AF24/25
  • A instalação comprovou seu potencial comercial e agora terá uma implantação mais ampla em outros locais
Desafio

No início do projeto, a tecnologia de extração, desenvolvida pela empresa canadense Excir, existia apenas em forma de protótipo, portanto, exigia um desenvolvimento e dimensionamento adicionais significativos para atingir a meta da The Royal Mint de 4000 t por ano. Esses obstáculos tecnológicos e de processamento foram agravados por um scheduling e investimento rigorosamente controlados.

“Este nunca seria um projeto simples”, explica Phil Hadfield, diretor administrativo da Rockwell Automation UK. “Sabíamos que havia vários desafios, alguns dos quais não podíamos influenciar, mas sabíamos que nossa equipe técnica de processo altamente experiente e nossa família de tecnologias altamente integradas trariam o processo de extração sob controle mais rigoroso e, uma vez estabelecido, a evolução e o dimensionamento futuros seriam um pouco mais simples.”

Solução

Na nova Recuperação de metais preciosos instalação, as placas de circuito são alimentadas por um sistema de transporte em um reator e o lodo resultante passa por separação, classificação e filtragem usando processos químicos especializados para extrair ouro fundido e outros metais preciosos de materiais mistos, em um processo de precipitação rigorosamente controlado.

A química exclusiva extrai 99% do ouro do lixo eletrônico e, o mais importante, esse processo ocorre à temperatura ambiente, em vez de fundição em alta temperatura.

E não são apenas metais preciosos. Cada parte de uma placa de circuito impresso pode ser contabilizada, até mesmo o subproduto de fibra de vidro é “desbrominado” – onde o brometo perigoso é removido – como parte integrante da economia circular da Casa da Moeda e dos planos relacionados de emissões líquidas zero. 

A equipe de Lifecycle Services da Rockwell Automation entregou uma solução completa de controle de processo baseada em seu sistema  PlantPAx® DCS que permite a integração da instrumentação do chão de fábrica até a sala de reuniões, com relatórios contextualizados que fornecem insights para orientar ações de otimização da produção.

O PlantPAx DCS é usado globalmente para ajudar as empresas a tomar decisões de controle de processo melhores e mais rápidas, ajudando-as a reagir mais rapidamente, não apenas às variáveis de processo locais, mas também às especificações em constante mudança, muitas vezes impulsionadas pelas demandas dos clientes.

O PlantPAx provou ser ideal para este projeto devido à sua capacidade de se expandir em linha com o crescimento e a evolução do processo. Ele também conecta diferentes equipamentos na planta complexa e os controla em um só lugar, usando uma interface familiar aos engenheiros da Mint, que trabalham com a Rockwell Automation há mais de 20 anos.

“A arquitetura do sistema permite que diferentes fornecedores fabriquem diferentes partes da planta e, em seguida, conectem tudo facilmente e forneçam um controle de infraestrutura em toda a planta quando estiver em operação”, disse Hadfield. “Isso elimina sistemas de controle distintos que você costuma ter em projetos como este e fornece melhorias de otimização, como logons comuns, gestão de mudanças, gestão de alarmes, registro de dados e muito mais, visíveis em toda a planta, e isso ajuda a reduzir o custo total de propriedade.”

Resultado

Mesmo com toda a incerteza inicial e múltiplas variáveis de processo, os engenheiros de todas as partes ficaram encantados quando o sistema entregou ouro na primeira execução, em escala e sem nenhum insight de um estágio piloto intermediário.

De acordo com Tony Baker, Diretor de Inovação em Manufatura da The Royal Mint: “Após tantos desafios iniciais, estamos satisfeitos que tudo está indo conforme o planejado. Na verdade, já superamos nossa meta de 400 t para 2024/25, quando atingimos 500 t no início deste ano.

“Ainda estamos ajustando os processos e otimizando os parâmetros, mas estamos obtendo uma separação de material realmente boa, juntamente com processos pré, paralelos e pós mais eficientes. O sucesso do projeto se deve a uma combinação de vários fatores, ajudados pela forma como todos trabalharam juntos para enfrentar os desafios.

A colaboração bem-sucedida com a Rockwell Automation e a implantação de sua solução DCS nos permite demonstrar a viabilidade técnica da tecnologia para operar em escala.

"Isso nos coloca firmemente no caminho para nossa meta de 4000 t por ano, e as discussões já estão bem encaminhadas em relação ao uso dos materiais recuperados, assim como os planos para expandir ainda mais a tecnologia."

Publicado 27 de novembro de 2024

Topics: Soluções de processo Metais SDCD PlantPAx®
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Royal Mint comercializa solução de recuperação de metal precioso
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.