Loading
ESTUDO DE CASO | ALIMENTOS E BEBIDAS
Recent ActivityRecent Activity

A disponibilidade do empacotador robótico de caixas ultrapassa 99%

A solução chave-na-mão da DCC Automation otimiza a agilidade e a eficiência em uma instalação de produção de suplementos nutricionais.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina da dcc automation para empacotamento de alimentos
logotipo da dcc automation

A DCC Automation é fabricante e integradora de sistemas de equipamentos de manuseio de materiais, tecnologia e transportadores para a indústria de alimentos. A empresa é especializada em soluções de embalagem secundária.

Horia Saulean
Horia Saulean
Diretor de Soluções Robóticas, DCC Automation
O desafio
  • Substituir o sistema obsoleto de empacotamento de caixas por uma solução robótica que otimize a eficiência e a agilidade.
A solução
  • Software de gêmeo digital Emulate3D™
  • Sistema Integrated Architecture da Rockwell Automation
  • Controle robótico unificado
O resultado
  • Alcança disponibilidade superior a 99%.
  • Reduz o tempo de troca em mais de 90% – de 45 para 5 minutos.  
  • Permite aproveitar melhor o pessoal da produção.

O desafio

Abordagem colaborativa para o projeto da solução 

No cenário da manufatura, o lucro está sempre vinculado à eficiência da produção. Mas no setor de alimentos e bebidas, os sistemas geralmente devem alcançar não apenas um volume de produção extraordinário, mas também a agilidade para fazer a transição rápida de um produto para o outro.

A DCC Automation, fabricante de máquinas e integradora de sistemas, visa a atender às demandas da indústria com equipamentos de manuseio de materiais, transportadores e tecnologia chave-na-mão, incluindo soluções de embalagem primária e secundária personalizadas. A empresa faz parte do programa PartnerNetwork™ da Rockwell Automation®.

“Todas as nossas soluções começam com uma parceria”, disse Horia Saulean, diretor de soluções robóticas da DCC Automation. “Trabalhamos com os clientes para entender suas necessidades e, em seguida, desenvolver soluções que ofereçam valor máximo. Cada vez mais, essas soluções incluem robótica.”

A abordagem colaborativa da empresa, e a experiência em aplicações robóticas, fizeram com que um fabricante de suplementos nutricionais selecionasse a DCC Automation para uma nova solução de empacotamento de caixas.

O sistema obsoleto não consegue acompanhar a demanda

O empacotador de caixas existente operava na linha de alta velocidade do fabricante, que processa o produto mais vendido da empresa. O equipamento incluía a montagem e o empacotamento das caixas. Ele operava dois padrões de caixa para acomodar dois tamanhos de produto.

O sistema semiautomatizado dependia de vários controladores e transportadores que estavam atingindo o fim do ciclo de vida rapidamente e acarretando até 10% de tempo de parada não programada a cada turno.

Além disso, demorava de 40 a 45 minutos para alterar as dimensões dos produtos no sistema. E, embora a troca ocorresse apenas uma ou duas vezes por turno, o sistema precisava de ajuste contínuo para manter os parâmetros corretos.

Por fim, as funções de montagem e empacotamento de caixas foram combinadas em uma máquina compacta com pouco espaço para acúmulo de produtos. Como resultado, o sistema não conseguia alcançar a produtividade de 25 caixas por minuto exigida pela frente da linha. Como alternativa, dois ou três trabalhadores apoiavam a operação embalando manualmente as caixas na lateral.

A solução

Projeto mais eficiente complementado pela robótica

A DCC Automation identificou rapidamente a razão dos problemas de desempenho no equipamento existente. O sistema de controle obsoleto era parte do problema, assim como o projeto fundamental da máquina.

“Embora muitas soluções combinem a montagem e o empacotamento de caixas em uma só máquina, normalmente adotamos uma abordagem diferente em aplicações de alta velocidade”, explicou Saulean. “Separamos as duas tecnologias para criar mais espaço para o acúmulo de produtos.”

Nesse caso, o mecanismo de montagem das caixas foi colocado em outra área da sala. Dessa forma, os produtos podem se acumular e, em seguida, ser divididos em vários fluxos eficientes, dependendo do padrão de embalagem exigido.

Para a função pick-and-place, a DCC Automation escolheu robôs triangulares bidimensionais.

“Os robôs On-Machine possibilitam muito mais opções do que uma solução estritamente mecânica”, afirmou Saulean. “O sistema apresenta o padrão de embalagem totalmente formado e a caixa inteiramente montada. Os robôs selecionam e posicionam o padrão de embalagem completo.”  

As caixas embaladas são inspecionadas e vedadas na parte superior, indo para a paletizadora.

A beleza do controle unificado

A solução chave-na-mão é executada em uma plataforma da Rockwell Automation baseada em controladores Compact GuardLogix® da Allen-Bradley®, servo-drives e motores da Kinetix® e software de IHM FactoryTalk® View. O sistema é integrado em uma rede EtherNet/IP™. A DCC Automation também usou o software Emulate3D™ no início do processo do projeto para simular e confirmar a funcionalidade do sistema.

Graças aos recursos dos controladores, a DCC Automation usou a plataforma Rockwell Automation para todas as operações da máquina. Uma plataforma de controle robótico separada não foi necessária. O controle unificado facilita o projeto e a integração, além de simplificar a operação e a manutenção da máquina para os usuários, que só precisam entender e oferecer suporte a um sistema.

“Adotamos integralmente o modelo de controle da Rockwell Automation, que nos permite usar componentes padrão e realizar todas as operações no controlador GuardLogix, incluindo funções de segurança”, disse Saulean. “Essa abordagem assegura eficiência contínua.”  

O resultado

Um futuro voltado para a eficiência

Com o novo empacotador de caixas instalado, o cliente da DCC Automation reduziu consideravelmente o tempo de parada não programada e otimizou o processo de troca.

A máquina funciona de 99% a 99,5% do tempo e a troca leva cerca de 5 minutos, em vez de 45 minutos.

Além disso, o fabricante eliminou a operação de empacotamento manual complementar das caixas. Os trabalhadores originalmente atribuídos à tarefa foram realocados para outras tarefas-chave.

Apesar desses ganhos impressionantes, a DCC Automation continua colaborando com seu cliente para tornar o sistema ainda mais ágil e eficiente no futuro.  

“Esta foi a primeira geração da máquina”, afirmou Saulean. “Para trocar o sistema, os operadores ainda devem fazer ajustes manuais. Esperamos fazer a transição para um processo estritamente automatizado e baseado em receitas no futuro.”

A DCC Automation também planeja substituir algumas operações pneumáticas existentes por tecnologia servoacionada. E para adicionar ainda mais eficiência, a empresa está migrando para a FactoryTalk Optix™, uma nova plataforma de  visualização de IHM habilitada para nuvem.

Saiba mais sobre soluções de OEM.

Publicado 31 de janeiro de 2024

Topics: Optimize Production Alimentos e bebidas Inversores Interface homem-máquina Controle do motor Controladores programáveis Gêmeo digital Emulate3D Software de manufatura na nuvem
Inscreva-se no conteúdo da Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente em seu e-mail.

Inscreva-se agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A disponibilidade do empacotador robótico de caixas ultrapassa 99%
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.