Loading
Estudo de caso | ANÁLISE INDUSTRIAL/MINERAÇÃO/FACTORYTALK ANALYTICS
Recent ActivityRecent Activity

Produtor de polietileno aumenta a produção

Um grande fabricante químico reduz o tempo de transição e aumenta a produção com controle de processo avançado

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea do crepúsculo da refinaria de petróleo, filmagem de drone da refinaria de petróleo e da planta petroquímica ao anoitecer

Desafio: maximizar a produção e o lucro em todo o ciclo de vida da fabricação

Operando em muitos países, o fabricante químico é uma das maiores empresas de energia integrada do mundo. A unidade de negócios de polietileno é um dos principais produtores de polietileno, com uma linha completa de produtos de polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) para os setores de embalagens, agricultura, bens de consumo e construção.

Técnicos de laboratório químico ajustando mangueira
 

Ao contrário dos fabricantes petroquímicos tradicionais e em grande escala que se concentram em um único produto, os fabricantes de polímeros produzem muitos produtos em uma ampla gama de condições. Operar um reator de polímero para atender a essas especificações variadas é um problema complexo de controle não linear. Como resultado, as operações devem se concentrar não apenas em manter a qualidade de cada produto durante as condições “at-grade”, mas também na transição de um grau para o próximo da maneira mais eficiente em termos de tempo e custo. Para maximizar a produção e o lucro em todo o ciclo de vida da produção, os fabricantes devem controlar continuamente as muitas variáveis que influenciam a qualidade do produto e a taxa de produção.

A unidade europeia do cliente fabrica uma ampla gama de graus de produtos e produz centenas de milhares de quilotoneladas de polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) por ano, usando seu processo proprietário para produzir o produto químico. O cliente precisava de uma maneira de atender a metas de produção específicas, incluindo o aumento da produção de LLDPE, a redução de material fora da especificação e a redução dos tempos de transição entre os graus.

Solução: atingindo a nota com FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™

A empresa conheceu as soluções de controle de processo avançado (APC) da Rockwell Automation durante uma reunião de intercâmbio técnico e ficou impressionada com a experiência comprovada da empresa na indústria de polímeros. Concluindo que as soluções da Rockwell Automation poderiam ajudar a empresa a alcançar suas metas de qualidade e produção, a empresa implementou a solução FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ da Rockwell Automation. 

FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ combina otimização de estado estacionário com controle preditivo de malha fechada baseado em modelo para reduzir a variabilidade do produto e os tempos de transição, melhorar a estabilidade do reator e maximizar a eficiência da matéria-prima.

Pelotas de resina plástica transparente de polietileno em uma mão segurando
 

As necessidades específicas do cliente para o software incluíam o controle da composição da fase gasosa no reator e a gestão e o controle da qualidade instantânea do produto do reator e das transições entre as classificações. O FactoryTalk Analytics PavilionX cria modelos preditivos online que complementam os instrumentos de hardware e as análises laboratoriais para fornecer estimativas em tempo real das condições do processo e do produto. Esses instrumentos virtuais fornecem o feedback e as informações preditivas de processo necessárias para manter a produção no caminho certo e ajudar a evitar perturbações no processo, identificando problemas e fornecendo respostas rapidamente—sem o tempo e o custo de análises laboratoriais adicionais. Os requisitos específicos do cliente eram monitorar as principais variáveis de qualidade, como o índice de fluidez de fusão (MFI) e a densidade a partir dos dados reais do reator.

Resultados: benefícios reais, economias reais—em poucos meses

A primeira solução da Rockwell Automation foi instalada, implementada, testada e comissionada nas instalações do cliente em 8 meses. A Rockwell Automation forneceu a maior parte da experiência em engenharia com o apoio do pessoal do cliente, que foi treinado durante a execução do projeto.

Os benefícios do FactoryTalk Analytics PavilionX—including melhorias significativas nos níveis de produção, redução de distúrbios, redução da variância do reator e economias de tempo de transição—ficaram rapidamente evidentes para o cliente. O cliente também reduziu a variabilidade das propriedades do produto em 50 por cento devido à implementação do software da Rockwell Automation. “Com isso, pudemos operar mais próximos das nossas restrições de hardware, resultando em maior produtividade”, disse um representante do cliente. O software também reduziu os tempos de transição em até 50 por cento (dependendo da classificação de LLDPE produzida), aumentou a produção em 7 por cento e aumentou a eficiência no uso de monômeros e catalisadores.

 
Principais benefícios:

Redução da variabilidade das propriedades do polímero em 50 %

Redução dos tempos de transição em 25–50 %

Aumento da produção em 7 %

Aumento da eficiência no uso de monômeros e catalisadores

De acordo com o representante do cliente, o projeto foi um sucesso e trouxe benefícios adicionais, que aumentaram o lucro da planta ao ampliar a gama de opções.

Obtivemos melhorias não relacionadas ao APC causadas por uma nova compreensão das restrições dos sistemas. Para mim, uma das melhorias mais notáveis é a capacidade de executar novas transições de classe que não eram possíveis usando o esquema de controle antigo. Isso nos dá uma maior flexibilidade para reagir às necessidades de nossos clientes.
Representante do cliente

Com base no sucesso do projeto, Rockwell Automation e o cliente formaram uma aliança estratégica para implantar as soluções de controle de processo avançado da Rockwell Automation nas instalações de polietileno do cliente, em suas organizações de joint venture e em seus licenciados em todo o mundo. Nos dois primeiros anos da aliança, o cliente e suas organizações afiliadas implantaram com sucesso 14 projetos com Rockwell Automation.

Publicado 13 de julho de 2023

 
Topics: Industrial Analytics Chéêmïícãâl FactoryTalk Analytics
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Reduza o tempo de ciclo até a produção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.