Fundada em 1988, a Green Tokai Co. (GTC) é uma subsidiária da Tokai Kogyo Co. com sede em Aichi, Japão. Com instalações de produção e armazenamento em Brookville, OH e Maysville, KY, a Green Tokai fabrica componentes automotivos, incluindo vedações de portas e janelas, moldagem de para-brisa e muito mais. A empresa trabalha para superar consistentemente as expectativas dos clientes juntamente com suas metas de qualidade, com base no sistema de qualidade ISO 9001:2015. Ambas as fábricas da GTC são certificadas pela ISO 14001:2015.
- Dependência de framework de baixa tecnologia composto por dois sistemas de software e planilhas do Excel
- Atividades de chão de fábrica realizadas manualmente com pranchetas e papel
- Falta de infraestrutura de PC e acesso a dado em tempo real
- Agilidade operacional aprimorada e competitividade de mercado por meio da transformação digital
- Serialização de inventário facilitada por meio de contagens de ciclo inteligentes e rastreamento de local
- Acesso aumentado a relatórios de produção em dado em tempo real
A Green Tokai (GTC) começou a operar em maio de 1988. Desde então, a empresa global expandiu-se para incluir três fábricas adicionais em Brookville, OH, e uma instalação de produção em Maysville, KY. A GTC operava dentro de um framework de baixa tecnologia, confiando predominantemente em dois sistemas de software juntamente com planilhas do Excel. As atividades do chão de fábrica eram conduzidas manualmente, com pranchetas e papel servindo como as principais ferramentas para coordenar os work centers da empresa. Os relatórios de produção também eram baseados em papel, levando a atrasos na entrada de dados dentro do framework de ERP existente.
Além disso, muitos work centers da GTC careciam de infraestrutura de PC, dificultando a integração digital e o acesso a dado em tempo real. Apesar do uso esporádico, o sistema de ERP em vigor servia principalmente a funções de back-office, o que resultou em uma falta de ligação entre os dados mestres e os resultados operacionais. A GTC também enfrentou vários desafios que impactaram as operações. Por exemplo, recursos limitados de rastreamento e gestão de inventário diminuíram a capacidade da empresa de manter níveis de estoque com precisão. A falta de dado em tempo real resultou em ineficiências operacionais e impactou a tomada de decisões em tempo hábil. O rastreamento de qualidade também era fragmentado, confiando em uma combinação de portais de clientes e planilhas. A documentação manual das verificações de qualidade em papel complicou ainda mais os processos de análise e recuperação, apesar de atender aos requisitos básicos.
Escolhendo o Plex
Impulsionada por esses desafios, a GTC iniciou a busca por um novo sistema de ERP. A empresa reconheceu a necessidade de dado em tempo real para melhorar a visibilidade e estabelecer uma fonte única de verdade em todas as suas operações. Além disso, as tendências do setor, incluindo um aumento na demanda do cliente por rastreabilidade serial e acompanhamento de qualidade, enfatizaram a urgência de uma solução abrangente.
O Plex surgiu como a escolha preferida para o novo sistema de ERP da GTC após uma recomendação de um cliente. A estrutura de custos do Plex e o endosso de um player significativo do setor o tornaram uma solução atraente para enfrentar os desafios da empresa.
Preparação em toda a empresa e implementação bem-sucedida
A adoção bem-sucedida foi uma prioridade máxima para toda a equipe da GTC durante todo o processo de implementação. Para aumentar a conscientização, panfletos foram distribuídos extensivamente antes do início da implementação do Plex e reuniões semanais regulares com os gerentes de departamento foram realizadas. O envolvimento prático em discussões de configuração, design e treinamento também permitiu que os membros da equipe da Green Tokai compreendessem os benefícios do Plex muito antes do início da implementação.
A implementação envolveu vários departamentos e indivíduos em toda a organização, juntamente com o parceiro de implementação do Plex, o Revolution Group. Inicialmente, uma equipe principal de aproximadamente seis membros liderou o processo de implementação antes de ser estendida a todos os 13 departamentos, cada um com superusuários principais e secundários designados. Esses superusuários foram responsáveis por coordenar as atividades departamentais, conduzir sessões de treinamento e garantir a prontidão para a implementação em todas as fábricas da GTC.
Os líderes de equipe que supervisionavam vários centros de trabalho também garantiram que seus operadores recebessem treinamento adequado. Após a implementação, esses operadores demonstraram imensa engenhosidade, explorando funcionalidades do sistema além de seu treinamento inicial. A GTC implementou com sucesso o Plex e entrou em operação em 1 de junho de 2023.
Resultados imediatos e crescimento futuro
A adoção do Plex trouxe melhorias significativas para as operações da GTC. A transição exigiu uma atualização na infraestrutura, o que levou a um aumento no número de PCs no chão de fábrica. Isso não apenas substituiu muitos dos processos baseados em papel existentes, mas também aumentou a visibilidade geral para os associados do chão de fábrica. A utilização do Painel de Controle Plex também permitiu que os operadores da Green Tokai acessassem relatórios de produção em tempo real, aumentando a visibilidade e permitindo a medição de métricas de sucesso operacional, como a Eficiência Geral do Equipamento (OEE).
Com o Plex, a GTC fez a transição para uma cultura de melhoria contínua. A maior visibilidade e rastreabilidade facilitaram aprimoramentos com base em dado em tempo real, promovendo uma abordagem mais proativa para a resolução de problemas e permitindo decisões de negócios mais oportunas. A transição de um sistema manual baseado em papel para o Plex capacitou a GTC a responder prontamente às necessidades de seus fornecedores e clientes, aumentando a agilidade operacional e a competitividade geral no mercado.
Além disso, o Plex facilitou a serialização em todos os níveis de inventário, permitindo uma melhor gestão de inventário por meio de contagens de ciclo inteligentes e rastreamento de local. A GTC agora anexa documentos às transações, proporcionando garantia de precisão das transações.
"O fato de termos dado em tempo real está apenas começando a colher benefícios em outras áreas", afirmou Joseph Daniel, gerente geral de sistema de ERP e finanças da Green Tokai. "A GTC estava tão acostumada a não ter dado em tempo real que só agora começamos a executar vários relatórios de subcontas... para obter uma melhor compreensão de como resolver problemas que afetam nossos resultados."
Olhando para o futuro, a empresa planeja continuar descobrindo todo o potencial de seu novo sistema de ERP. A GTC está ansiosa para implementar o Módulo de Manutenção do Plex e a Divisão de Qualidade da GTC está buscando novas maneiras de eliminar arquivos em papel e documentos do Excel todos os dias.
Daniel afirmou: "Os verdadeiros benefícios do Plex só podem se tornar aparentes após a implantação, enfatizando a importância de uma visão de longo prazo e testes diligentes."
Este estudo de caso é uma versão replicada, com o original disponível no website da Plex. Para acessar a versão original, clique em aqui.
Publicado 25 de setembro de 2024