Loading
Estudo de caso | Fabricação e montagem
Recent ActivityRecent Activity

Projeto Med-Con: Construindo máquinas de máscaras para combater a Covid-19

Em uma corrida contra o relógio, as empresas australianas criam soluções para os trabalhadores da linha de frente em seus esforços para combater a Covid-19

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Projeto Med-Con: Construindo máquinas de máscaras para combater a Covid-19 hero image

Desafio

  • Reprojetar e construir sete máquinas de fabricação de máscaras cirúrgicas em 14 semanas para atender às demandas urgentes de fornecimento dos trabalhadores da linha de frente no combate à Covid-19.

Soluções

Controle e automação integrados

  • O CLP Allen-Bradley® Compact GuardLogix® fornece controle integrado e segurança para as máquinas de fabricação de máscaras
  • Os servo-drives Kinetix® 5500 se integram perfeitamente à plataforma Logix e fornecem funções precisas de partida e parada para a máquina de máscaras
  • Os inversores PowerFlex® 525 com Safe Torque-Off controlam o processo de laminação
  • Os terminais gráficos PanelView™ fornecem acesso a informações da máquina em tempo real 

Resultados

Capacidade de produção aumentada

  • As novas máquinas de máscaras permitirão que a Med-Con produza mais de 3 milhões de máscaras por semana para ajudar os trabalhadores da linha de frente a combater a Covid-19 – Isso representa um aumento aproximado de 60 vezes na capacidade de produção.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. Como uma pandemia global de saúde, muitos países ao redor do mundo estão lutando contra o aumento dos casos de coronavírus.

Os profissionais de saúde contam com equipamento de proteção individual para se protegerem e protegerem seus pacientes contra a infecção e a propagação da doença. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a interrupção grave e crescente no fornecimento global de equipamento de proteção individual (EPI) – causada pelo aumento da demanda, compras em pânico, estocagem e uso indevido – está colocando vidas em risco. 

Para resolver isso, a OMS pediu à indústria e aos governos que aumentassem a fabricação em 40 % para atender à crescente demanda global. 

O governo australiano recentemente incumbiu a única fabricante de máscaras cirúrgicas da Austrália, a Med-Con, de aumentar a produção para ajudar a atender a essa demanda. Com apenas duas das três máquinas originais de 40 anos em operação, eles perceberam que precisariam urgentemente de mais máquinas para fabricar máscaras.

A Foodmach, uma empresa de engenharia avançada sob encomenda com sede em Echuca, Victoria, foi selecionada para ajudar neste projeto. Ajudada pelo governo australiano, a Foodmach recebeu um prazo de 60 dias para projetar e construir a primeira de sete máquinas que salvam vidas para atender às demandas urgentes de fornecimento, com a meta de produzir 60 milhões de máscaras faciais até novembro de 2020, com uma capacidade anual contínua de 160 milhões de máscaras.

A Med-Con aumentará sua capacidade de produção para 160 milhões de máscaras por ano.

A Med-Con aumentará sua capacidade de produção para 160 milhões de máscaras por ano. 

Modelagem da máquina

As máquinas originais foram projetadas por Joe Carmody, cujo negócio era um parceiro fundador da Med-Con em 1989. Em uma inovação na indústria para a época, a máquina eliminou a necessidade de costurar manualmente as máscaras cirúrgicas a partir de rolos de material, pois a máquina realiza o trabalho completo e sela as máscaras com calor, sem deixar buracos causados pela costura manual.

Ao longo dos anos, os projetos originais da máquina foram perdidos, tornando impossível construir novas máquinas. Engenheiros das Forças de Defesa Australianas foram chamados para modelar as peças e esses modelos 3D foram compartilhados com a Foodmach, que então realizou mais engenharia e reproduziu novos desenhos para facilitar e agilizar o processo de fabricação.   

"Embora estejamos replicando uma máquina antiga, também precisamos modernizá-la para os padrões atuais de controle e segurança em um intervalo de tempo incrivelmente curto. O cronograma é tão apertado que temos apenas oito semanas para fazer o que normalmente levaria seis meses", explicou Earle Roberts, CEO da Foodmach.

Main Image

Earle Roberts, CEO da Foodmach, no local em Echuca, Victoria. 

Impulsionando a produção de máscaras

A Foodmach conseguiu pegar a mecânica original da máquina e modernizá-la para incluir a mais recente tecnologia de controle e automação da Rockwell Automation. O controlador Allen-Bradley® Compact GuardLogix® está no coração da máquina, controlando o processo de produção de máscaras.

Os servo-drives Kinetix® 5500 se integram perfeitamente à plataforma Logix para fácil configuração, integração de sistema e segurança. Juntos, o CLP e os servo-drives são essenciais para controlar o movimento dentro da máquina e manter a precisão das funções de partida e parada da máquina.

Essas máquinas são projetadas para fabricar máscaras cirúrgicas da mais alta qualidade com quatro camadas laminadas juntas para proteção superior. Os inversores Allen-Bradley PowerFlex® 525 com Safe Torque-Off controlam o processo de laminação enquanto os operadores podem monitorar a produção através dos terminais gráficos PanelView™ da máquina.

Main Image

Os terminais gráficos Allen-Bradley PanelView fornecem acesso a informações da máquina em tempo real.

"A Integrated Architecture® da Rockwell Automation permitiu a integração plug and play de dispositivos de movimento, inversores e segurança, proporcionando a confiança de que poderíamos cumprir o prazo apertado deste projeto", disse Daniel Quartel, gerente de território da Rockwell Automation.

O processo de comissionamento da primeira máquina de máscaras foi tranquilo e certamente mais rápido do que seria há 40 anos, quando as máquinas originais foram construídas. "A velocidade da máquina poderia ser aumentada ou diminuída para testes e para ver onde podem estar ocorrendo possíveis problemas, simplesmente pressionando um botão na tela IHM. As máquinas têm controle de velocidade infinito graças ao CLP da Rockwell Automation e aos controladores e motores servo integrados", disse Peter Marks, diretor de Capacidades e Exportações da Foodmach.

Main Image

O governo australiano incumbiu a Med-Con de aumentar a produção de máscaras para atender à crescente demanda resultante da Covid-19. 

Máquinas inteligentes entram na luta contra a COVID-19 

“O progresso com a Foodmach tem sido enorme e, igualmente importante, eles estão bem integrados às cadeias de fornecimento, tanto local quanto internacionalmente. A Med-Con estava produzindo originalmente cerca de 50000 máscaras por semana, mas agora, com as novas máquinas, esse número ultrapassará 3 milhões de máscaras faciais por semana. Isso é nada menos que extraordinário em termos de intervalo de tempo comprimido”, disse Bruno Bello, consultor de negócios da AMTIL – um parceiro do setor do programa de empreendedores do governo australiano.  

Construir sete máquinas de máscara em 14 semanas foi uma tarefa desafiadora, mas o sucesso deste projeto é um testemunho do poder de colaboração e da determinação para ajudar a vencer a luta contra a Covid-19. O projeto envolveu mais de 2000 horas de projeto mecânico para a Foodmach, além de outras 12000 horas de fabricação para construir as máquinas. 

“Estávamos buscando construir a primeira máquina em oito semanas, mas conseguimos entregá-la antes do prazo em sete semanas. Uma parte fundamental disso foi ter fornecedores como a Rockwell Automation que mantêm estoques disponíveis de peças na Austrália e também podem agilizar a obtenção de componentes do exterior, se necessário”, disse Earle Roberts.

Há uma grande compatibilidade entre as capacidades da Rockwell Automation, tanto em termos dos produtos físicos que eles fornecem quanto do serviço e assistência que seu suporte técnico nos oferece, tornando-os nossa escolha de fornecedor para este projeto”, acrescentou Roberts.

A primeira caixa de 50, Nível 3 máscaras cirúrgicas foi produzida recentemente na nova máquina e foi motivo de comemoração para todos os envolvidos. Nos próximos meses, a Med-Con continuará a trabalhar 24 horas por dia para garantir que as máscaras estejam disponíveis para os trabalhadores da linha de frente para ajudar a achatar a curva.

“Antes das novas máquinas, estávamos produzindo aproximadamente 2000000 máscaras por ano. De repente, agora estamos buscando aumentar nossa produção anual para 160 milhões de máscaras”, disse Steve Csiszar, CEO da Med-Con.

A capacidade de fabricação de máscaras da Austrália está garantida graças ao trabalho inovador de uma equipe excepcional de engenheiros, designers e técnicos. Essas máquinas inteligentes fornecem a capacidade de aumentar significativamente a produção de máscaras, ajudando a proteger os trabalhadores da linha de frente e seus pacientes na luta para conter a Covid-19.

Main Image

A Foodmach pegou a mecânica original da máquina e a modernizou com a mais recente tecnologia de controle e automação industrial da Rockwell Automation. 

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Australia e a Rockwell Automation New Zealand são subsidiárias da Rockwell Automation, Inc.—uma fornecedora global líder de soluções de automação industrial e informações que ajuda fabricantes a obter vantagem competitiva em seus negócios. A empresa reúne marcas globais líderes em automação industrial, incluindo controles e serviços Allen-Bradley® e software de gestão de fábrica Rockwell Software®. Sua ampla gama de produtos inclui sistemas de lógica de controle, sensores, telas IHM, controladores de inversores, dispositivos de energia e software.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega aproximadamente 23000 solucionadores de problemas dedicados aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos trazendo a Connected Enterprise® à vida em empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com

Allen-Bradley, Compact GuardLogix, Integrated Architecture, Kinetix, PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

Contato com a mídia:

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Publicado 9 de agosto de 2020

Topics: Fabricantes de máquinas e equipamentos
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Projeto Med-Con: Construindo máquinas de máscaras para combater a Covid-19
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.