Loading
Estudo de caso | Soluções de controle de processo
Recent ActivityRecent Activity

Integração do sistema de síntese de peptídeos. Entregue.

OEM CSBio recorre aos Serviços LifecycleIQ da Rockwell Automation para projetar um sistema de controle flexível para skids de processo em escala comercial

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina de síntese de peptídeos csbio

Desafio

  • Introduzir um sistema digital de controle distribuído (DCS) aberto e flexível para skids de processo em escala comercial.

Soluções

  • Sistema digital de controle distribuído (DCS) PlantPAx da Rockwell Automation.

Resultados

  • Permite a integração em toda a fábrica dentro de arquiteturas modernas de controle industrial – incluindo sistema de execução de manufatura e soluções de Internet das coisas industrial.
  • Suporta a conformidade com a 21 CFR Parte 11 em relação a registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas.
  • Expande facilmente para incluir instrumentação adicional.

Uma perspectiva única

Peptídeos, cadeias curtas de aminoácidos, são encontrados em todos os organismos vivos e são cada vez mais sintetizados comercialmente para uma ampla gama de tratamentos terapêuticos.

CSBioconhece intimamente a síntese de peptídeos – de ambos os lados da equação. Fundada em 1993, a empresa oferece um portfólio completo de instrumentação para síntese de peptídeos para a indústria de ciências da vida. Além disso, a CSBio fornece peptídeos personalizados como uma organização de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO).

Localizada no Vale do Silício, Califórnia, a empresa é a principal fornecedora global de sintetizadores de peptídeos.

"Nossa instrumentação pode ser encontrada em laboratórios de produção e empresas farmacêuticas em todo o mundo", disse Hanson Chang, diretor sênior de instrumentação da CSBio. "E automatizamos nosso equipamento em todos os níveis – desde sistemas de pesquisa e piloto até escala comercial." 

Buscando uma integração mais profunda para escala comercial

Os sistemas piloto e em escala comercial da CSBio são construídos sob encomenda. E há mais de 30 anos, a CSBio fornece seus skids modulares equipados com uma solução de controle proprietária. 

"Desenvolvemos nosso sistema de controle internamente", disse Chang. "Cada peptídeo é diferente. E na escala piloto, nosso sistema de controle é usado para ajudar a otimizar o protocolo de síntese – ou 'receita' de peptídeo."

Simplificando, os sistemas de escala piloto fornecem consistência no desenvolvimento de processos para fabricação comercial. Os sistemas piloto incluem vasos de reação que variam de 200 ml a 5 L. Para acomodar a síntese de peptídeos em grande escala, os sistemas comerciais incluem vasos de reação que variam de 5 L a 800 L.

Embora o sistema de controle proprietário ofereça o desempenho necessário para pesquisas e pilotos, a CSBio queria oferecer aos clientes uma opção com mais funcionalidade em escala comercial.

"Em um ambiente comercial, alguns clientes devem integrar o sintetizador de peptídeos com o restante da fábrica", explicou Chang. "Eles querem poder ver a funcionalidade específica dentro do sistema – por exemplo, um motor – e controlá-lo."

Controle flexível baseado em um SDCD moderno

Para atender às necessidades do cliente, a CSBio recorreu aos Serviços LifecycleIQ™ da Rockwell Automation para uma solução de controle aberta e flexível que pudesse se integrar facilmente a uma ampla gama de arquiteturas de sistema. A CSBio especificou um sistema orientado por dados, com controle de processo moderno e que incorporasse facilmente sistemas de execução de manufatura (MES).

A CSBio também exigia que o sistema fosse orientado por lotes – e suportasse os requisitos da 21 CFR, Parte 11 para registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas.

"As empresas farmacêuticas podem não querer gerenciar registros em papel", disse Chang. "Precisávamos de uma solução que pudesse vincular controles ao processo de uma empresa individual – e suportar registros eletrônicos de lote (EBR)."

O sistema da Rockwell Automation é baseado em PlantPAx®, um sistema digital de controle distribuído (SDCD) moderno, aproveitando a conhecida tecnologia Allen-Bradley® e o software FactoryTalk®. O SDCD PlantPAx oferece uma plataforma expansível e flexível que integra vários componentes de uma fábrica de processo, incluindo sistemas de controle, aquisição de dados, visualização e análise.

A implementação do SDCD PlantPAx foi configurada para dar suporte a todas as operações de lote, desenvolvimento de receita e relatórios de lote. A solução configurada também integra toda a instrumentação e válvulas associadas ao skid do sintetizador de peptídeos.

O sistema PlantPAx foi implementado para conformidade com a 21 CFR Parte 11. E opera em uma rede EtherNet/IP™, complementada por comunicações OPC UA.

Um nível aprimorado de desempenho

A solução PlantPAx promete a funcionalidade necessária para configurar facilmente novas receitas de síntese de peptídeos – e expandir para incluir instrumentação e tanques adicionais à medida que os sistemas crescem.

Graças às comunicações EtherNet/IP™ e OPC UA, o sistema de controle pode ser facilmente conectado a outras operações de empresa, soluções de Internet das coisas industrial – e sistemas MES.

"Adicionando uma solução MES, os clientes podem gerenciar melhor seu inventário de matéria-prima e alcançar melhor visibilidade de material – e rastreabilidade – durante todo o processo", disse Chang. "O MES também pode se conectar a sistemas de gestão de qualidade."

A CSBio desenvolveu a primeira plataforma de controle da Rockwell Automation em 2021 – e continua a aprimorar o sistema à medida que surgem novas necessidades.

"Nossa plataforma de software proprietária é baseada em programação C++ – então criar uma solução SDCD foi bastante diferente e desafiador", disse Chang. "É por isso que pedimos à Rockwell Automation para construir nossa plataforma inicial."

O aprimoramento contínuo do sistema ajuda a garantir que a CSBio possa se adaptar às necessidades em evolução e continuar a oferecer as melhores soluções de síntese de peptídeos da categoria.

Publicado 10 de julho de 2023

Topics: Soluções de processo Controle e automação industrial Industrial Network Services Ciências da vida Biotechnology PlantPAx Controladores programáveis
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Integração de sistema de síntese de peptídeos. Entregue.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.