Loading
Estudo de caso | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

Gêmeos digitais ajudam a Polpharma a manter a qualidade

A Polpharma agora tem uma plataforma inteligente e fácil de usar para treinamento de funcionário, manutenção e supervisão de instalação

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista lateral de um pacote de cápsulas na linha de produção

Para muitas empresas, o suporte remoto é assim: um técnico descobre um problema e liga para um colega para explicar a solução. Horas no telefone podem levar a uma solução rápida – ou a instalação pode enfrentar um encerramento prolongado.

A fábrica farmacêutica Polpharma em Starogard Gdański, Polônia, conhecia bem esse cenário. Essa fábrica é a única instalação da Polpharma na Polônia que produz ingredientes farmacêuticos ativos (API) em grande escala, ou as substâncias ativas para a fabricação de formas de medicamentos acabados.

Sua capacidade de produção anual é de 3.9 bilhões de comprimidos e cápsulas, e 118 milhões de unidades em forma líquida (preparações para injeção em embalagens de polietileno e ampolas de vidro, bem como fluidos de infusão e líquidos para uso externo). A produção anual de API é de 600 t.

Seu portfólio amplo e variado e anos de experiência permitem que a Polpharma ofereça produtos e soluções modernos para empresas farmacêuticas em todo o mundo. Cerca de 20% das substâncias que eles fabricam são usadas para a produção de suas próprias formas de medicamentos acabados. O restante é destinado a empresas externas, 95% das quais é exportado, principalmente para outros países da UE e para a América do Norte, América Latina, Norte da África, Coreia e Japão. Eles estão presentes em seis continentes, e sua posição no mercado está crescendo.

Então, quando algo dá errado, o encerramento pode afetar milhões de pessoas.

Logotipo do pioneiro da transformação digital Smart Industry DX Trailblazer

"Antes da transformação digital da Polpharma, o suporte remoto consistia em chamadas telefônicas entre técnicos."


Resolvendo problemas do jeito antigo

A equipe técnica no campo costumava contar com smartphones para resolver problemas – eles se ligavam.

Antes do projeto-piloto de realidade aumentada (AR) da Internet das coisas industrial (IIoT), os usuários monitoravam a instalação e a condição dos equipamentos por meio de um sistema SCADA nas estações do operador.

Agora, a Polpharma tem uma plataforma digital baseada no Vuforia® Chalk AR da PTC® e no aplicativo ThingWorx®, parte do FactoryTalk® InnovationSuite.

A Polpharma cria gêmeos digitais para monitorar os parâmetros dos ativos. Ao dar vida digitalmente aos seus projetos mecânicos, eles podem “ver” os problemas e contar com especialistas remotos e equipe técnica para resolver problemas de forma eficiente e precisa.

Líder mundial melhora manutenção e suporte

O aspecto remoto dessa solução é cada vez mais importante, especialmente com as restrições da pandemia. O resultado é uma plataforma inteligente e fácil de usar para treinamento de novos funcionários, manutenção eficaz e supervisão.

Além da manutenção e suporte aprimorados usando aplicativos inteligentes de AR conectados à plataforma ThingWorx®, a equipe valoriza novas funcionalidades, incluindo KPIs calculados online, predição de falhas para ativos, acesso online à documentação técnica, Top 10 alarmes e um sistema de ajuda interativo do operador para o trabalho de manutenção.


"A Polpharma tem uma plataforma inteligente e fácil de usar para treinamento de novos funcionários, manutenção eficaz e supervisão de instalação."


Melhorias de dois dígitos

A Polpharma trabalhou com a Rockwell Automation para criar um processo global de  transformação digital apoiado pela alta gestão.

“O que me surpreendeu foi o tempo de lançamento no mercado para este projeto”, disse Buca. “Muitos marcos foram realmente cumpridos no prazo, apesar de um tempo de implementação muito curto.”

Com base nos primeiros resultados, a equipe conseguiu reduzir o tempo de remoção de falhas em 10–15 %, reduzir o consumo de energia por ativos técnicos em 15–20 % e alcançar uma redução de 10 % no tempo de manutenção, resolvendo problemas técnicos de forma mais eficiente por meio de suporte remoto para o pessoal técnico no local. Essa opção, de acordo com a Polpharma, foi crucial durante a pandemia.

Após o projeto piloto, a solução foi implementada em dois locais adicionais.

Publicado 29 de junho de 2022

Topics: Empower People Accelerate Digital Transformation Transformação digital Pharmaceutical Ciências da vida Gêmeo digital Emulate3D
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Gêmeos digitais ajudam a Polpharma a manter a qualidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.