Loading
ESTUDO DE CASO | QUÍMICO
Recent ActivityRecent Activity

Pacur implementa sistema de execução de manufatura digitalizado em tempo real

A Pacur implementa o software de execução de manufatura Plex para ajudar a alcançar os requisitos de qualidade, apoiar o crescimento previsto e obter uma fonte única de verdade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina de laminação de plástico Pacur
logotipo pacur

Fundada em 1979, a Pacur é uma extrusora líder de chapas personalizadas de poliésteres e resinas para uma variedade de aplicações. Com um vetor de produtos, incluindo polipropilenos, PETG e materiais sustentáveis, a Pacur atende aos mercados de empacotamento de alimentos, empacotamento médico, varejo geral e impressão com estoque em rolo e chapas cortadas sob medida. A Pacur se orgulha de sua capacidade de criar relações mutuamente benéficas entre clientes e fornecedores, superando as expectativas de qualidade por meio da eliminação de defeitos de produto.

Victoria Beltran
Victoria Beltran
Victoria Beltran, diretora de sistemas de informação da Pacur
Desafio
  • Atenda aos requisitos de qualidade
  • Apoie o crescimento previsto
  • Use dados para tomar melhores decisões de negócios
Solução
  • Software de sistema de execução de manufatura Plex
  • Gestão de qualidade Plex
Resultado
  • Redução do fechamento mensal de livros de 15–20 dias para 5
  • Redução do processo de fatura de 2 semanas para 1 dia
  • Melhor gestão de compras de matéria-prima
  • Aumento do nível de responsabilidade e percepção com base em dados

Desafio

Procurando uma maneira melhor

A liderança da Pacur reconheceu uma oportunidade de melhoria operacional e aprimoramento dos negócios. Para garantir que sua visão se concretizasse, Victoria Beltran, diretora de sistemas de informação, foi incorporada à equipe da Pacur com experiência em implementação e gestão de sistemas. Junto com a liderança, Beltran viu a necessidade de uma solução de execução de manufatura digitalizada e em tempo real para ajudar a Pacur a atender melhor sua base de clientes, atender aos requisitos de qualidade e apoiar o crescimento previsto.

Com um aplicativo personalizado no chão de fábrica, alguns funcionários da Pacur hesitaram em mudar de sistema e se afastar de um aplicativo criado com suas necessidades específicas em mente. A empresa procurou mudar de uma solução local para uma solução baseada em nuvem para eliminar o pesado suporte de sistema de TI e trabalhar dentro de um sistema que seria continuamente atualizado.

A Pacur também se concentrou em capacidades de scheduling e em um rastreamento e gestão de qualidade abrangentes ao procurar sua nova solução. Eles pretendiam eliminar os desafios com o rastreamento da qualidade em processo e, assim, o desperdício resultante de erros manuais e problemas detectados após o fato. Para apoiar a conformidade com sua certificação ISO e atender aos padrões e diretrizes do setor, a Pacur precisava de uma solução de qualidade automatizada e fácil de usar para ser a fonte única de verdade da empresa.

Solução

Sucesso da implementação por meio da gestão de mudanças

Após explorar vários sistemas diferentes, juntamente com um comitê composto por partes interessadas primárias e liderança, Beltran determinou que Plex sistema de execução de manufatura não era apenas escalável, mas também oferecia uma interface do usuário moderna e uma rede experiente de parceiros de implementação. A oferta abrangente e baseada em nuvem da Plex, juntamente com um forte foco emqualidade digital, foi o pacote completo para a Pacur.

A Pacur iniciou o processo de implementação com um plano firme de gestão de mudanças e com o apoio de seu parceiro de descoberta e implementação, a Control+M. Sabendo que a mudança pode ser desafiadora, consideraram que sua equipe de operações já utilizava tecnologia com a qual estavam confortáveis e que os executivos eram cautelosos quanto ao armazenamento de informações da empresa na nuvem. Assim, ao longo da implementação, a Pacur priorizou a educação dos funcionários sobre os benefícios que perceberiam em seu trabalho diário como resultado da digitalização, incluindo simplificação de processos, gestão de inventário em tempo real, rastreabilidade e relatórios em tempo real.

Para abordar o treinamento no Plex, a Pacur começou com pesquisas para determinar o nível de uso da tecnologia com o qual os funcionários estavam confortáveis. Isso permitiu que o treinamento fosse individualizado e elaborado conforme as necessidades específicas dos funcionários da Pacur. A educação contínua foi um fator importante para o sucesso da adoção. Foram disponibilizadas 72 h de treinamento e, embora os funcionários só precisassem participar de 3 h desse treinamento, muitos aproveitaram sessões adicionais para obter mais suporte. “O treinamento personalizado que desenvolvemos junto às nossas partes interessadas para garantir o máximo aproveitamento do sistema não teria sido possível sem a facilidade de uso do Plex”, observou Beltran.

Pouco antes da implementação, a propriedade da Pacur mudou, o que na verdade aumentou o suporte dos executivos de alto nível. Uma perspectiva positiva da nova equipe de liderança sobre os benefícios que seriam obtidos com o Plex deu aos funcionários um maior senso de segurança e aumentou sua confiança nas novas possibilidades agora disponíveis para eles. “A Pacur foi muito boa em ouvir”, comentou Patti Nowak, proprietária da Control+M Solutions. “Quanto mais você ouve e reconhece a contribuição das pessoas, mais elas estão dispostas a dar sua opinião e melhor é o projeto. Então, todos realmente se sentiram capacitados e esse foi um grande fator no final da implementação.”

Resultado

Benefícios reais, retorno do investimento real

Os resultados alcançados ficaram claros após a entrada em operação. Um requisito inicial que a Pacur definiu foi o acesso aprimorado aos dados. O Plex eliminou os silos de informações, que eram um dreno de recursos que precisavam se comunicar entre esses silos dentro da organização. O modelo multi-inquilino baseado em nuvem do Plex rastreia todas as informações em tempo real – um ativo crítico para a gestão da produção – aliviando os problemas da Pacur com a visibilidade dos dados.

A Pacur também mudou da coleta de dados de qualidade em papel, propensa a erros, para a coleta de dados de qualidade em linha usando folhas de verificação digitais, o que acelerou o trabalho no chão de fábrica. Em vez de verificações manuais de qualidade disruptivas, os funcionários podem concentrar sua energia em outros lugares e os executivos confiam nos dados preparados para auditorias e conformidade. A digitalização da qualidade com o Plex agora ajuda a reduzir os altos custos de conformidade, incluindo coleta de dados, recertificações e reauditorias, e o alto custo da baixa qualidade, como material perdido e retrabalho.

Outro resultado quantificável, a Pacur agora pode enviar faturas em um dia por meio de um processo automatizado, em vez de esperar até duas semanas. Ao eliminar a revisão de dados individualmente pelos funcionários da Pacur, isso melhorou a saúde das contas a receber com faturas entregues em tempo recorde.

A Pacur também viu uma diminuição substancial no tempo de fechamento contábil mensal, passando de quinze a vinte dias para um máximo de cinco dias. Essa melhoria significativa foi feita em apenas três meses.

O modelo baseado em nuvem e a interface moderna do Plex atraem as preferências de trabalho e as habilidades dos jovens profissionais que ingressam na fabricação. Trabalhar no Plex facilita a integração rápida de novos contratados. Beltran afirmou: "Gastamos 45 minutos treinando as pessoas que integramos em uma sessão de treinamento do Plex e isso é literalmente tudo o que é necessário. Desde o início, dizemos às pessoas que a coisa mais difícil que elas vão fazer a qualquer momento com o Plex é fazer login, o que é simples de fazer. É muito fácil guiá-las pelas etapas do processo e colocá-las em ação imediatamente."

Beltran observou como o processo de coleta de dados para tomar decisões críticas e estratégicas, que antes era longo e tedioso, agora é agilizado devido à capacidade rápida de extração de dados do Plex. "Tomamos duas decisões de negócios incrivelmente importantes, gastos de capital e saída do mercado, com base nos dados que conseguimos extrair do Plex muito rapidamente. Se tivéssemos decidido analisar isso no passado, levaríamos pelo menos seis meses para coletar os dados e depois teríamos que analisá-los. Com o Plex, o processo agora leva apenas algumas semanas."

Tecnologia projetada para o crescimento

As possibilidades para a Pacur são infinitas com o Plex ao seu lado. Eles reconhecem que, com uma base sólida de qualidade e processos de fabricação, é o momento ideal para focar em melhorias futuras. A Pacur já concluiu a aquisição de uma empresa de fabricação de plásticos com sede na França. Crescer com o Plex na nova instalação, com sua experiência de implementação em primeira mão, foi um grande benefício e o processo de implementação foi agilizado e sem interrupções.

Com o mesmo software e métricas em ambos os locais, a Pacur pode olhar para o seu negócio de forma holística e tomar decisões comerciais críticas mais rapidamente para apoiar o crescimento futuro. Beltran compartilhou: "Agora que entendemos a quantidade e a qualidade dos dados que podemos obter do Plex, enfatizamos realmente a importância das informações que estão entrando no Plex para que possamos impulsionar um nível mais alto de responsabilidade e percepção."

Publicado 11 de dezembro de 2023

Topics: Accelerate Digital Transformation Soluções de sistema de execução de manufatura Chéêmïícãâl Plex
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Pacur implementa sistema de execução de manufatura digitalizado em tempo real
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.