Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Nova solução de tratamento de efluentes com membrana de fluxo cruzado de titânio fabricada na Austrália da PFi

Nova inovação reduz o tempo de parada não programada, aumenta a rentabilidade e reduz a pegada ecológica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A nova solução de tratamento de efluentes com membrana de fluxo cruzado de titânio fabricada na Austrália da PFi.
Logotipo de Produtos For Industry (PFi)

A Products For Industry (PFi) é uma empresa de propriedade e operação local que presta serviços ao setor industrial. A PFi tem orgulho de oferecer um conjunto completo de recursos internos para apoiar os fabricantes com produtos, sistemas e soluções de automação de máquinas.

Desde pequenas demandas de engenharia de workshop até atualizações completas de automação industrial, a PFi garante que os clientes sejam totalmente apoiados desde o conceito até a produção.

Desafio

  • A nova solução de membrana de fluxo cruzado de titânio da PFi para tratamento de esgoto precisava de hardware de automação que fosse simplificado, repetível e fácil de integrar.
  • O cliente especificou que o estilo de codificação precisava ser PAC-ML, um padrão reconhecido internacionalmente.
  • A PFi precisava de uma solução que obtivesse forte aceitação no mercado ao entrar no mercado de exportação.
Solução

  • Sistema de controle CompactLogix™
  • Terminal gráfico PanelView Plus™
Resultado

  • Os controladores CompactLogix oferecem maior desempenho, capacidade aumentada, produtividade aprimorada e segurança reforçada para ajudar a atender às crescentes demandas de máquinas e equipamentos inteligentes para a fabricação.
  • O PanelView Plus fornece a interface gráfica por meio de uma integração total com o controlador CompactLogix. Essa integração permite que os engenheiros insiram informações de configuração uma única vez e as utilizem em todo o projeto de automação. Também contribui para a criação de aplicativos modernos com botões de IHM de alta velocidade para aplicações de jogging, gráficos vetoriais escaláveis e um banner de sistema pré-configurado que fornece informação de diagnóstico.
Desafio

A inovadora australiana Products For Industry (PFi) está introduzindo o que se acredita ser a primeira solução mundial de membrana de fluxo cruzado de titânio puro, que apresenta benefícios de disponibilidade, pegada ecológica e rentabilidade em comparação com os métodos tradicionais de tratamento de esgoto.

Após mais de 10 anos de desenvolvimento, esse produto totalmente evoluído e testado está agora entrando em operação na Austrália com uma empresa líder de bebidas, que utilizará a nova tecnologia para separar sólidos de fluxos líquidos em vários estágios do processo de fluxo de resíduos.

"Essa solução é revolucionária para a indústria de alimentos e bebidas, especialmente para bebidas e destilados, porque o titânio permite uma dimensão menor e intervalos mais longos entre as limpezas no local (CIP), reduzindo assim o tempo de parada", disse Gavin Dunwoodie, diretor administrativo da PFi.

A PFi é uma empresa de propriedade e operação local que atende o setor industrial, oferecendo um conjunto completo de recursos internos para apoiar os fabricantes com produtos, sistemas e soluções de automação de máquinas, desde o conceito até a produção.

“Com membranas tradicionais feitas de cerâmica ou plástico, a pulsação de retorno e a limpeza frequentemente criam problemas, de modo que a vida útil geral dos equipamentos é reduzida”, acrescentou Dunwoodie.

O titânio (Ti) é o nono metal mais conhecido na crosta terrestre e possui a maior relação resistência/massa. Ele é tão forte quanto o aço, mas pesa 45% menos, não é magnético, não é corrosivo e não conduz eletricidade.

“Esta empresa de bebidas inovadora queria uma solução avançada que continuasse a aumentar sua produtividade, enquanto reduzia sua pegada ecológica. Eles foram claros desde o início que não deveria haver compromissos com a qualidade”, disse Dunwoodie.

Solução

Integração simples de hardware de automação

“Precisávamos de um hardware de automação que fosse simplificado, repetível e fácil de integrar, então selecionamos o sistema de controle CompactLogix™ e o terminal gráfico PanelView Plus™ da Rockwell Automation. Eles nos proporcionaram uma integração premium que seria aceita por líderes globais como esta empresa de bebidas”, disse Dunwoodie.

Os controladores CompactLogix da Rockwell Automation proporcionam maior desempenho, maior capacidade, maior produtividade e maior segurança para ajudar a atender às crescentes demandas de máquinas e equipamentos inteligentes para a fabricação.

O PanelView Plus fornece a interface gráfica por meio de uma integração total com o controlador CompactLogix. Essa integração permite que os engenheiros insiram informações de configuração uma vez e as usem para todo o projeto de automação. Também ajuda a criar aplicações modernas com botões de IHM de alta velocidade para aplicações de jogging, gráficos vetoriais escaláveis e um banner de sistema pré-configurado que fornece informação de diagnóstico.

“A Rockwell trabalhou conosco para selecionar o melhor hardware para o trabalho, garantiu que fosse adequado ao propósito e nos apoiou ao longo do caminho”, disse Dunwoodie.

“Além disso, o cliente especificou que o estilo de codificação precisava ser PAC-ML, um padrão reconhecido internacionalmente, então a Rockwell configurou suas tecnologias para atender a essa necessidade”, acrescentou.

O diretor regional da Rockwell Automation, Pacífico Sul, Anthony Wong, disse: “Estamos encantados por poder fornecer soluções de tecnologia de automação e suporte contínuo para a mais recente inovação australiana da PFi. A PFi é um parceiro OEM Gold valioso em nossa PartnerNetwork™ e esperamos continuar nossa colaboração para agregar valor aos clientes.”

Resultado

Inovação australiana

Para desenvolver a solução de membrana de fluxo cruzado de titânio, a PFi construiu uma nova fábrica em seu local existente em Queensland.

"Realizamos testes-piloto extensos em uma estação de tratamento de esgoto na Nova Zelândia há três anos, onde descobrimos que a solução de titânio permitia taxas de fluxo e vazão muito altas, CIP fácil e rápida e nenhum problema de incrustação ou de longo prazo com gorduras, óleos e graxas (FOG). Também nos mostrou que os custos operacionais e o uso de energia seriam reduzidos durante a vida útil do sistema, e a membrana de titânio pode ser 100% reciclada no final de seu uso na solução", disse Dunwoodie.

"Também agradecemos o apoio que recebemos do governo australiano para ajudar a expandir e acelerar o sucesso deste produto, que tem um potencial considerável local e de exportação", acrescentou.

Vantagens da solução

Com as vantagens naturais do titânio como material, seu uso em uma membrana de fluxo cruzado traz várias vantagens, incluindo:

  • Um comprimento contínuo de mais de 1.3 m
  • É possível uma faixa maior de aberturas e tamanhos de filtragem
  • Espessuras de parede abaixo de 400 microns são possíveis, o que a PFi acredita ser único globalmente
  • Níveis mais altos de resistência à temperatura, acidez e pressão
  • Taxas de fluxo e níveis de vazão de alto fluxo líderes do setor através da membrana
  • Os materiais são não perecíveis e recicláveis
  • A densidade do tubo e a área de superfície por invólucro são líderes do setor
  • É possível fazer pulsação reversa, limpeza a vapor e é resistente a produtos químicos. As membranas cerâmicas não podem ser pulsadas reversamente, e o custo é comparável a essa nova alternativa de titânio
  • Tempos mais longos são possíveis entre CIP, o que reduz o tempo de parada
  • Menor dimensão, menor consumo de energia e maior vida útil do produto

Escalabilidade

Dunwoodie vê um grande potencial para essa solução globalmente e está buscando expandir as operações, após pilotos bem-sucedidos, testes e agora em serviço com esse gigante de bebidas.

"O projeto padrão da Rockwell ajudará com a aceitação de mercado de nossa solução quando entrarmos no mercado de exportação. Há um potencial particularmente forte na indústria de bebidas alcoólicas, onde pode substituir membranas de papel para oferecer melhores resultados com menos desperdício", disse ele.

"O titânio oferece uma solução de malha fechada real, como a única membrana 100% reciclável, mesmo após 20 anos ou mais em serviço, o que é um benefício excepcional para as metas ESG de um usuário final."

Publicado 9 de dezembro de 2024

Topics: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Sustainable Solutions Alimentos e bebidas Saneamento Produtos de controle industrial
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Rockwell Automation impulsiona a solução de esgoto da PFi na Austrália
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.