Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Velocidade e flexibilidade baseadas em papel, respaldadas por um melhor suporte ao cliente

A Optima revoluciona o projeto, a operação e o suporte de máquinas com soluções digitais contemporâneas que proporcionam muito mais agilidade e capacidade para o cliente.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Soluções da OPTIMA packaging group

OPTIMA packaging group GmbH é líder tecnológica na dosagem, enchimento, embalagem e manuseio precisos de produtos líquidos e sólidos de alta qualidade.

Apoia vários segmentos da indústria, incluindo produtos farmacêuticos e biotecnologia, diagnóstico, produtos médicos, higiene, alimentos, cosméticos e cuidados de beleza, filtração, produtos químicos, produtos de lifestyle e energia, e tem uma missão que simplesmente afirma: “Cuidamos das pessoas”.

E esse mantra significa que as soluções da Optima garantem que mercadorias valiosas e sensíveis, como medicamentos, produtos médicos, alimentos e cosméticos, cheguem às pessoas em todo o mundo, com segurança, confiabilidade e bem protegidas.

De acordo com o Dr. Stefan König, diretor-gerente da OPTIMA packaging Group GmbH: “Somos provedores de soluções. Fazemos o nosso melhor todos os dias – com grande experiência, espírito de equipe e o compromisso de resolver cada novo desafio – para satisfazer as necessidades de nossos clientes, com sistemas e tecnologias específicos para aplicações baseados em plataformas comprovadas. E com nossa rede de serviços mundial, mantemos esses sistemas ao longo de seu ciclo de vida.”

Um dos principais mercados da empresa é o de produtos de higiene à base de papel, que, como muitos outros setores, exige uma produção mais flexível e uma troca mais rápida para uma maior variedade de produtos… tudo na mesma máquina.

A flexibilidade da embalagem é definida por muitos fatores, mas no centro de muitas máquinas, o sistema de alimentação de produtos determina o que é alimentado, onde é alimentado e quanto é alimentado. De acordo com Oliver Rebstock, diretor administrativo da OPTIMA nonwovens GmbH: “As máquinas disponíveis no mercado usam sistemas de alimentação de passo fixo, que limitam imediatamente as possibilidades de agilidade na embalagem. Por outro lado, nosso novo encaixotador horizontal de alto desempenho OPTIMA HSC oferece nova flexibilidade na embalagem graças à nossa implantação do sistema de transporte inteligente iTRAK (ITS) da Rockwell Automation.

Com o iTRAK ITS, a Optima é capaz de oferecer um passo de alimentação de produto quase infinitamente flexível, que pode ser alterado imediatamente sem tempo de parada significativo. Rebstock explica: “Essa capacidade de controlar eletronicamente o passo significa que podemos oferecer máquinas que podem se adaptar e lidar mais facilmente com uma gama muito maior de produtos e estilos de embalagem – ambos fatores-chave para as indústrias que atendemos.

“Nossas máquinas não são apenas mais rápidas e flexíveis do que as máquinas existentes em operação”, acrescenta Gustav Marwitz, líder de desenvolvimento do grupo, “mas também simplificamos o projeto e o comissionamento, usando as capacidades de simulação fornecidas pelo Emulate3D software de comissionamento virtual. Essa abordagem nos permite desenvolver e testar o software de processo antes que a máquina seja instalada. A qualidade do software de processo também é maior, pois mais testes podem ser realizados do que com um ciclo de comissionamento ao vivo típico. Além disso, também podemos oferecer um melhor suporte ao cliente para máquinas já instaladas no local do cliente, pois as sugestões de melhorias podem ser desenvolvidas e testadas dentro do modelo de simulação sem tempo de parada da máquina do cliente.”

Fundada em 1922, a história da Optima está intrinsecamente ligada a três gerações da família Bühler. Com tradição e consistência vêm novas iniciativas e mudanças; e é essa química dinâmica e altamente produtiva que marca o sucesso contínuo da Optima e o que tornou possível seus “100 Years of Future”.

A adoção e implantação de tecnologia contemporânea para melhorar e agilizar as operações do cliente é um dos motivos pelos quais a empresa tem uma reputação tão forte, e o uso de produtos da Rockwell Automation tem apoiado isso. “A Rockwell Automation é um dos principais fornecedores de automação da Optima Nonwovens”, conclui Oliver Rebstock. “Não apenas por sua capacidade, mas também pelo fato de que a maioria de nossos clientes também solicita suas soluções de automação.”

Descubra como nossas soluções podem apoiar sua transformação digital

Publicado 28 de abril de 2023

Topics: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Transformação digital Fõòõòd & Béévééråâgéé Ciências da vida Gráficas e editoras
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Velocidade e flexibilidade baseadas em papel, respaldadas por um melhor suporte ao cliente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.