Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Pacific Coast Terminals expande sua operação de exportação

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pacific Coast Terminals expande sua operação de exportação hero image

Desafio

  • Um carregador de navios precisava fazer a transição da operação na cabine para a operação remota para dar suporte a um novo produto a granel seco. Com a mudança para operações remotas, surgiram preocupações sobre os impactos na produtividade e possíveis colisões de equipamentos.

Soluções

  • Sistema de controle ControlLogix para plataforma padronizada, facilidade de integração
  • Software FactoryTalk View SE para fornecer uma visão detalhada do processo a partir de um local remoto
  • Sensores de radar para fornecer detecção anticolisão e visualizações dentro e ao redor dos navios de carga

Resultados

  • Operações remotas implementadas – O novo sistema permite que os operadores operem o carregador de navios a partir da sala de controle enquanto visualizam informações importantes, como zonas anticolisão.
  • Segurança e produtividade aprimoradas – A mudança dos operadores da cabine para a sala de controle reduziu sua exposição a riscos de segurança.
  • A remoção da cabine do operador permite que os operadores carreguem mais produto, mais rapidamente.

Conectando os recursos do Canadá ao mundo

O enxofre é um recurso tão versátil que pode ser usado para fazer borracha, tinta, inseticidas – até mesmo remédios. Levar essa mercadoria de Alberta, Canadá, onde é um subproduto importante das minas de areias betuminosas da região, para mercados em todo o mundo não é uma tarefa fácil. Os vagões precisam percorrer centenas de quilômetros e passar pelas Montanhas Rochosas antes que o enxofre possa ser carregado em navios com destino à China e outros lugares.

Um grande participante envolvido nesse grande esforço logístico é a Pacific Coast Terminals (PCT). Os terminais de embarque da empresa, próximos a Vancouver, British Columbia, recebem mais de 36000 vagões de enxofre em um ano médio. A PCT também lida com centenas de milhares de toneladas de etileno glicol e óleo de canola anualmente.

Recentemente, a PCT adicionou uma nova commodity a granel à sua operação: potássio, um sal rico em potássio extraído de depósitos subterrâneos. O potássio é produzido em três graus – industrial, que é branco, e granular e padrão, que são ambos rosa. As duas cores de potássio não podem entrar em contato uma com a outra.

"Adicionar uma nova mercadoria à nossa operação nos apresentou o desafio de manter os elementos separados sem prejudicar nossa produtividade", disse Rod Kenyon, gerente de manutenção da PCT. 

Adicionando à mistura

O processo de transporte de um produto a granel seco, como o enxofre, de um vagão ferroviário para uma embarcação envolve várias etapas. Quando o enxofre chega pela primeira vez ao PCT em um vagão ferroviário, ele é movido para um coletor de armazenamento até a chegada do navio. Em seguida, é levado para o carregador de navios e transportado do coletor para a embarcação através das tampas das escotilhas. 

O carregador de navios da PCT, originalmente construído em 1998, é uma máquina grande ancorada a um cais, um local designado para embarcações estacionárias que pode facilitar o carregamento ou descarregamento de produto bruto. Para transportar o enxofre para um navio, o braço estendido do carregador de navios, também conhecido como lança, gira, roda e varre o navio para garantir que o peso seja distribuído de forma precisa e uniforme. Esse processo é controlado por um operador em uma cabine na extremidade da lança.

O enxofre é entregue através das escotilhas da embarcação diretamente por um canal conectado à lança. Mas, para o potássio, é necessário um canal em cascata para desacelerar o processo e evitar danos ao potássio. Esse canal consiste em uma série de cones e funis que descem em zigue-zague por um funil.

"Precisávamos atualizar nosso processo e tecnologia de carregamento de navios para poder mudar rapidamente entre os canais de enxofre e potássio", disse Kenyon. "Também precisávamos evitar a contaminação cruzada entre os dois tipos de potássio ao carregar uma embarcação." 

Um grande desafio que a empresa enfrentou ao analisar essas atualizações envolvia a cabine do operador. Não havia como mudar de forma eficiente entre os canais de enxofre e potássio porque a cabine estava fisicamente no caminho.

A PCT se propôs a encontrar uma solução que removesse a cabine da lança e, em vez disso, permitisse que os operadores controlassem e monitorassem o processo remotamente. Se a empresa conseguisse, seria a primeira vez que isso aconteceria no carregamento de navios na América do Norte.

Da cabine à sala de controle 

A PCT começou a investigar opções para tornar os canais intercambiáveis e mover o operador da cabine para a sala de controle. Para ajudar com o projeto e a implementação, a empresa recorreu à Rockwell Automation e à enCompass Solutions Group, um integrador de sistemas reconhecido pela Rockwell Automation no programa PartnerNetwork.

Trabalhando juntos, a equipe determinou que a melhor solução para os canais era tornar a cabeça do transportador, ou caixa de cabeça, intercambiável. Isso permitiria uma transição mais fácil e menos limpeza ao mudar entre produtos, e todo o processo de remoção, limpeza e substituição do canal levaria apenas 30 minutos.

O maior desafio era mover o operador para a sala de controle. Os operadores precisavam ser capazes de ver ao redor do navio para evitar que as peças móveis da máquina colidissem com vários objetos no navio – algo que eles podiam observar da cabine. Os operadores também precisavam de uma visão do navio para conhecer os limites do carregador de navios e onde o canal fica dentro da escotilha para evitar colisões com os lados da abertura.

Com a ajuda dos operadores, a PCT adicionou várias visualizações de câmeras ao ambiente de carregamento do navio para replicar as visualizações da cabine na sala de controle.

Já padronizada em um sistema de controle Allen-Bradley ControlLogix da Rockwell Automation, a PCT implementou sensores de radar que fazem interface com os controladores e se conectam à EtherNet/IP. Os sensores fornecem detecção anticolisão fora do navio, juntamente com uma visão dentro da escotilha ao carregar o produto.

Os sensores também se conectam ao software FactoryTalk View da Rockwell Automation para transmitir informações aos operadores. Por exemplo, os operadores podem visualizar as zonas anticolisão para monitorar e solucionar problemas durante o processo de carregamento do navio. A gestão também tem uma visão do processo e agora sabe quando um navio está sendo carregado, a taxa de carregamento e quais escotilhas específicas estão sendo carregadas.

Operações ao abrigo do frio

Com o sistema antigo, um operador ficava sentado na cabine do carregador de navios por quatro horas contínuas até ser substituído por outro operador. Os operadores também precisavam subir e descer uma série de escadas para entrar e sair da cabine, mesmo durante condições climáticas adversas. E eles corriam o risco de colisões com máquinas quando estavam sentados na cabine.

"Agora, com recursos remotos, nossos operadores podem se mover de uma escotilha para outra, evitando colisões com confiança, do conforto e da segurança da sala de controle", disse Kenyon. 

A PCT obteve maiores eficiências de carregamento. Ao remover a cabine do operador no final da lança, o peso do carregador de navios diminuiu, permitindo que a PCT carregasse mais produto, mais rapidamente.

Por exemplo, os operadores podiam carregar 5000 toneladas de enxofre com o sistema antigo. Agora eles podem carregar com segurança 6500 toneladas. A PCT também reduziu o tempo necessário para carregar uma embarcação. Carregar 5000 toneladas podia levar até duas horas, e agora leva apenas uma hora. Em alguns casos, um turno inteiro de oito horas foi eliminado devido às eficiências obtidas com a nova estrutura e processo de carregamento de navios.

A nova operação também ganhou dados mais confiáveis. Os dados de posição da máquina e do navio, juntamente com o volume de carga, precisam ser registrados e disponibilizados para o cliente. Tradicionalmente, a PCT teria alguém no navio para medir e coletar manualmente essas informações. Agora, os sensores de radar capturam e entregam automaticamente essas informações aos operadores e à gestão.

"Os benefícios que vimos com essa solução, tanto para nossa operação quanto para nossos operadores, foram incríveis", disse Kenyon. "Nosso próximo passo nessa jornada de automação é em direção a trocas de escotilhas automatizadas."

Os resultados mencionados acima são específicos para o uso de produtos e serviços da Rockwell Automation pela Pacific Coast Terminals em conjunto com outros produtos. Resultados específicos podem variar para outros clientes.

Informações sobre marcas comerciais

FactoryTalk, ControlLogix e PartnerNetwork são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

EtherNet/IP é uma marca comercial da ODVA.

Publicado 13 de janeiro de 2020

Topics: Suporte remoto Soluções de segurança Mineração, metais e cimento Cimento Mineração Metais Sensores e chaves Controladores programáveis FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Pacific Coast Terminals expande sua operação de exportação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.