Loading
Estudo de caso | petróleo e gás
Recent ActivityRecent Activity

Plataforma de petróleo e gás offshore moderniza sistema de incêndio e gás

Uma plataforma offshore modernizou os sistemas de segurança com zero tempo de inatividade, melhorando a confiabilidade e reduzindo os custos de manutenção.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plataforma de petróleo e plataforma offshore no nascer do sol.
Rockwell Automation

Uma plataforma offshore do Mar do Norte operando em um ambiente com espaço limitado precisava de sistemas de segurança confiáveis para manter a produção contínua e proteger a integridade operacional.

Desafio
  • Componentes envelhecidos do sistema de segurança de incêndio e gás com altas taxas de falha
  • Espaço limitado no gabinete para instalação de novo hardware
  • Necessidade de integração com o Emergency Shutdown System (ESD) e sistemas de matriz existentes
  • Riscos associados à fiação e infraestrutura legadas
  • Necessidade de modernização sem interromper a produção offshore
Solução
  • Estratégia de modernização usando a experiência em sistema de segurança da Rockwell Automation
  • Substituição de componentes de E/S obsoletos, mantendo a proteção da infraestrutura crítica
  • Sistemas pré-montados e testados em fábrica para reduzir o tempo de instalação
  • Opções de atualização em fases alinhadas às necessidades operacionais
Resultado
  • Operações contínuas mantiveram zero tempo de inatividade durante a migração
  • Confiabilidade do sistema aprimorada
  • Custos de manutenção reduzidos e risco operacional de longo prazo
  • Conformidade total de segurança por meio da validação do desempenho do sistema
  • Arquitetura de sistema de segurança escalável e preparada para o futuro

Desafio

Infraestrutura de segurança antiga e restrições de espaço

Uma plataforma de petróleo e gás offshore no Mar do Norte enfrentava desafios crescentes com seu sistema de segurança contra incêndio e gás em envelhecimento. Componentes obsoletos, incluindo subsistemas de E/S e hardware de suporte, estavam apresentando taxas de falha mais altas, aumentando as demandas de manutenção e o risco operacional.

A plataforma também enfrentava espaço físico limitado nos gabinetes de controle existentes, dificultando a instalação de novo hardware. Qualquer esforço de modernização precisava equilibrar as atualizações do sistema com restrições físicas rigorosas e limitações de infraestrutura existentes.

Integração complexa sem interrupção

O sistema de segurança estava fortemente integrado a outros sistemas críticos, incluindo o Sistema de Desligamento de Emergência (ESD) e painéis de matriz fisicamente conectados. Atualizar uma parte do sistema exigia uma coordenação cuidadosa para manter a operação segura e confiável em todos os sistemas interconectados.

A fiação e a infraestrutura legadas aumentavam a complexidade, introduzindo riscos ao redirecionar ou substituir componentes. A plataforma também exigia que qualquer atualização fosse concluída sem interromper a produção, tornando o tempo, a execução e a redução de riscos críticos para o sucesso do projeto.

Gabinete de controle do sistema de segurança para plataforma offshore

Gabinete de controle que suporta o sistema de segurança de petróleo e gás offshore, modernizado para melhorar a confiabilidade, reduzir a manutenção e manter operações contínuas

Solução

Estratégia de retrofit para modernização

A equipe da instalação utilizou uma estratégia de modernização focada no retrofit da infraestrutura existente, em vez de substituí-la completamente. Componentes de E/S obsoletos, fontes de alimentação e hardware de suporte foram substituídos, enquanto os controladores e a infraestrutura de matriz foram mantidos para reduzir custo e complexidade.

Essa abordagem permitiu que a plataforma modernizasse seu sistema de segurança sem exigir um redesenho extenso ou espaço adicional. Ao aproveitar os equipamentos existentes sempre que possível, a solução maximizou a eficiência e minimizou a interrupção.

Implantação eficiente e atualizações flexíveis

Para reduzir o risco e o tempo de instalação, os conjuntos do sistema foram pré-montados e testados antes da entrega. Isso apoiou uma implantação mais rápida offshore e a validação do desempenho do sistema antes da instalação.

A solução também fez uso eficiente das estruturas de montagem e fiação existentes, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de modificações. Opções de atualização flexíveis foram introduzidas para interfaces de operador, permitindo que a plataforma alinhasse os esforços de modernização com as prioridades operacionais e as restrições orçamentárias.

Resultado

Modernização suave e ganhos de confiabilidade

A modernização foi concluída com sucesso sem interromper as operações offshore, mantendo a produção contínua durante todo o upgrade. Ao substituir componentes obsoletos, a plataforma melhorou significativamente a confiabilidade do sistema e reduziu o risco de falhas de componente.

O sistema atualizado forneceu um desempenho mais estável e confiável, garantindo que as funções de segurança continuassem a operar em um ambiente offshore exigente.

Custos reduzidos e sistemas preparados para o futuro

A reutilização estratégica de controladores existentes, sistemas de matriz e infraestrutura ajudou a reduzir os custos gerais do projeto, ao mesmo tempo em que proporcionou melhorias de desempenho. Ao mesmo tempo, os subsistemas de E/S modernizados melhoraram a manutenção e reduziram os requisitos de serviço a longo prazo.

A abordagem de atualização flexível também criou um caminho escalável para melhorias futuras. Com um sistema de segurança mais padronizado e confiável em vigor, a plataforma está melhor posicionada para apoiar as operações contínuas e os esforços de modernização futuros.

Publicado 1 de julho de 2026

Topics: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Soluções de processo Soluções de segurança Petróleo e gás Safety Input Output (I O) Modules
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Plataforma de petróleo e gás offshore moderniza sistema de incêndio e gás
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.