As empresas petrolíferas em todo o mundo estão buscando maneiras de atender à crescente demanda dos clientes e, ao mesmo tempo, alcançar metas agressivas de sustentabilidade.
Em 2019, a Rockwell Automation iniciou um projeto com uma empresa líder de petróleo da América Latina, cuja liderança acreditava que a resposta para esse enigma estava em melhorar a gestão de águas.
A empresa injeta água pressurizada nos reservatórios para aumentar a recuperação geral de petróleo e manter uma taxa consistente de produção de petróleo. A quantidade de petróleo que produzem em um determinado período de tempo está diretamente relacionada à quantidade de água que conseguem injetar nos reservatórios. E estamos falando de MUITA água. Para cada 100 cilindros que a empresa extrai, 98 são água e 2 são petróleo.
Embora o campo em questão tivesse um alto nível de automação, ainda havia oportunidades para melhorias no controle de processo porque não havia malhas de controle em vigor. Também havia um problema pendente com a instabilidade no processo de transferência e injeção de água. Diante de qualquer distúrbio operacional, as bombas de injeção ou transferência eram desligadas completamente, o que levava a perdas significativas na produção de petróleo.
A empresa procurou a Rockwell Automation em busca de uma solução que aumentasse a injeção de água, reduzisse a variabilidade do fluxo injetado e o consumo de energia, além de criar um sistema estável. Como compartilhou um executivo da empresa, “Sabíamos que seria uma vitória para nós usar a tecnologia da Rockwell Automation, já que toda a nossa base instalada é fornecida por eles e temos um histórico de trabalho conjunto.”
“Queríamos projetar esse projeto de uma forma que desse ao nosso cliente o mesmo nível de confiança que tínhamos na solução que estávamos fornecendo.”, diz o engenheiro da Rockwell Automation, German David Gonzalez Gonzalez. “O contrato estava sujeito a um indicador de desempenho: aumento de 1 % na injeção de água. Dividimos o risco entre a empresa e nós mesmos.”Assim, a Rockwell Automation e a empresa uniram forças para alcançar uma meta em duas partes: aumentar a água injetada em 1 % e reduzir o consumo de energia por cilindro injetado (kW·h/cilindro).