Loading
Estudo de caso | mineração
Recent ActivityRecent Activity

Produtor de níquel implementa solução de controle da Rockwell para aprimorar a qualidade da calcinação de minério por meio de fornos

Quando o maior produtor mundial de ferroníquel precisou aumentar a tonelagem e a disponibilidade em sua instalação, recorreu ao FactoryTalk Analytics da Rockwell Automation.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um dos cinco fornos gerenciados pelo software FactoryTalk® Analytics™ Pavilion8® da Rockwell Automation.
O logotipo da Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet, é do maior produtor mundial de ferroníquel.

A Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet, é a maior produtora mundial de ferroníquel.

Desafio

  • O sistema em obsolescência era muito lento – causando desarmes elétricos frequentes devido à temperatura do produto estar muito alta, o que comprometia a qualidade do produto.
  • O sistema em obsolescência não era amigável para o usuário e era difícil de manter, levando a problemas de disponibilidade.
Solução

  • A plataforma FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ da Rockwell Automation, uma solução de controle preditivo por modelo que controla a instalação em tempo real. A plataforma oferece uma camada de inteligência que fica sobre os sistemas de automação e avalia continuamente os dados operacionais atuais e previstos. 
Resultado

  • Desempenho aprimorado, usando dados autônomos e em tempo real, e comparando-os aos resultados desejados. O controle preditivo por modelo define novas metas de controle no sistema de controle para reduzir a variabilidade do processo, melhorar o desempenho e aumentar a eficiência.
  • Redução de erros, incluindo uma redução de 6% no erro de temperatura do produto e uma redução de 16.1% na variabilidade do perfil de temperatura.
  • Melhoria na disponibilidade, que aumentou de 70% para 83% com o novo software da Rockwell.

Caracterizado pela capacidade de resistir à corrosão em altas temperaturas e sua utilidade como elemento de liga, o níquel desempenha um papel fundamental em vários setores industriais, desde aeroespacial e químico até elétrico e automotivo.

A Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet, é a maior produtora mundial de ferroníquel. A empresa, com 140 anos de existência, também produz manganês, lítio e titânio, que são essenciais para a fabricação de baterias, pigmentos de tinta e turbinas eólicas, entre outros produtos.

O processamento de minérios é uma atividade complexa que requer o controle estável do perfil de temperatura dos fornos rotativos e a automação das operações em diferentes faixas de operação. O minério de alimentação introduzido no forno rotativo passa por calcinação à medida que percorre o comprimento do forno. Se o produto calcinado não estiver em uma temperatura suficientemente alta, a qualidade do produto é comprometida.

O calor é distribuído pelo forno com o fornecimento de ar para que ocorra a combustão. Se houver muito ar fornecido, mais combustível precisa ser queimado para manter a mesma temperatura do produto, diminuindo assim a eficiência energética. O excesso de oxigênio deve ser minimizado a um nível seguro para reduzir os custos operacionais e os gases de efeito estufa.

Atrasos no sistema em obsolescência
A SLN estava usando um sistema especialista, um controlador de lógica fuzzy existente, projetado para automatizar a operação do forno. No entanto, a empresa enfrentou vários desafios com o sistema em obsolescência, particularmente com o teor variável de minério e valores de aquecimento variáveis, levando a picos de temperatura e desarmes elétricos frequentes. Os desarmes estavam sendo causados pela alta temperatura do produto, o que compromete tanto a qualidade do produto quanto a integridade dos equipamentos.

“A lógica fuzzy não conseguia reduzir o combustível rápido o suficiente para evitar que os desarmes ocorressem e, quando em operação manual, os operadores não conseguiam reagir rápido o suficiente”, explicou Leslie Hii, um dos engenheiros de controle de processo avançado da Rockwell Automation responsável pela entrega do projeto da SLN.

“Manter a temperatura necessária do forno pode ser complexo e desafiador, dado o número de variáveis que precisam ser gerenciadas. O tipo de combustível pode ser óleo, carvão ou uma mistura dos dois – cada um com suas características térmicas únicas. Além disso, a taxa de alimentação do material impacta a temperatura do forno e precisa ser gerenciada com cuidado”, disse Hii.

A Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet, é a maior produtora mundial de ferroníquel. Na imagem, um dos cinco fornos gerenciados pelo software FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ da Rockwell Automation. Direitos autorais da imagem: Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet.

Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group, is the world’s largest producer of ferronickel. Pictured is one of the five furnaces managed by Rockwell Automation’s FactoryTalk Analytics PavilionX software. Image copyright: Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group.

Adicionando uma camada de inteligência
O sistema especialista só pode ser ativado quando o forno está operando normalmente e, em caso de qualquer instabilidade, os operadores o desligam e assumem o controle. O sistema especialista também teve uma avaliação baixa em termos de facilidade de uso e facilidade de manutenção, ambos fatores que contribuem para a baixa disponibilidade do sistema.

Para corrigir a situação, a SLN atualizou para o FactoryTalk Analytics PavilionX da Rockwell Automation. Essa solução de controle preditivo por modelo (MPC) oferece uma camada de inteligência que fica acima dos sistemas de automação e avalia continuamente os dados operacionais atuais e previstos. Em seguida, compara esses dados com os resultados desejados e direciona novas metas de controle para reduzir a variabilidade do processo, melhorar o desempenho e aumentar a eficiência – tudo de forma autônoma e em tempo real.

“Usar uma solução MPC é um exemplo ideal de como a Rockwell Automation está usando inteligência artificial para obter melhores resultados operacionais, utilizando os dados disponíveis. Neste projeto, também usamos aprendizado de máquina, conhecimento de processo e dados para desenvolver modelos de forno adaptados às operações da SLN”, disse Hii.

A fase inicial da solução aprimorada foi concluída com sucesso em apenas 13 meses, em contraste com os anos necessários para implementar o sistema especialista. Ela já foi implementada em cinco fornos rotativos na instalação da SLN. Os operadores agora têm a opção de minimizar o uso de óleo combustível de alto valor enquanto maximizam o uso de carvão pulverizado de menor valor durante a operação em modo misto.

A SLN foi atualizada para o FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ da Rockwell Automation para aumentar a eficiência e o desempenho. Copyright da imagem: Société Le Nickel (SLN), parte do Eramet Group.

SLN upgraded to Rockwell Automation’s FactoryTalk Analytics PavilionX to boost efficiency and performance. Image copyright: Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group.

O investimento compensa
"O aplicativo MPC pode lidar com uma variabilidade significativa na alimentação de minério e nos valores de aquecimento e evita que ocorram paradas, permitindo que o forno permaneça em operação a uma taxa mais alta", disse Mickael Montarello, gerente de controle de processo da SLN. "O erro de temperatura do produto calcinado foi reduzido em 6% e a variabilidade do perfil de temperatura do forno foi reduzida em 16.1%."

A SLN está colhendo os benefícios desse investimento. "A disponibilidade média do MPC da Rockwell é de 83% em comparação com 70% com o sistema especialista anterior", disse Montarello. "A nova solução permite que o forno permaneça em operação por mais tempo.

"Os usuários apreciam a facilidade de uso e a flexibilidade da ferramenta. No caso de um problema com um elemento do processo, os operadores podem intervir facilmente no elemento em questão, enquanto permitem que o MPC continue controlando as outras variáveis manipuladas.

"Graças a essa ferramenta, novas oportunidades para otimizar o controle e a gestão estão surgindo, o que não era possível com o antigo controlador de lógica fuzzy. Nossa meta para 2024 é alcançar uma taxa de utilização de 90%", concluiu Montarello.

A disponibilidade média do MPC da Rockwell é de 83 %, em comparação com 70 % do sistema especialista anterior. Copyright da imagem: Société Le Nickel (SLN), parte do Grupo Eramet.

The average uptime of Rockwell’s MPC is 83% compared with 70% with the earlier expert system. Image copyright: Société Le Nickel (SLN), part of the Eramet Group.

Publicado 5 de janeiro de 2024

Topics: Optimize Production Industrial Analytics Mineração FactoryTalk Analytics
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Produtor de níquel aprimora a calcinação de minério
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.