Loading
Estudo de caso | petróleo e gás
Recent ActivityRecent Activity

A New Sky Energy muda o jogo para o biogás

O inovador sistema de remoção de sulfeto de hidrogênio SulfurSolve® reduz o uso de produtos químicos e o descarte – e ajuda a possibilitar uma produção de gás natural renovável (GNR) mais sustentável.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um skid de processo localizado ao ar livre em uma área remota para a remoção de sulfeto de hidrogênio (H₂S) em fluxos de resíduos de biogás

Desafio

  • Apoiar o setor de energia de gás natural renovável (GNR) com um sistema sustentável e de custo otimizado para remover o sulfeto de hidrogênio (H₂S) dos fluxos de biogás.

Solução

  • Depurador químico regenerável de H₂S SulfurSolve e sistema skid-based baseado em uma plataforma de controle da Rockwell Automation.

Resultados

  • Sistema altamente eficiente captura e remove mais de 99.9% do H₂S do gás de entrada.
  • Recupera e reutiliza quase 100% do meio de captura de H₂S.
  • Reduz os custos de compra de produtos químicos e descarte de resíduos para projetos de controle de H₂S em até 90% em comparação com sistemas que usam removedores químicos convencionais.
  • Retorno do investimento provável: 12–24 meses.

Química criativa mira energia renovável

À primeira vista, aterros sanitários, fazendas de laticínios e fábricas de celulose e papel parecem ter pouco em comum. Mas esses setores divergentes – juntamente com instalações de tratamento de esgoto – compartilham um desafio ambiental dispendioso: gerenciar volumes significativos de resíduos orgânicos.

Cada vez mais, essas indústrias usam microrganismos anaeróbicos para inicialmente decompor ou “digerir” os resíduos. O biogás, principalmente uma mistura de metano, dióxido de carbono (CO₂), e sulfeto de hidrogênio (H₂S), é um subproduto desse processo. O biogás é potencialmente uma fonte valiosa de gás natural renovável (GNR). Mas, para ser usado como um combustível limpo e seguro, ele deve primeiro ser tratado para remover o CO₂ e o H₂S.

“Graças aos subsídios governamentais, mais entidades estão atualizando o biogás”, disse Deane Little, CEO da New Sky Energy. “E a remoção do H₂S da corrente de gás é a primeira etapa crítica do processo.”

Com sede em Boulder, Colorado, New Sky Energy desenvolve soluções químicas inovadoras que ajudam empresas agrícolas e industriais a tratar emissões de gases, recuperar produtos químicos valiosos – e converter biogás bruto em fluxos de energia renovável.

Em 2018, a empresa fez uma descoberta verdadeiramente revolucionária que levou ao processo SulfurSolve® – um sistema transformador de captura de H₂S.

A diferença do SulfurSolve

O sulfeto de hidrogênio tem odor desagradável, é inflamável, tóxico – e altamente regulado. Para remover o H₂S de uma corrente de biogás, os produtores normalmente contam com agentes químicos de captura de H₂S de uso único ou tecnologias regenerativas de controle de H₂S.

“Como é necessário reabastecer constantemente os produtos químicos, o método de captura de uso único é muito caro para operar”, disse Little. “E, no final, você fica com um resíduo de sulfeto perigoso.”

As tecnologias regenerativas de controle se dividem em duas categorias – biológica e química. Os métodos biológicos são baseados em bactérias que usam H₂S como recurso para regeneração.

“Mas os métodos biológicos geralmente não são muito confiáveis – e descobrimos que, muitas vezes, mais produtos químicos precisam ser adicionados a esses sistemas biológicos do que usamos em nosso processo químico”, disse Little.

As tecnologias químicas regenerativas de controle normalmente absorvem H₂S em uma solução aquosa de sal de ferro. A solução é regenerada quando exposta ao ar em um processo de oxidação. No entanto, sistemas químicos convencionais utilizam agentes quelantes orgânicos caros para garantir a solubilidade do ferro.

“É aí que o SulfurSolve é único”, explicou Little. “Nosso complexo férrico de metais mistos é inerentemente solúvel em soluções alcalinas. Não requer agentes quelantes para solubilizar o ferro.”

Do piloto à escala comercial

Segundo Little, a reação química que levou à solução SulfurSolve foi inesperada.

“Foi um daqueles ‘momentos penicilina’”, explicou Little. “Estávamos experimentando formulações e, inicialmente, pensamos que havia algum erro quando produzimos a solução. O ferro não deveria ser solúvel nesses níveis elevados de pH.”

O que se seguiu foram meses de testes em escala de bancada no laboratório para verificar os resultados. Em seguida, a empresa passou um ano testando skids piloto em estações de tratamento de esgoto, uma fábrica de celulose e papel e um aterro sanitário.

Após os pilotos bem-sucedidos, a New Sky Energy entrou em contato com o parceiro de fabricação Moore Control Systems para fazer a transição do sistema para escala comercial. Uma empresa de engenharia, suprimentos e construção (EPC), a Moore Control Systems tem mais de 40 anos de experiência atendendo as indústrias de petróleo e gás e outros setores. A empresa tem sede em Katy, Texas.

Como funciona

A Moore Control Systems projetou uma planta SulfurSolve em skid baseada em uma plataforma de controle da Rockwell Automation com controladores Allen-Bradley® CompactLogix™, inversores PowerFlex® e uma IHM FactoryTalk® View. A planta opera em uma rede EtherNet/IP™.   

O biogás bruto que entra na planta SulfurSolve é tratado para remover gotículas e sólidos e, em seguida, exposto ao SulfurSolve em colunas de contato de co ou contrafluxo de baixa pressão. A solução alcalina SulfurSolve captura imediatamente e oxida parcialmente o H₂S. A solução parcialmente gasta com H₂S capturado é bombeada para um vaso de regeneração, onde a exposição ao ar converte o sulfeto capturado em enxofre elementar e regenera a solução SulfurSolve. O enxofre flutuante é recuperado por filtração sob pressão. As soluções SulfurSolve são regeneradas e reutilizadas centenas de vezes, reduzindo significativamente os custos de tratamento de H₂S.

“Estamos ajudando os clientes a integrar o skid SulfurSolve como o primeiro passo no processo de atualização do biogás”, disse Jessica Carollo, gerente de vendas e marketing da Moore Control Systems. “Também podemos oferecer experiência com etapas adicionais que completam a transformação em gás natural renovável, incluindo remoção de CO₂ e compressão de gás.”

Custos operacionais mais baixos. Menos resíduos.

Com muitas implementações comerciais bem-sucedidas em campo, o sistema SulfurSolve está demonstrando resultados impressionantes. Ele captura e remove consistentemente mais de 99.9% do H₂S do gás de entrada – e recupera e reutiliza quase 100% da solução SulfurSolve.

A New Sky Energy estima que o sistema reduz os custos de compra de produtos químicos e de descarte de resíduos para projetos de controle de H₂S em até 90% em comparação com sistemas que utilizam agentes químicos convencionais de captura. Dependendo da aplicação, o retorno do investimento (ROI) típico é de 12–24 meses.

“Além disso, o subproduto de enxofre elementar pode ser vendido e usado como fertilizante ou em outras aplicações”, disse Little. 

O SulfurSolve permite uma abordagem mais sustentável para o controle de H₂S na indústria de biogás – e também está se mostrando uma opção viável em outras aplicações de gás natural.

“Recentemente, testamos o sistema SulfurSolve para tratamento de gás residual de amina no processamento de gás natural”, disse Carollo. “Ele fez um trabalho incrível e demonstrou que o SulfurSolve é aplicável a essas aplicações de alto fluxo.”

Saiba mais sobre nossas soluções OEM.

SulfurSolve é uma marca registrada da New Sky Energy.

Publicado 31 de janeiro de 2023

Topics: Drive Sustainability Sustentabilidade Petróleo e gás Gas Processing Geração de energia Renewable Energy FactoryTalk Integrated Architecture Builder Advanced Process Control FactoryTalk View ME FactoryTalk View SE FactoryTalk View
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A New Sky Energy muda o jogo para o biogás
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.