Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

O sistema de ERP dá à AVA mais visibilidade e controle da produção

A Advanced Vehicle Assemblies observa maior visibilidade e controle da produção após atualizar o antigo sistema de ERP para o novo sistema de ERP da Plex.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
componente automotivo preto e prateado
Ava logo

Fundada em 2021, a Advanced Vehicle Assemblies, LLC é conhecida por seus processos de manufatura exclusivos que permitem a produção de conjuntos metálicos complexos.

Rob Arrowsmith
Rob Arrowsmith
CIO, Advanced Vehicle Assemblies
Desafio
  • Necessidade urgente de um novo sistema de ERP após a separação da empresa irmã. Essa escolha marcou uma etapa crucial para a empresa. Eles adotaram um novo sistema de ERP que prometia agilizar as operações
  • Dependência de processos manuais devido à ausência de relatórios de produção em tempo real e rastreamento de inventário
  • Atrasos significativos e falta de confiança nos dados coletados
Solução
  • Plex ERP
Resultado
  • Relatórios de produção em tempo real estabelecidos
  • Maior visibilidade no rastreamento de inventário
  • Visibilidade aprimorada em toda a produção

Desafio

Pressionada pelo tempo: Novo ERP necessário

A Advanced Vehicle Assemblies (AVA) se separou de sua antiga empresa irmã em junho de 2020, iniciando uma busca urgente por um novo sistema de ERP. Eles estavam cobertos por um acordo de serviço compartilhado de sua afiliação anterior, mas a data final estava se aproximando. Como resultado, a empresa procurou uma solução de ERP que minimizasse a manutenção de hardware — um contraste marcante com sua experiência anterior — e pudesse ser implementada dentro de seu cronograma apertado.

Além disso, a AVA enfrentou o fato de que seu sistema antigo não incluía a integração com o sistema de execução de manufatura (MES). A ausência de relatórios de produção em tempo real e rastreamento de inventário levou à dependência de processos manuais, causando atrasos significativos e falta de confiança nos dados coletados. Como a AVA buscava independência rápida e reconstrução organizacional após a separação, a seleção de um novo sistema de ERP tornou-se um aspecto crítico de seu foco estratégico.

A AVA realizou pesquisas, avaliações e demonstrações para ajudar a identificar suas principais prioridades com a ajuda do feedback dos usuários. Apesar do intervalo de tempo apertado, a culminação desse processo rigoroso os levou a selecionar o Plex como seu novo sistema de ERP no final de 2020. Essa escolha marcou um passo crucial para a empresa. Eles adotaram um novo sistema de ERP que prometia agilizar as operações, aumentar a eficiência e apoiar sua jornada rumo a se tornar uma empresa independente e próspera. 

Solução

Uma jornada acelerada de ERP

Ao embarcar em sua jornada de reformulação do sistema Plex ERP, a AVA utilizou a instalação de Milan, Michigan, como seu primeiro local de implementação do Plex em dezembro de 2020. Adicionando uma camada extra de complexidade está o fato de que esse local compartilhava o sistema de ERP desatualizado com a empresa irmã da AVA. Sabendo que o tempo era essencial, a equipe de Milan tinha como objetivo entrar em operação no Plex em um ambicioso prazo de 60 dias.

Para facilitar a transição, a AVA solicitou o apoio dos serviços de implementação do Plex, que designaram um gerente de projeto para o local de Milan. O gerente de projeto trouxe uma compreensão profunda dos parâmetros do projeto e da urgência de um intervalo de tempo rápido para entrada em operação. Para reforçar seus esforços, a equipe do Plex também contratou consultores externos para auxiliar na fase crítica de limpeza de dados à medida que eram carregados no Plex. Sessões de treinamento de funcionários e workshops também foram priorizados para preparar os usuários para as mudanças iminentes.

À medida que a data de entrada em operação se aproximava, uma colaboração impressionante se desenrolou, com até sete membros da equipe do Plex presentes no local de Milan durante cada turno. O nível de trabalho em equipe de todos os lados destacou o compromisso coletivo com uma implementação bem-sucedida. Apesar do desafio de um prazo de 60 dias, o local de Milan implementou o Plex com sucesso dentro do intervalo de tempo desejado. Os funcionários dominaram as principais funções do Plex, navegando pela curva de aprendizado natural que vem com a migração para uma nova solução de fabricação.

Resultado

Operações transformadas com insights e dados

Rob Arrowsmith, CIO da AVA, diz: "Antes do Plex, os dados não eram facilmente acessíveis e as funções eram difíceis de aprender. Agora, o dado em tempo real está acessível e os recursos de aprendizado on-line que o Plex oferece são abundantes e fáceis de seguir."

A implementação do Plex trouxe uma onda transformadora de melhorias para a AVA, revolucionando seu cenário operacional. O mais notável foi o estabelecimento de relatórios de produção em tempo real e rastreamento de inventário. O acesso a dado em tempo real instilou um senso elevado de consciência do inventário para a AVA, permitindo que os funcionários abordassem os problemas prontamente, promovendo agilidade em suas respostas e elevando a eficiência operacional geral. O sistema de ERP Plex também aumentou significativamente a visibilidade em toda a produção. Com os operadores mais engajados e proativos no chão de fábrica, a AVA testemunhou uma resolução de problemas mais rápida.

Crescimento futuro desbloqueado

Os benefícios do Plex capacitaram a AVA a expandir seus negócios com sucesso, mantendo uma estrutura operacional enxuta e minimizando a necessidade de pessoal adicional para gerenciar o sistema de ERP Plex. Os principais indicadores de desempenho (KPIs) tornaram-se mais visíveis e dinâmicos, integrando-se perfeitamente ao Plex em vez de serem extraídos de planilhas externas do Excel.

O Plex também eliminou a necessidade de software de consolidação financeira, simplificando processos e tornando o dado contextual facilmente disponível. A natureza intuitiva do sistema Plex desbloqueou essa acessibilidade, facilitando a navegação do usuário e a localização das informações necessárias. A natureza baseada em nuvem do Plex, juntamente com suas configurações de fundo altamente configuráveis, proporcionou uma flexibilidade que permitiu à AVA continuar a testar e implementar melhorias.

Independência total e suporte mínimo necessário

A conquista mais significativa da empresa com o Plex foi a capacidade de alcançar independência total. Após a conclusão da implementação, pesquisas internas confirmaram o sucesso do Plex, que recebeu altas classificações em confiabilidade, velocidade e facilidade de uso. A adoção e integração do software vai além do local de Milan, Michigan, com os funcionários da AVA capazes de assumir as implementações restantes do Plex internamente, com pouco ou nenhum suporte do Plex no local.

Este estudo de caso é uma versão replicada, com o original disponível no website da Plex. Para acessar a versão original, clique em aqui.

Publicado 24 de setembro de 2024

Topics: Accelerate Digital Transformation Automotivo e pneus Plex ERP
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O sistema de ERP dá ao AVA mais visibilidade e controle da produção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.