Loading
Estudo de caso | mineração
Recent ActivityRecent Activity

A ReThink Milling inova em direção à mineração zero resíduos

Em uma iniciativa pioneira, a ReThink Milling une mais de uma dúzia de líderes da indústria de mineração em pesquisa e desenvolvimento compartilhados para impulsionar a sustentabilidade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
equipamentos de moagem de mineração moinhos de bolas em série
 

Gillian Holcraft é gerente de inovação no Conselho Canadense de Inovação em Mineração (CMIC). O consórcio de operadores e inovadores foi formado para reduzir a pegada ecológica da indústria de mineração em 50% até 2027, com foco em energia, água e resíduos.

A mineração consome até 6% da energia mundial, sendo 50% usada para moer o material em partículas menores, um processo chamado cominuição. No entanto, já se passaram mais de duas décadas desde o último avanço em equipamentos de moagem. Isso está prestes a mudar, pois os membros do CMIC estão em uma busca para ReThink Mining.

Assista ao vídeo

 
VÍDEO
A ReThink Milling inova em direção à mineração zero desperdício

Em uma iniciativa pioneira, a ReThink Milling une mais de uma dúzia de líderes da indústria de mineração em pesquisa e desenvolvimento compartilhados para impulsionar a sustentabilidade.

 
gillian holcroft presidente rethink milling inc

 

Gillian Holcraft

Gerente de Inovação na CMIC e CEO da ReThink Milling

A voz do cliente impulsiona a inovação

“O setor de mineração é conhecido por ser muito conservador. Estamos reunindo o setor para desenvolver em conjunto uma tecnologia disruptiva que nunca poderia ser desenvolvida por uma única empresa”, diz Gillian. Os membros do Conselho fornecem “especialistas em tecnologia e percepções. Eles estão nos dizendo o que o mercado quer para adotar algo completamente novo e diferente.”

Por meio do CMIC, a voz do cliente está impulsionando a inovação no setor.

“Quando você está trabalhando junto como uma equipe, a inovação acontece na velocidade da confiança”, diz Gillian. “Você fala sobre problemas reais e o que será necessário para trazer a tecnologia e realmente acabar usando-a.”

Nova tecnologia de moagem revolucionária

O CMIC tem vários projetos empolgantes em andamento, incluindo o desenvolvimento do Conjugated Anvil Hammer Mill (CAHM) e da plataforma MonoRoll. Juntas, essas duas máquinas têm o potencial de reduzir o consumo de energia em 65% em comparação com o processo de cominuição atual. Outro benefício é que essa nova tecnologia revolucionária eliminará a necessidade de moinhos de britagem secundários, equipamentos e transporte relacionado.

“Como não estamos usando bolas de aço convencionais como mídia de moagem, não precisaremos produzi-las e enviá-las. Isso representa uma enorme redução do tipo Escopo 3 (emissão de carbono)”, explica Gillian. “Não apenas vamos reduzir o consumo de energia, mas também simplificaremos os fluxogramas e tornaremos todo o processo de moagem menos dispendioso.”

Coleta de dados: a chave para a comercialização

Os testes iniciais da máquina mostraram resultados promissores para o CAHM e a plataforma MonoRoll patenteados. O projeto apresenta várias tecnologias da Rockwell Automation, incluindo ControlLogix® controladores programáveis, PowerFlex® inversores de velocidade variável, PanelView™ software de visualização, e FactoryTalk® Historian software para coleta de dados.

“Precisamos coletar dados para mostrar não apenas que podemos quebrar rochas com eficiência, mas também como a máquina está funcionando para que possamos desenvolver a próxima geração de máquinas”, diz Gillian. “A equipe técnica da Rockwell Automation tem sido fundamental para nos ajudar a obter os dados necessários para que possamos construir a próxima unidade comercial.”

Para comercializar e identificar locais de demonstração de minas para o CAHM e a plataforma MonoRoll, o CMIC formou a ReThink Milling Inc. Eles esperam instalar e iniciar os testes de demonstração do CAHM em 2023 e garantir o local do MonoRoll em 2024.

Saiba mais sobre o trabalho que a ReThink Milling (cujos membros incluem mais de uma dúzia de líderes do setor, incluindo a Rockwell Automation) está fazendo para impulsionar a inovação no setor de mineração aqui.

Publicado 30 de maio de 2023

Topics: Sustentabilidade Integrated Architecture Redes industriais Mineração ControlLogix FactoryTalk Historian Inversores de baixa tensão Inversores Interface homem-máquina Produtos de controle industrial Controladores programáveis Sensores e chaves Produtos de segurança
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A ReThink Milling inova em direção à mineração zero resíduos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.