Você também pode se interessar por
A Excelpro é uma integradora de sistemas automatizados, uma contratada elétrica e uma fabricante de painéis de controle que ajuda empresas a otimizar operações.
O cliente é uma grande operação de mineração que gerencia uma rede integrada de manuseio de materiais a granel com transporte ferroviário, gestão de pátio de estocagem, recuperação de materiais e operações de carregamento para indústria naval.
- Operações de alto volume com controles complexos
- Equipamentos antigos estavam criando falta de confiabilidade
- A arquitetura não permitia expansibilidade
- Visibilidade de ponta a ponta
- Maior confiabilidade
- Segurança reforçada
- Localização de falhas mais rápida
- Expansibilidade pronta para o futuro
- Experiência do usuário consistente
- Coordenação aprimorada
Obsolescência, fragmentação e risco operacional
A arquitetura de controle herdada da operação foi construída em hardware PLC-5® antigo e uma mistura de sistemas de controle de terceiro, criando desafios significativos de confiabilidade, manutenção e segurança.
As operações de alto volume do terminal exigiam sequenciamento rigorosamente coordenado, intertravamento robusto e visibilidade em tempo real em vários sistemas interconectados, incluindo:
- Operações ferroviárias gerenciando vários trens simultaneamente
- Sistemas de descarga de trem
- Equipamentos de empilhamento do pátio de estoque
- Equipamentos de recuperação do pátio de estoque
- Sistemas de carregamento da indústria naval
- Redes de transporte extensas conectando todas as áreas operacionais
Apesar da importância operacional da instalação, o ambiente legado teve dificuldades para oferecer o nível de coordenação necessário. Anos de modificações descentralizadas resultaram em padrões de programação inconsistentes, instabilidade recorrente do sistema e recursos limitados de localização de falhas.
Os operadores enfrentavam desafios como visibilidade limitada do sistema, navegação inconsistente entre máquinas, informações mínimas de alarme contextual e falta de uma visão centralizada dos estados de override e bypass.
O pessoal de manutenção frequentemente precisava acessar a lógica do CLP diretamente durante a localização de falhas, aumentando tanto os riscos de segurança quanto o tempo de parada.
Como a parceria começou
Diante dos crescentes riscos associados à infraestrutura de controle envelhecida, o cliente contratou aExcelpro, um dos principais integradores de sistemas de automação industrial do Canadá e um parceiro integrador de sistemas de nível Ouro da Rockwell Automation.
A Excelpro trouxe ampla experiência em projetos de modernização em grande escala, desenvolvimento de sistemas de controle personalizados, virtualização, padronização de IHM/SCADA e gestão do ciclo de vida para operações industriais.
A equipe foi encarregada de avaliar o ambiente existente, desenvolver uma arquitetura pronta para o futuro e eliminar a instabilidade operacional criada por anos de práticas de programação fragmentadas.
Uma arquitetura unificada PlantPAx® e ControlLogix®
A Excelpro modernizou todo o ambiente de controle usando a plataforma ControlLogix® da Rockwell Automation e a arquitetura do sistema digital de controle distribuído PlantPAx®.
Metodologia do projeto:
- Descoberta e avaliação detalhadas do sistema
- Engajamento do operador e do técnico no local
- Desenvolvimento colaborativo de padrões de IHM e CLP
- Implantação e comissionamento em fases
Projeto técnico do sistema
- Arquitetura e bibliotecas do SDCD PlantPAx®
- 10 controladores ControlLogix®
- 30 clientes IHM FactoryTalk® View SE
- 12 servidores virtualizados redundantes FactoryTalk® View SE
- Arquitetura centralizada de alta disponibilidade
- Integração com FactoryTalk® Transaction Manager
- Integração com FactoryTalk® Historian
- Integração com FactoryTalk® AssetCentre
Operações integradas de ponta a ponta e aprimoramentos de segurança
O novo sistema introduziu visibilidade operacional abrangente em todo o terminal, permitindo que o pessoal monitore as condições, valide a atividade de campo e tome decisões mais informadas.
As principais capacidades incluíram:
- Visualização ferroviária (loop de retorno do terminal)
- Telas de visão geral de todo o pátio com restrições de controle específicas por máquina (controle apenas local aplicado)
- Gestão de tarefas
- Monitoração em tempo real de substituições e listas de bypass
- Transmissão de câmeras incorporadas diretamente na IHM para verificação de campo
- Controle remoto de equipamentos selecionados a partir de um local remoto de operações
Maior conscientização do operador
A Excelpro implementou gráficos de IHM de alto desempenho alinhados aos princípios ISA-101 para melhorar a usabilidade e a consciência situacional. As melhorias incluíram uso reduzido de cores para destacar condições anormais, navegação padronizada e comportamento de faceplate, informações operacionais sensíveis ao contexto e priorização e gestão racionalizadas de alarmes.
O ambiente de IHM modernizado melhorou a visibilidade das condições críticas do processo e permitiu que os operadores respondessem de forma mais eficaz aos eventos da planta.
Melhorias no fluxo de trabalho de localização de falhas
O ambiente atualizado aprimorou as capacidades de localização de falhas ao fornecer faceplates detalhados de equipamentos e visualização de intertravamentos. Além disso, o pessoal de manutenção recebeu gestão de alarmes ativos, históricos e de bypass, bem como trilhas de auditoria de alteração de parâmetros.
Como resultado, os técnicos puderam diagnosticar e resolver problemas sem acessar rotineiramente o código do CLP, melhorando a segurança e reduzindo os tempos de resposta de manutenção.
Uma operação moderna, expansível e resiliente
O sistema atualizado oferece:
- Visibilidade de ponta a ponta em todo o terminal, incluindo ferrovia, descarregamento, empilhamento, recuperação e carregamento de navios
- Maior confiabilidade por meio de código CLP/IHM padronizado
- Cibersegurança forte e gestão de acesso rigorosa
- Localização de falhas mais rápida usando gráficos de alto desempenho alinhados ao ISA‑101
- Arquitetura expansível pronta para operação autônoma futura
- Experiência consistente do operador em todo o pátio de estocagem
- Coordenação aprimorada entre várias máquinas e trens
Por meio da colaboração entre o cliente, a Excelpro e a Rockwell Automation, o projeto entregou uma arquitetura de controle ControlLogix® e PlantPAx® unificada, suportada por um ambiente IHM moderno.
Além da modernização da plataforma, a operação agora se beneficia de maior confiabilidade, visibilidade operacional aprimorada, fluxos de trabalho integrados, recursos aprimorados de localização de falhas e práticas de gestão de equipamentos mais seguras.
O resultado é uma plataforma de automação expansível e resiliente posicionada para apoiar os objetivos operacionais futuros do cliente.
Publicado 25 de agosto de 2026