Loading
Estudo de caso | Celulose e papel
Recent ActivityRecent Activity

A Meurer redefine a embalagem multipack sustentável

A Meurer Verpackungssysteme faz parceria com a Rockwell Automation para substituir a embalagem secundária de plástico por papel, reduzindo o uso de energia e mantendo a velocidade e a confiabilidade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Máquina de celulose e papel
meurer

Desde 1969, a Meurer Verpackungssysteme GmbH se especializou no desenvolvimento e fabricação de máquinas individuais e linhas completas para embalagens de fim de linha. Eles são um dos principais fabricantes internacionais de máquinas de embalagem de filme e caixa, bem como equipamentos para paletização, buffer e tecnologia de transportador. Eles instalaram mais de 13500 máquinas em todo o mundo.

Matthias Look
Matthias Look
Diretor global de vendas e marketing, Meurer Verpackungssysteme GmbH
Desafio

  • Grande dependência de filme plástico encolhível com alternativas viáveis limitadas para embalagem secundária multipack
  • Risco de redução da velocidade, confiabilidade e disponibilidade ao introduzir materiais à base de papel desconhecidos
  • Alto consumo de energia impulsionado por túneis de encolhimento baseados em calor e processamento de filme
  • Pressão para acelerar o desenvolvimento e lançar conceitos de máquinas totalmente novos para atender à demanda do mercado orientada pela sustentabilidade
  • Necessidade de atender a diversos segmentos de clientes com opções de embalagem premium e sensíveis ao custo sem aumentar o risco de investimento
Solução

  • FactoryTalk® Optix™
  • Desenvolveu duas máquinas multipack complementares baseadas em papel:
    • Solução de manga de papel para embalagem premium
    • Solução de fita de baixo material para aplicações sensíveis a custos
Resultado

  • Redução de até 90% no consumo de energia pela eliminação de túneis de aquecimento
  • Eficiência da máquina superior a 99%, superando as metas contratuais
  • Mesma dimensão e velocidade das máquinas de plástico tradicionais para fácil substituição
  • Tempo de lançamento no mercado mais rápido para conceitos de máquinas totalmente novos
  • Maior flexibilidade para os fabricantes atenderem às metas de sustentabilidade com menor risco de investimento
Desafio

Reinventando a embalagem multipack sem plástico

Os fabricantes de alimentos e bens de consumo enfrentam uma pressão crescente para reduzir a embalagem plástica, mantendo a velocidade, a eficiência de custos e o apelo nas prateleiras. Para Meurer Verpackungssysteme, isso significava projetar máquinas de embalagem secundária totalmente novas capazes de substituir o filme plástico por papel — sem depender de décadas de desenvolvimento de materiais ou máquinas.

As máquinas de encolhimento plástico dependem de túneis de aquecimento que consomem grandes quantidades de energia e limitam os ganhos de sustentabilidade. As alternativas de papel introduzem novos desafios em torno do manuseio de materiais, adesão, confiabilidade e velocidade. Ao mesmo tempo, os clientes da Meurer estão exigindo soluções que se encaixem na dimensão existente, correspondam à velocidade da linha a montante e minimizem o risco de investimento.

A Meurer precisava de uma plataforma que pudesse suportar inovação rápida, controle de movimento de alta precisão e confiabilidade orientada por dados, enquanto ajudava os clientes a navegar em um mercado que ainda está aprendendo a adotar novos formatos de embalagem.

Solução

Máquinas de alta velocidade e prontas para dados construídas na Rockwell Automation

A Meurer desenvolveu dois conceitos distintos de máquinas a partir de uma plataforma compartilhada. O primeiro é uma solução de manga de papel que envolve totalmente os multipacks, proporcionando forte presença nas prateleiras para marcas premium. O segundo usa fita adesiva mínima, seja de papel ou plástico, para fixar os pacotes com uso de material e energia drasticamente menor.

Ao não depender de túneis de encolhimento, a solução de fita evita a necessidade de calor, reduzindo o consumo de energia em até 90%. O controle de movimento de precisão sincroniza operações de facas, transporte de fita, perfuração e vedação dentro de milímetros, proporcionando qualidade consistente de pacotes em alta velocidade.

A tecnologia da Rockwell Automation torna esse nível de desempenho possível. A programação modular baseada no padrão OMAC acelera o desenvolvimento e o comissionamento, mesmo para máquinas com 18 eixos sincronizados. Além disso, FactoryTalk® Optix™ fornece visibilidade dos dados incorporada, ajudando operadores e engenheiros a monitorar o desempenho, diagnosticar problemas e otimizar as operações.

"O prazo curto se deve à cooperação com a Rockwell devido ao suporte, aos componentes e à confiabilidade do sistema. Esse foi o principal facilitador para instalar uma máquina em um prazo tão curto como um protótipo", diz Matthias Look, Diretor Global de Vendas e Marketing da Meurer Verpackungssysteme.

Resultado

Embalagem sustentável sem comprometer a qualidade

As máquinas da Meurer permitem que os fabricantes deixem de usar plástico sem sacrificar a produtividade, a dimensão ou a confiabilidade. Seus clientes podem selecionar soluções premium ou de custo sensível com base nas necessidades da demanda do mercado, mantendo as velocidades de linha e a eficiência operacional.

A eficiência da máquina ultrapassa consistentemente 99%, reduzindo o tempo de parada não programada e maximizando a produção. Além disso, os recursos de dados integrados suportam uma análise mais rápida da causa raiz, reduzindo a dependência da experiência individual do operador e tornando a produção mais resiliente.

"Normalmente, contratamos uma eficiência de 98%. Mas alcançar mais de 99% é um grande benefício quando você calcula a produção total", explica Matthias.

Ao combinar o design inovador da máquina com as tecnologias de controle, controle de movimento e digital da Rockwell Automation, a Meurer oferece um caminho flexível e de menor risco para embalagens secundárias sustentáveis. Essa abordagem ajuda os fabricantes a atender às expectativas atuais enquanto se preparam para o que está por vir.

Publicado 15 de setembro de 2026

Topics: Drive Sustainability Packaged Solutions Sustainable Solutions Sustentabilidade Celulose e papel FactoryTalk Optix
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Meurer redefine a embalagem multipack sustentável
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose