Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Atendendo à alta demanda em tempos incertos

ECONO-PAK e Rockwell Automation colaboram para aprimorar a eficiência e a segurança da máquina de embalagem.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista do alto do pavilhão de produção da Econopak cercado por prédios e árvores
Logotipo da Ekonopak gravado em uma parede cinza no hall de produção

A ECONO-PAK é uma empresa alemã que fabrica máquinas de embalagem em caixa e está no setor há mais de 35 anos. A ECONO-PAK fez parceria com a Rockwell Automation para projetar e construir máquinas de embalagem em caixa mais eficientes, produtivas e seguras. Essas máquinas são capazes de atender à alta demanda por pedidos e manter tempos de entrega rápidos e eficientes, especialmente durante períodos de instabilidade e incerteza global. 

Desafio

Criar máquinas que ofereçam a agilidade, a flexibilidade e a segurança do funcionário necessárias que os clientes desejam em meio a problemas e interrupções contínuas da cadeia de fornecimento global.

Solução
  • Emulate3D™
  • Tecnologia de gêmeo digital
  • Manutenção remota
Resultado

Depósitos inferiores
Permite que as caixas sejam embaladas de maneira mais segura e estável, enfatizando a ergonomia e a segurança do funcionário.

Transformações ágeis
Máquinas formadoras de caixas que podem ser rapidamente adaptadas para atender às necessidades em termos de tamanho e velocidade. 

Ambiente de trabalho mais seguro
A manutenção sem ferramentas e o menor contato direto do funcionário com a máquina reduzem a chance de erros. 

Manutenção remota
As máquinas podem ser consertadas e operadas remotamente, reduzindo o tempo de parada e melhorando a eficiência.

A ECONO-PAK é um fabricante líder de máquinas de embalagem de caixa, com mais de 35 anos de experiência no setor. Com sede perto de Frankfurt, Alemanha, eles mantiveram a sensação de uma empresa familiar e são capazes de oferecer um nível pessoal de atendimento ao cliente. As máquinas da ECONO-PAK são adequadas para uma ampla gama de necessidades de embalagem em vários setores e podem ser facilmente personalizadas para atender a requisitos específicos do cliente.

Nos últimos anos, a ECONO-PAK fez parceria com a Rockwell Automation para projetar e construir máquinas de embalagem de caixa mais eficientes, produtivas e seguras. Essas máquinas eram necessárias para atender à alta demanda por pedidos e manter tempos de entrega rápidos e eficientes, especialmente durante períodos de instabilidade e incerteza globais, como a atual crise de disponibilidade. A Rockwell Automation foi capaz de apoiar a ECONO-PAK garantindo que os suprimentos fossem fornecidos antes de serem necessários.

Adaptando-se a tempos incertos

Um grande desafio enfrentado pelos fabricantes de máquinas de embalagem nos últimos anos tem sido a necessidade de agilidade e flexibilidade. Dada a incerteza econômica global e as restrições contínuas da cadeia de fornecimento, a capacidade de mudar rapidamente a produção é crucial no mercado atual. Os fabricantes de máquinas estão buscando maneiras de se tornarem mais adaptáveis e capazes de alternar entre as necessidades de produção com base na demanda. Isso significa reduzir o tempo necessário para mudar uma máquina de produzir um tipo de caixa para outro, bem como simplificar o processo.

De acordo com Max Schneider, gerente de vendas internacionais da ECONO-PAK, “Começamos a trabalhar com a Rockwell Automation há cerca de dois anos, com o objetivo de apoiar nossos clientes a digitalizar suas máquinas para se tornarem mais resilientes à incerteza e mais proativos na adaptação de sua produção para atender à demanda do mercado. Isso exigiria soluções que permitissem a tomada de decisões rápidas e a troca de máquinas sem interrupções.”

Graças ao suporte da Rockwell Automation, a ECONO-PAK agora é capaz de fornecer máquinas que podem enfrentar esses desafios por meio do uso da tecnologia de gêmeo digital, como o Emulate3D™. Este software permite que os testes sejam simulados por meio da tecnologia de gêmeo digital, evitando uma abordagem de tentativa e erro e criando um processo mais eficiente e custo otimizado que pode ser confiável para funcionar efetivamente no mundo real.

“O suporte que recebemos da Rockwell Automation nos permitiu introduzir novas tecnologias de maneira transparente para nossos clientes, tanto em termos de serviço quanto de suporte técnico”, acrescentou Schneider.

Construindo um ambiente de trabalho mais seguro

A segurança também é uma grande preocupação quando se trata de máquinas de embalagem. Os trabalhadores geralmente estão muito próximos das máquinas, portanto, reduzir a interação humana e criar um ambiente de trabalho mais seguro é essencial. A ECONO-PAK tem se concentrado em melhorar a segurança facilitando o uso de revistas baixas, que são usadas para alimentar as máquinas com material de caixa. Essas revistas baixas foram especificamente solicitadas pelos clientes para criar uma máquina mais ergonômica e melhorar a produção de caixas. 

"Um de nossos clientes, um produtor de sorvetes, estava procurando aumentar o tamanho de suas caixas enquanto garantia que a mudança não introduzisse novos riscos em suas operações de embalagem. Máquinas com revistas baixas melhoram a segurança ao reduzir a altura de carregamento da revista", acrescentou Schneider.

A ECONO-PAK e a Rockwell Automation também enfatizaram a ergonomia no projeto e na operação de suas máquinas. Ao baixar as revistas, os funcionários não precisam mais subir em plataformas para carregar as caixas, como fariam com uma máquina de revista mais alta. Isso, junto com níveis maiores de automação e digitalização da máquina, permite que a ECONO-PAK priorize a segurança dos funcionários enquanto mantém a produtividade.

Manutenção ao reduzir o tempo de parada

Outra forma pela qual a Rockwell Automation apoiou as metas da ECONO-PAK foi aprimorando as capacidades de manutenção de máquinas, especialmente por meio da manutenção remota. As máquinas da ECONO-PAK tornaram-se "sem ferramentas", o que significa que alterações e mudanças podem ser feitas sem a necessidade de ferramentas convencionais, como chaves de fenda. Isso não apenas cria um ambiente de trabalho mais seguro ao reduzir a necessidade de interação direta com a máquina, mas também permite que problemas sejam diagnosticados e resolvidos longe do chão de fábrica.

"A introdução de maiores capacidades de manutenção remota significou que podemos fornecer aos nossos clientes uma ampla gama de benefícios, incluindo economias de custo, maior eficiência, maior disponibilidade e maior segurança, permitindo que os técnicos diagnostiquem e reparem equipamentos remotamente. Essas capacidades reduzem a necessidade de visitas caras no local e aumentam a produtividade e o lucro", disse Schneider.

Com o tempo, a ECONO-PAK pretende avançar ainda mais nessa área, oferecendo capacidades de manutenção preditiva, que permitirão aos clientes obter economias de custo significativas ao realizar a manutenção proativa das máquinas e evitar o risco de tempo de parada.

Melhores juntos

A parceria entre a ECONO-PAK e a Rockwell Automation tem sido extremamente benéfica para ambas as partes. Além da experiência, das habilidades e do conhecimento específicos fornecidos pela Rockwell Automation, a ECONO-PAK também pôde aproveitar o ecossistema PartnerNetworkTM. Isso inclui acesso a uma rede global de especialistas e recursos, bem como oportunidades de colaboração com outras empresas líderes.

Na base do relacionamento está uma afinidade cultural estreita e entusiasmo pela colaboração conjunta. De acordo com Sebastian Cruz Euceda, gerente da conta, OEM Region West na Rockwell Automation, “A parceria com a ECONO-PAK é baseada na confiança mútua e na transparência em toda a empresa. Só com um nível tão profundo de parceria podemos alcançar o sucesso conjunto.”

“Nosso relacionamento com a Rockwell Automation é o de um verdadeiro parceiro. É um relacionamento verdadeiramente aberto e colaborativo, e tem sido assim desde o início. Isso é algo muito importante para nós na ECONO-PAK, pois nossa parceria contínua com a Rockwell Automation vai além de simplesmente cumprir as demandas contratuais, mas de apoiar nossos clientes a abraçar a digitalização e se preparar para o futuro”, concluiu Schneider.

Publicado 15 de dezembro de 2023

Topics: Process Services Depósito e Processamento de pedidos
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Atendendo à alta demanda do mercado em tempos incertos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.