Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Prensa de extração de líquido revela lucro no descarte

Essa solução eficiente da Harmony Enterprises preenche a lacuna do mercado com um design durável e que economiza espaço – e um retorno do investimento excepcional

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Prensa de extração de líquido Harmony Enterprises

Desafio

  • Fornecer uma prensa de extração de líquidos com custo otimizado que atenda aos requisitos de volume e dimensão de engarrafadores, cervejarias e embaladores contratados de tamanho intermediário

Soluções

  • Controlador Allen-Bradley MicroLogix 1200
  • Relés de segurança Allen-Bradley
  • Sensores de proximidade Allen-Bradley
  • Botões pulsadores Allen-Bradley

Resultados

  • O ciclo automático fornece eficientemente fardos densos de alumínio, PET ou contêineres Tetra Pak do tamanho de uma usina
  • A construção em aço inoxidável melhora a durabilidade
  • A orientação vertical economiza espaço
  • Retorno do investimento esperado: 12–18 meses

Atender à insaciável sede do mercado por produtos únicos que sejam saborosos e seguros para consumo está na vanguarda para os produtores de bebidas. Mas a lucro também depende da gestão do ciclo de vida completo da bebida – desde o engarrafamento e distribuição até o descarte de produtos fora das especificações ou fora da validade.

“Fabricantes, engarrafadores e coempacotadores devem descartar de forma eficiente os recipientes cheios que são rejeitados durante o processo de produção”, disse Nick Roberts, gerente nacional de vendas da Harmony Enterprises. “Além disso, eles são responsáveis pelos produtos que são devolvidos porque atingiram a data de validade antes de serem vendidos.”

Com sede em Minnesota, Harmony Enterprises está focada em melhorar a eficiência do descarte de resíduos e da reciclagem para sua base global de clientes. A ampla linha de produtos da empresa inclui enfardadeiras e compactadores de resíduos habilitados para CLP para atender a diversos requisitos comerciais e industriais.

Recentemente, a Harmony introduziu a enfardadeira intermediária de extração de líquido ExtractPack Pro para atender a uma necessidade não atendida de uma enfardadeira vertical de aço inoxidável no mercado de descarte de bebidas.

Dimensão certa & construído para durar

“Nossa pesquisa identificou uma lacuna no mercado de enfardadeiras de extração de líquido”, disse Lane Powell, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Harmony Enterprises. “Os profissionais do setor nos disseram que queriam uma enfardadeira de extração de líquido capaz de lidar com grandes volumes e que ocupasse o mínimo de espaço possível.”

As opções existentes incluíam apenas soluções de baixo volume, alimentadas manualmente, ideais para operações menores – e enfardadeiras horizontais de alto volume projetadas para produzir fardos do tamanho de moinho. Os fardos do tamanho de moinho são extremamente densos e podem ser enviados diretamente para as usinas para reciclagem final.

O novo ExtractPack Pro se encaixa no nicho entre essas opções – e produz fardos do tamanho de moinho em uma dimensão vertical que economiza espaço. A máquina é ideal para operações que normalmente processam cerca de um ou dois fardos do tamanho de moinho de alumínio reciclável, PET ou contêineres Tetra Pak® por dia. Cada fardo equivale a cerca de 21000 latas de alumínio de 12″.

E o ExtractPack Pro é construído para durar. Além de atender a uma necessidade única, é a primeira enfardadeira vertical no mercado a apresentar construção em aço inoxidável.

Operação simplesmente eficiente

A enfardadeira de extração de líquido ExtractPack Pro é baseada em uma plataforma de controle Rockwell Automation®, incluindo um Allen-Bradley® MicroLogix® 1200 controlador e Allen-Bradley botões pulsadores, relés de segurança, sensores e outros componentes. A máquina alimentada hidraulicamente permite uma operação autônoma simples e eficiente – e pode ser facilmente configurada para integração em rede.

Em uma aplicação típica, o produto é depositado em um funil e, em seguida, conduzido por um transportador até a parte de trás da enfardadeira. Quando a câmara da enfardadeira está cheia, ela automaticamente entra em ciclo para ativar uma placa que comprime o produto. A placa e o piso da câmara são revestidos com “dentes de tubarão”, que perfuram os recipientes à medida que são comprimidos para formar um fardo. A máquina continua a entrar em ciclo sob demanda até que o fardo atinja o tamanho total.

Uma luz indicadora é ativada quando o fardo está cheio. Em seguida, o operador para a máquina e amarra o fardo. Para ajudar a permitir a remoção segura do fardo, ele é ejetado hidraulicamente da frente da máquina para um palete.

Durante a operação, um sistema de captura de produto em circuito fechado captura o líquido extraído. O líquido pode ser descarregado e coletado de dois pontos na máquina.

"Com um tempo de ciclo de 38.5 segundos, a máquina é muito eficiente", disse Powell. "Se alimentada continuamente com produto por um transportador de 36″, a enfardadeira ExtractPack Pro pode criar e ejetar um fardo do tamanho de uma usina em cerca de 46 minutos."

Além disso, a máquina inclui um “modo de espera”, que permite que ela consuma menos energia enquanto permanece pronta para processar o produto.

Capturando um retorno do investimento (retorno do investimento) impressionante

"Muitas vezes, produtores de tamanho intermediário pagam por tonelada para que recipientes de bebidas sejam destruídos e reciclados", explicou Roberts. "Nossa nova máquina oferece a funcionalidade de que eles precisam em uma dimensão otimizada – para que possam destruir o produto no local automaticamente, vender diretamente para recicladores e recuperar a receita."

A Harmony Enterprises prevê que os clientes verão um retorno do investimento em 12–18 meses.

"Os resultados têm sido muito bons até agora", disse Roberts. "Na verdade, nossa primeira instalação levou rapidamente a uma solicitação de um sistema semelhante de uma empresa próxima que viu o ExtractPack Pro em ação."

Saiba mais sobre como a Rockwell Automation ajuda a melhorar o desempenho do fabricante de máquina.

Publicado 16 de março de 2020

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé Controladores programáveis Produtos de segurança Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Prensa de extração de líquido revela lucro no descarte
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.