Loading
ESTUDO DE CASO

Kenmec Mechanical adota a visualização Emulate3D em aplicações de logística

Otimização do projeto de sistema e dos processos de verificação por meio de simulação digital e modelagem dinâmica.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Imagem de comissionamento virtual para Emulate3D
2021-kenmec-logo

A KENMEC Mechanical Engineering Co., Ltd. foi fundada em 1976 em Taiwan. Foi reformada e reorganizada em março de 1985. Possui mais de 15 empresas relacionadas, sete bases de serviço e quase 40 invenções patenteadas. Tem muitos anos de experiência em engenharia em vários processos da indústria. O baixo custo dos equipamentos de engenharia e a vantagem competitiva de mercado tornam os produtos do cliente mais competitivos no mercado.

Desafio
  • Muito tempo gasto na construção de um sistema de logística e comunicação de vai-e-volta nas etapas iniciais
  • Custos potenciais desnecessários devido a superdimensionamento ou subdimensionamento da logística
  • Necessidade de ajustes contínuos de software no local de logística
Solução
  • Emulate3D™
Resultado
  • Acelere a eficiência da configuração inicial do sistema de logística
  • Otimize o projeto de logística para reduzir custos
  • Reduza o tempo de configuração de software e hardware no local de logística para aumentar a eficiência e a qualidade da comunicação no lado dos negócios
  • Redução dos prazos do projeto em aproximadamente 20 %

Desafio

Em uma era definida pela globalização e por padrões de consumo em constante mudança, os sistemas de logística devem ser cada vez mais flexíveis e inteligentes para oferecer resultados ideais de custo-benefício aos clientes. Embora a Kenmec Mechanical esteja na vanguarda da inovação em logística inteligente, eles reconheceram que as abordagens tradicionais para o projeto de sistema de logística exigem uma quantidade significativa de tempo para planejar estações de transporte, realizar análise de afinidade e muito mais. Além disso, o desafio de realizar a verificação de capacidade antes da implementação real geralmente resulta em projetos incompatíveis ou sistemas superdimensionados, o que afeta negativamente o controle de custos e a reputação da empresa.

Solução

entrevista kenmec

Para enfrentar esses desafios, a Kenmec Mechanical adotou o Emulate3D™, uma solução centrada na tecnologia de gêmeo digital e na verificação de CLP. Ao aproveitar o poder da simulação digital dinâmica, o Emulate3D permite que a Kenmec Mechanical identificar possíveis problemas nas linhas de produção e nos projetos de máquinas em um ambiente virtual, para melhorar ainda mais a eficiência e a precisão durante a implementação no mundo real.

Com as rápidas mudanças no mercado consumidor, fornecer aos clientes sistemas logísticos eficientes e com flexibilidade é fundamental para manter a competitividade. A simulação 2D tradicional de sistemas de depósito não atende mais às expectativas do cliente.
Jackson Chen - Diretor da Divisão II de Vendas do Grupo de Negócios de Automação da Kenmec Mechanical

 

"Ao usar o Emulate3D para simular as operações de armazéns físicos, podemos reduzir a lacuna entre ambientes virtuais e físicos, aumentando efetivamente a eficiência da comunicação no lado comercial."

As aplicações do Emulate3D na logística de armazém incluem:

  • Planejamento inicial
    Ao utilizar a simulação digital para criar uma realidade virtual visualizada, o Emulate3D ajuda a Kenmec Mechanical a estabelecer um armazém virtual completo e realizar testes preliminares durante a fase de planejamento, aumentando a compreensão e a confiança no projeto.
  • Simulação de montagem
    O ambiente de simulação de alta fidelidade permite que a Kenmec Mechanical apresente efetivamente a coleta e embalagem reais envolvendo máquinas e mão de obra. Essa identificação precoce de riscos potenciais ajuda a minimizar os impactos adversos na capacidade de produção, o que reduz ainda mais os riscos durante as operações reais e melhora a precisão na configuração do armazém.
  • Teste de validação
    Ao integrar um controlador lógico programável na verificação, a Kenmec Mechanical pode testar linhas de produção com maior flexibilidade. Isso reduz o tempo que os engenheiros precisam gastar retestando o software no local e permite a validação imediata após a conclusão, o que acelera os cronogramas do projeto.

Resultado

emulate3d-image
A Kenmec Mechanical aplicou com sucesso o Emulate3D para simular processos de projetos em grande escala em vários campos. Em comparação com testes anteriores de execução, o Emulate3D reduziu os prazos dos projetos em aproximadamente 20%. Projetos recentes incluem auxiliar clientes na execução do planejamento de sistemas logísticos em uma ampla gama de setores, como aviação, comércio eletrônico e manufatura.
 
  • Projeto do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Taoyuan: Ao simular as operações do carrossel de bagagens, processos como classificação e fusão de bagagens nos portões podem ser avaliados em um ambiente virtual. Essa verificação de capacidade sem a necessidade de equipamentos físicos pode otimizar o cronograma do projeto.
  • Setores de comércio eletrônico, varejo e manufatura: Ao aproveitar os recursos de simulação dinâmica e visualização do Emulate3D, os operadores podem obter uma compreensão clara das estações de logística, fluxos de trabalho e durações de tarefas por meio de cenários simulados. Isso permite uma prévia das relações operacionais e acelera o tempo de configuração do sistema.

Publicado 26 de setembro de 2024

Topics: Optimize Production Empower People Controle e automação industrial Produção inteligente Gêmeo digital Emulate3D
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Kenmec Mechanical adota a visualização Emulate3D em aplicações de logística
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.