Loading
Estudo de caso | Emulate3D
Recent ActivityRecent Activity

Comissionamento mais rápido do BHS decola com Kasa

Usando o software de gêmeo digital dinâmico Emulate3D, esse integrador de sistemas agiliza os testes de controles, diminui o trabalho no local – e muito mais.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiros analisam a emulação de transporte de bagagens em um monitor de computador.

Desafio

  • Acelerar o projeto, o teste e a implementação de sistemas de transporte de bagagens (BHS). 

Solução

  • Software de gêmeo digital dinâmico Emulate3D.

Resultados

  • Permite que o sistema teste vários cenários de forma rápida – e remotamente – durante o Factory Acceptance Test (FAT).
  • Suporta o desenvolvimento de ferramentas personalizadas que otimizam o processo de teste.
  • Tempo necessário para comissionamento e inicialização no local reduzido de 4–6 semanas para 6 dias.

Reunir passageiros com suas bagagens despachadas é rotina em qualquer aeroporto. Mas por trás de cada esteira de devolução de bagagens há uma rede complexa de horários de voos, sistemas de reserva e equipamentos de transporte. E um sistema de manuseio de bagagens (BHS) que deve rastrear, classificar e alocar com precisão cada peça.

Kasa Controls & Automation está à altura da tarefa. Desde 1974, a empresa com sede no Kansas tem fornecido sistemas de controle e automação a clientes em setores que vão desde o automotivo e acabamento de pintura até o manuseio de grãos. A Kasa também aplica sua ampla experiência em manuseio de materiais para fornecer soluções de manuseio de bagagens – e está construindo uma posição de liderança nesse mercado.

"Todo projeto é um novo quebra-cabeça", disse Syd Panzer, gerente de engenharia de programação da Kasa Controls & Automation. "Temos orgulho de colaborar de perto com nossos clientes para definir o escopo – e projetar sistemas que forneçam os dados necessários para resolver os desafios de negócios."

Desafios e requisitos exclusivos

Não importa o setor – e se é uma fábrica nova ou um brownfield – um cronograma de implementação agressivo é normalmente parte da equação para qualquer integrador de sistemas.

"Como integradores de controles, geralmente somos a última equipe no local de trabalho antes do início da produção ou operação", disse Adam Casada, gerente de emulação da Kasa Controls & Automation. "Isso significa que nossa programação geralmente está à mercê de vários contratados à nossa frente, e qualquer atraso na programação deles resulta em compressão da nossa."

Mas construir um BHS para um novo terminal de aeroporto ou otimizar um sistema existente apresenta desafios adicionais.

As soluções de BHS geralmente controlam quilômetros de correias transportadoras e sensores fotoelétricos – e devem se integrar com sistemas de scheduling de voos, informações de passageiros e triagem de bagagens da TSA. Para minimizar qualquer interrupção no serviço, é essencial criar redundância em todo o sistema de controle da Rockwell Automation.

"Normalmente, construímos um sistema de controle redundante usando controladores Allen-Bradley® ControlLogix® ", disse Panzer. "Claro, o teste de controles também é fundamental."

Para ajudar a garantir que os sistemas sejam entregues no prazo e operem conforme a especificação, os projetos de BHS exigem cada vez mais testes de controle baseados em software de emulação.

Uma melhor FAT com o software Emulate3D

"Nossa entrada no mercado de transporte de bagagens nos levou ao software Emulate3D™", disse Casada. "Nosso cliente precisava de um gêmeo digital para validar o código do CLP antes de ir ao local."

Com o software Emulate3D, a Kasa pode criar um modelo virtual preciso – ou gêmeo digital – do BHS durante a fase de projeto. O equipamento modelado é uma cópia do equipamento real, completo com parâmetros físicos e digitais, como velocidade e aceleração, gravidade e atrito, fiação e IO, entre outros.

Ao conectar o CLP e o sistema de controle SCADA ao modelo, e executar a bagagem modelada por meio dele, a Kasa pode testar com precisão os controles, muito antes que o sistema real esteja disponível. A emulação também permite que a Kasa aborde vários cenários rapidamente durante o Teste de Aceitação de Fábrica (FAT).

"A emulação impulsiona o FAT", disse Panzer. "O software nos permite imitar exatamente o que o sistema real faria – e manipular as bagagens dentro do modelo de acordo com cada tarefa."

Usando o software, a Kasa também criou ferramentas que agilizam alguns processos de teste. Por exemplo, um teste exige que uma bagagem avance para um sensor fotoelétrico mais rápido do que o previsto com base na velocidade do transportador. Manipular a bagagem virtual com um mouse é uma maneira de executar o teste.

"Com o Emulate3D, criei uma maneira mais fácil de mostrar um problema comum que pode acontecer com as bagagens à medida que elas passam por um sistema", explicou Alan Pereira, programador sênior de controles da Kasa Controls & Automation. "Normalmente, você tentaria recriar esse problema em um software de simulação usando o mouse para manipular uma bagagem – mas isso consome muito tempo e não é muito preciso."

 "Meu teste de manuseio criado no Emulate3D mostrou exatamente o que aconteceria se esse problema ocorresse – corretamente todas as vezes", continuou Pereira. "Isso minimizou o retrabalho e acelerou o processo de aceitação." 

Menos tempo no local

Em última análise, a capacidade de testar os controles virtualmente leva a menos tempo no local – e comissionamento do sistema mais rápido no geral.

"Devido à pandemia de COVID-19, realizamos um FAT bem-sucedido pelo Zoom para um cliente", disse Panzer. "A emulação lhes deu tanta confiança que conseguimos reduzir significativamente nosso intervalo de tempo de inicialização."


A Kasa inicialmente planejou estar no local por 4–6 semanas para a inicialização. Em vez disso, a empresa concluiu o comissionamento em 6 dias.


Mas o teste integrado de aceitação do site (iSAT) não é um evento programado e ainda traz surpresas. Em uma ocasião, a pessoa que testemunhava um teste pressionou inesperadamente uma parada de emergência a jusante da área de teste, perto de um ponto de junção do transportador.

“Nosso sistema identificou corretamente a condição anormal e se recuperou rapidamente”, disse Panzer. “Mas você nunca sabe exatamente o que vai enfrentar no iSAT.”

Estendendo ganhos para outros setores

Para a Kasa, os benefícios do software Emulate3D não se restringem aos sistemas de transporte de bagagens. A empresa atualmente usa emulação para agilizar o projeto de sistema para outros setores – e achou a ferramenta especialmente benéfica em situações com intervalos de tempo de instalação reduzidos.

“O Emulate3D é uma ótima ferramenta para nós. Ele ajuda nossos engenheiros a entender melhor o sistema e o código – e reforça a confiança do cliente”, disse Pereira. “É melhor para os engenheiros, é melhor para os clientes – e economizamos um tempo significativo.” 

Saiba mais sobre nosso Programa de Parceiros Integradores de Sistemas.

Publicado 15 de novembro de 2021

Topics: Build Resilience Fabricantes de máquinas e equipamentos Gêmeo digital Emulate3D FactoryTalk DesignSuite
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
Gêmeo digital: o futuro e o agora da interação entre humanos e máquinas
Gêmeo digital: o futuro e o agora da interação entre humanos e máquinas
Presentation
Presentation
Gêmeo digital: o futuro e o agora da interação entre humanos e máquinas
As tecnologias de gêmeo digital estão transformando o espaço industrial, elevando a forma como interagimos com nossos ambientes e oferecendo grande potencial para o pessoal do futuro.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Comissionamento mais rápido do BHS decola com Kasa
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.