Desafio
- A KARI precisava de uma solução RETF sofisticada de alto nível e do sistema de teste mais eficiente e seguro, já que o número de testes é estritamente restrito devido às emissões de gases nocivos.
Soluções
- A Rockwell Automation Korea implantou controle de processo, interface homem-máquina, FactoryTalk® Historian Site Edition (SE), FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME), FactoryTalk® AssetCentre, monitoração e controle de produção e sistemas de gestão de qualidade para dar suporte à análise ágil de dados, tempo de armazenamento e capacidade.
- A KARI aplicou um sistema digital de controle distribuído que inclui ControlLogix® PAC (controladores de automação programáveis) Redundancy System, switches de rede Stratix® com módulos Device Level Ring (DLR), FactoryTalk® Server & Client, Historian, AssetCentre, Process Book Reporting e 1756-TPtime.
- A Rockwell Automation Korea forneceu uma solução que configura sistemas de estabilidade e controle para alta potência de saída e utilizou um controlador lógico programável para reduzir o tempo entre os locais de teste e a sala de controle.
Resultados
- O teste de combustão do motor de três estágios foi concluído com sucesso em mais de 100.
- Estabilidade, agilidade e capacidade de resposta a problemas foram verificadas.
- A Rockwell Automation Korea garantiu um sistema de controle e tecnologia para o KSLV-II.
Preparando uma decolagem segura para o primeiro foguete nacional da Coreia, o KSLV-IIst
Após o lançamento bem-sucedido do foguete Korean Space Launch Vehicle-I (KSLV-I), também conhecido como Naro, construído principalmente com tecnologias russas, o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI) embarcou em uma missão para desenvolver suas próprias tecnologias para construir um foguete nacional. O resultado – KSLV-II, também conhecido como Nuri, que foi desenvolvido com o apoio do sistema de controle da instalação de teste de motores de foguete da Rockwell Automation Korea.
Korea Space Launch Vehicle (Source: KARI)
Construindo o próprio foguete da Coreia do Sul
A KARI precisava de uma solução sofisticada de instalação de teste de motor de foguete (RETF) de alto nível que permitisse o controle remoto seguro para teste de motores, localização de falhas rápida e resposta a emergências para atender aos requisitos de controle do motor.
Quatro motores de 75 t (primeiro estágio), um motor único de 75 t (segundo estágio) e um motor de 7 t (terceiro estágio) tiveram que ser montados no foguete Nuri, totalizando seis motores para impulsioná-lo em um lançamento bem-sucedido. Diante dessas exigências, a KARI selecionou a Rockwell Automation Korea, que oferece os recursos de engenharia necessários, bem como excelente confiabilidade para soluções de controle.
Implantamos um sistema de controle na instalação de teste em pequena escala da KARI e buscamos o desenvolvimento e teste do RETF por mais de uma década, juntamente com pesquisadores da KARI, aproveitando o conhecimento e as experiências de engenheiros coreanos e programas desenvolvidos internamente para um teste de motor de foguete líquido.
A Rockwell Automation Korea participou da construção da RETF para o projeto Nuri como solution provider e parceira de engenharia de abril de 2012 a julho de 2022 em quatro fases principais:
- Fase 1: Instalação de teste de câmara de combustão e turbobomba
- Fase 2: Instalação de teste de combustão de motor de três estágios
- Fase 3: Instalação de teste de combustão de motor para condições de solo e de alta altitude
- Fase 4: Instalação de teste do sistema de propulsão
A Rockwell Automation Korea apoiou várias simulações implantando sistemas de controle de processo, interface homem-máquina (IHM), dados (FactoryTalk Historian Site Edition (SE), FactoryTalk Historian Machine Edition (ME)), ativos (FactoryTalk AssetCentre), monitoração e controle de produção e gestão de qualidade, para análise de dados ágil, tempo de armazenamento e capacidade.
Sistemas digitais de controle distribuído (DCS), que incluem o sistema de redundância de ControlLogix programmable automation controllers (PAC), switches de rede Stratix com módulos de device level ring (DLR), FactoryTalk Server & Client, FactoryTalk Historian, FactoryTalk AssetCentre, relatórios de process book e módulo de sincronização de tempo (1756HP-Time) foram aplicados.
Os engenheiros da Rockwell Automation Korea projetaram e construíram um sistema de controle e desenvolveram um programa altamente confiável para testes de combustão de motores de foguetes líquidos. Como as instalações de teste estavam distantes da torre de controle, o controle e a instrumentação (C&I) foram estabelecidos para conduzir e monitorar remotamente os testes de combustão. Introduzimos um sistema de parada de emergência e oferecemos serviços de manutenção/reparo para permitir a operação estável do sistema de controle simulando contingências inesperadas e diversas situações de combustão.
Estamos decolando!
Em colaboração com a Rockwell Automation Korea, a KARI construiu um sistema de controle para instalações de teste de combustão de motores para desenvolver um motor de foguete líquido. Equipada com uma solução de controle de alto nível para testes de combustão, a KARI operou o sistema de controle de forma estável e realizou mais de 200 testes de combustão. Como resultado, a KARI conseguiu garantir um sistema de controle e tecnologias para o lançamento seguro e bem-sucedido do Nuri.
Por meio do estabelecimento e operação do sistema de controle para instalações de teste de combustão de motores, a Rockwell Automation Korea se posicionou como um parceiro confiável que oferece suporte à configuração de sistemas de controle, permite o controle remoto e fornece tecnologia de engenharia para localização de falhas eficaz e rápida em situações de emergência.
O parceiro de colaboração da Rockwell Automation Korea, Dr Yunseok So, juntamente com a equipe de teste e avaliação de motores, diretoria de P&D do KSLV-II na KARI, elogiou o processo e os resultados do projeto e agradeceu à Rockwell Automation Korea por seu papel no lançamento bem-sucedido do foguete Nuri.
"A KARI conseguiu desenvolver com sucesso motores de foguete líquido de 75 t e 7 t construindo sistemas de controle e programas para instalações de teste de combustão de motores em colaboração com a Rockwell Automation Korea", disse o Dr So. "Conseguimos dar respostas em tempo hábil graças aos excelentes engenheiros da Rockwell Automation Korea, que forneceram total apoio para resolver problemas desde 2012."
"Na KARI, estamos ansiosos para continuar a desenvolver motores de combustão em estágios para serem usados em veículos de lançamento de próxima geração com a ajuda das excelentes soluções de engenharia e controle da Rockwell Automation Korea", acrescentou.
Com base nas experiências e tecnologias obtidas com o projeto RETF para a Nuri, a Rockwell Automation Korea está comprometida em contribuir para o desenvolvimento de foguetes desenvolvidos localmente e apoiar o progresso da crescente indústria aeroespacial da Coreia do Sul.
Publicado 2 de outubro de 2022