Indústrias que exigem muito capital dependem de fábricas e equipamentos que operam com eficiência máxima, o que é frequentemente reduzido pelo desgaste e corrosão de componentes essenciais. O revestimento a laser pode ser eficaz na melhoria do desempenho e da longevidade de equipamentos propensos a desgaste e corrosão em ambientes industriais.
O revestimento a laser é um processo de manufatura aditiva. Ele permite a adição de camadas de metal ou compósito de alto desempenho com uma ligação metalúrgica a componentes novos ou remanufaturados para fornecer proteção aprimorada contra desgaste e corrosão.
O desgaste dos componentes pode ter um efeito profundo na produtividade e no custo total de propriedade de bens de capital.
Equipamentos e componentes estão sujeitos à remoção de material por meio de vários mecanismos, incluindo abrasão, erosão, corrosão, cavitação, calor e impacto, e quaisquer combinações desses mecanismos de desgaste – portanto, uma metalurgia de superfície personalizada prolongará a vida útil de um componente e aprimorará seu desempenho.
A LaserBond é uma empresa australiana especializada em engenharia de superfícies que desenvolveu soluções e sistemas inovadores de revestimento a laser para uso em uma variedade de setores.
A empresa reconheceu o valor de investir em novas tecnologias para melhorar a produtividade das células robóticas de laser usadas no processo de revestimento a laser.
Simplificando a configuração
Os fatores que impulsionam a automação variam dependendo da aplicação, mas geralmente se concentram em melhorar a eficiência da produção e a produtividade. No caso do revestimento a laser, a automação é essencial, pois o processo só é possível com o controle preciso do movimento robótico e, portanto, não pode ser realizado manualmente.
Wayne Hooper, CEO da LaserBond, explica que “cada trabalho de revestimento a laser é diferente, então realmente precisamos ter sistemas de automação que sejam fáceis de usar para os operadores. Eles precisam ser fáceis de configurar, com instruções claras para conduzir o robô com segurança, conduzir eixos externos, controlar o laser e controlar os equipamentos associados.”
Para melhorar a velocidade e a precisão do processo de configuração para diferentes trabalhos, a LaserBond incumbiu a Rockwell Automation de fornecer o hardware e os sistemas para auxiliar no desenvolvimento de controles fáceis de usar que reduzam o tempo de configuração, aumentando assim a produtividade.
O desafio era tornar cada célula de revestimento a laser robótico mais fácil de operar para que o operador pudesse configurar cada trabalho sem ter que editar o código do robô.