Loading
Estudo de caso | março de 2024
Recent ActivityRecent Activity

A Rockwell Automation e a SINCI desenvolvem um sistema de controle de processo

As duas empresas implementaram seu primeiro projeto de integração de sistema de controle de processo para uma estação de tratamento de esgoto no Estado de Guanajuato.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estação de tratamento de água ao pôr do sol
Logotipo Sinci

A SINCI é uma empresa mexicana com quase 35 anos de experiência em serviços de automação, sistema de controle de processo industrial e sistemas de informação. Atualmente, é um Integrador de Sistemas Platinum da Rockwell Automation.

Desafio

Integrar um sistema de automação e controle de processo em uma nova estação de tratamento de esgoto para uma empresa multinacional de alimentos.

Solução

  • CLP CompactLogix
  • Terminais gráficos IHM PanelView
  • PowerFlex 525 e PowerFlex 440 acionamentos CA
Resultados

Medir com precisão e confiabilidade a qualidade da água da planta para evitar penalidades e/ou multas em conformidade com as leis e regulamentações relevantes.

Desafio

A SINCI é uma empresa de tecnologia dedicada à implementação de soluções inovadoras para transformação digital com foco em controle de processos, sistemas de informação e convergência de OT/IT que ligam soluções de gestão de negócios à fabricação da Indústria 4.0.

A empresa iniciou suas operações em 1989 em Guadalajara, México, com a missão de oferecer projetos "chave na mão" completos para automação e controle de processos industriais. Ela desenvolveu projetos em vários locais no México e atualmente possui quatro escritórios: Guadalajara, Monterrey, Querétaro e Cidade do México. A empresa também implementou quase 5300 projetos para mais de 470 clientes e está atualmente ativa em mais de 10 tipos diferentes de indústria.

Um de seus clientes finais é uma empresa multinacional de laticínios dos EUA que distribui queijo natural, queijo processado, cream cheese e iogurte sob sua própria marca, com operações no México que remontam a mais de 30 anos. 

Em 2022, a empresa inaugurou uma fábrica industrial no estado de Guanajuato. É lá que a multinacional tem uma estação de tratamento de esgoto (PTAR) onde uma série de processos físicos, químicos e biológicos são realizados com o objetivo de eliminar os contaminantes presentes no esgoto.

As estações de tratamento geralmente operam quatro processos principais, incluindo pré-tratamento (coleta de esgoto usando drenagem); tratamento primário (sedimentação em que a água passa para tanques onde os sólidos se depositam no fundo e os não sólidos sobem para o topo); tratamento secundário (degradação do conteúdo biológico usando tratamentos aeróbicos e anaeróbicos junto com lodo ativado); e tratamento terciário (eliminação completa de microrganismos usando filtração, ionização e descontaminação).

Há quase quatro anos, nesta fábrica, a SINCI e a Rockwell Automation iniciaram um projeto de fábrica nova localmente que consistia na integração de um sistema de controle de processo capaz de monitorar todas as variáveis na fábrica.

Solução

Experiência e capacidade

Vale destacar que esta foi a primeira iniciativa do tipo que as duas empresas (que trabalham juntas há 32 anos) desenvolveram para o setor de tratamento de esgoto, sejam concessionárias públicas ou empresas privadas.  

De acordo com Salvador Navarro (gerente da zona de Bajio na SINCI), um dos primeiros desafios foi adaptar o projeto preliminar (desenvolvido nos EUA) para um adequado para este local, validar a capacidade dos equipamentos mecânicos e coordenar com o fornecedor dos tanques de armazenamento, bem como com o especialista da planta. 

“Os principais desafios com este tipo de implementação são a necessidade de um conhecimento abrangente do processo e a capacidade de reconhecer os tipos de variáveis que vamos encontrar. Uma vez familiarizados com essas variáveis, levá-las a um sistema de controle requer experiência e capacidade substanciais no processamento de resíduos líquidos”, explicou. 

“As variáveis de instrumentação analítica são um elemento muito específico e relevante em projetos de esgoto, assim como a condutividade, oxigênio dissolvido, dureza da água e pH, entre outros”, acrescentou.

Foi exatamente essa experiência abrangente e o conhecimento em automação de controle que levou o cliente a escolher a proposta da Rockwell Automation e da SINCI. Também foi necessário encontrar um fornecedor com os recursos técnicos e humanos para implementar localmente uma proposta originalmente projetada nos EUA. 

Nesse sentido, disse Navarro, “o prestígio da marca Rockwell Automation, juntamente com o fato de a SINCI possuir as mais altas certificações do país, foram fatores-chave que influenciaram significativamente o usuário final a selecionar ambas as empresas para realizar esta iniciativa.” “Basicamente, o que todo cliente procura da empresa que contrata é a certeza de que o projeto será executado no prazo e conforme as especificações”, acrescentou Navarro.

Resultados

Medição precisa

O principal benefício dessa solução de automação e controle é que o cliente tem uma medição precisa da qualidade da água o tempo todo. Isso os ajuda a evitar penalidades como resultado de inspeções surpresa por agentes governamentais, conforme permitido por lei. “Dessa forma, as possíveis multas ou penalidades que poderiam surgir do não cumprimento das normas ambientais podem ser evitadas”, apontou Navarro. 

Deve-se enfatizar que as soluções de sistema de controle de processo oferecidas pela Rockwell Automation para tratamento de esgoto são altamente confiáveis e flexíveis. Elas não apenas são capazes de maximizar a produtividade, mas também reduzem os custos de implementação, minimizam os custos do ciclo de vida, validam a conformidade e preveem futuras expansões. 

Especificamente em relação aos inversores de frequência PowerFlex, Navarro apontou que eles têm sido importantes devido à sua flexibilidade e precisão na gestão do processo de oxigênio dissolvido, que é um aspecto essencial para esse tipo de planta. “Outro atributo importante é o processamento de sinais de instrumentos analíticos”, acrescentou.

O gerente geral da SINCI afirmou que o suporte técnico e o backup da marca Rockwell Automation garantem uma grande vantagem competitiva para sua empresa. Isso o ajuda a enfrentar os requisitos do usuário final com maior confiabilidade e confiança. “Nesse sentido, nossas certificações e o poder do canal de vendas fornecido pela marca nos tornam muito fortes”, afirmou Navarro.

“Como resultado desse tipo de projeto, percebemos que havia várias linhas de negócios que não havíamos explorado. Nossa ideia agora é replicá-lo com outros clientes em diferentes negócios”, concluiu Navarro. 

Publicado 26 de março de 2024

Topics: Build Resilience Process Automation Control Alimentos e bebidas Saneamento Controladores programáveis FactoryTalk View
Inscreva-se na Newsletter

Assine a Newsletter da Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e outras informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Conteúdo recomendado
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Integração de sistema de controle de processo industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.