Loading
Estudo de caso | indústria naval
Recent ActivityRecent Activity

Como a Marinha dinamarquesa colocou novos ventos em suas velas

A LOGIMATIC projeta novas soluções de tecnologia para a indústria naval, oferecendo aos marinheiros terminais e ferramentas com resposta mais rápida

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Como a Marinha dinamarquesa colocou novos ventos em suas velas hero image

Desafio

  • Após 15 anos de serviço ativo, a Marinha dinamarquesa precisava reformar e modernizar a tecnologia a bordo do navio de apoio da classe Absalon

Soluções

ThinManager

  • Oferece desempenho aprimorado ao adicionar uma camada adicional de funcionalidade de supervisão. Fornece controle e segurança que são escaláveis para as necessidades da embarcação.

FactoryTalk View SE (software de IHM)

  • Oferece à tripulação um sistema de conteúdo mais conciso e claro (específico para a situação e/ou patente da embarcação)

IPMS (Sistema de Gestão de Plataforma Integrada)

  • O aplicativo FactoryTalk que compila mais de 8000 sinais em telas de mímica abrangentes para visão geral e controle

Rockwell Automation PartnerNetwork

  • LOGIMATIC, um integrador de sistemas da Rockwell Automation, fornecendo projeto, serviços e suporte

Resultados

Tempo de parada reduzido

  • Sistemas atualizados e terminais simplificados são uma solução plug-in que resulta em tempo de parada mínimo no mar

Eficiências aprimoradas

  •  O software de IHM ajuda a tripulação a alternar rapidamente entre tarefas e sistemas de monitoração. Uma embarcação conectada que fornece à tripulação terminais de usuário gráfico para resolver rapidamente problemas/tarefas de qualquer lugar

Segurança aprimorada

  • Os protocolos de segurança mais robustos para controlar o fluxo de informações e afastar qualquer ataque cibernético

Nem muitas das histórias de melhor prática em tecnologia atualmente começam com navios da indústria naval, situações de risco de vida e o potencial de guerra. Mas no caso da Marinha Dinamarquesa e sua necessidade de atualizar os navios em sua frota de apoio de elite da classe Absalon, este é exatamente o caso.

Compreender as necessidades específicas das forças armadas pode ser difícil até mesmo para o melhor arquiteto de tecnologia “civil”, no entanto, a LOGIMATIC, um integrador de sistemas líder, tinha ampla experiência trabalhando com a Marinha. Junto com o aliado de longa data Rockwell Automation, eles enfrentaram o primeiro dos navios de apoio flexíveis da indústria naval dinamarquesa quando ele chegou ao estaleiro para uma revisão técnica completa.

Eles sabiam que teriam que não apenas pensar e agir como se estivessem navegando em alto-mar, mas também ultrapassar os limites da tecnologia da indústria naval.

Quinze anos no mar

Construído em 2003, o navio da Marinha Dinamarquesa HDMS ABSALON (L16) estava agendado para ter seu sistema de automação e controle remoto completamente substituído após uma vida útil de 15 anos. A situação exigia nada menos que uma modernização completa de toda a infraestrutura técnica do navio.

Operar o sistema “pesado” desatualizado do navio não era apenas excessivamente caro para manter, mas em muitos casos havia se tornado tão obsoleto que não era mais atualizável. Os terminais de usuário ao redor da embarcação, com bancos de telas controlando diferentes funções, como gestão de incêndio, sistemas de advertência, monitoração por câmeras e alarmes, haviam se tornado uma tarefa intensiva de mão de obra para manter.

Tornou-se fundamental reformar essa infraestrutura antiga para garantir que o pessoal naval em serviço pudesse acessar o aplicativo certo do local certo no momento certo, com um sistema de visualização moderno que não apenas melhoraria a experiência do usuário, mas também economizaria tempo e potencialmente salvaria vidas humanas.

"Claramente, as capacidades técnicas do navio estavam antiquadas e precisavam estar alinhadas com capacidades mais modernas”, explica Mathias Jensen, engenheiro de projeto da LOGIMATIC. “A Marinha Dinamarquesa estava ansiosa para encontrar soluções novas, flexíveis e resilientes para seu pessoal, que pudessem ser facilmente implementadas e ativadas.”

Curso definido para atualizações

A LOGIMATIC sabia que a situação exigia um sistema “mais enxuto” que conectasse toda a embarcação de uma forma em que o conteúdo pudesse ser gerenciado, entregue e compartilhado com terminais em qualquer lugar do navio por qualquer membro da tripulação.

No entanto, demonstrar à Marinha Dinamarquesa que esse sistema era o melhor plano de ataque não foi tão fácil quanto uma apresentação padrão. Então, a LOGIMATIC decidiu ir além – eles construíram um laboratório de prova de conceito dedicado e totalmente operacional, onde seus sistemas propostos poderiam ser testados em primeira mão.

Após consultas aprofundadas com a marinha, incluindo o tempo gasto dentro do laboratório, a recomendação da LOGIMATIC foi projetar e implementar o ThinManager, a arquitetura técnica simplificada da Rockwell Automation que simplifica a gestão de hardware, aplicativos e fontes visuais. Impressionados com grande parte do pré-trabalho realizado com o ThinManager durante esse processo consultivo, o pessoal da marinha concordou prontamente em zarpar.

"Passamos muito tempo juntos com a Marinha Dinamarquesa dentro do nosso laboratório de conceitos, revisando constantemente os projetos e solucionando possíveis problemas", continua Mathias Jensen."Sabíamos que teríamos um tempo limitado no próprio navio, então era fundamental que todas as partes se sentissem confortáveis com nosso plano. O laboratório de conceito foi uma excelente maneira de fazer isso."

Assim que o projeto recebeu oficialmente o sinal verde, tornou-se rapidamente necessário para a LOGIMATIC ir além do laboratório isolado e partir para o mar com a tripulação do navio, independentemente dos 20 anos de história trabalhando com a Marinha Dinamarquesa. Eles precisavam obter uma compreensão mais sólida em primeira mão dos pontos problemáticos, requisitos navais e soluções de melhor prática exigidos para a implementação do ThinManager.

Tudo o que era considerado “melhor prática” com clientes civis foi deixado de lado quando a equipe da LOGIMATIC começou a trabalhar diretamente com a tripulação do navio de apoio da indústria naval. Questões aparentemente simples, como alternar entre telas, pressionar um botão ou até mesmo o tamanho de um mouse padrão precisavam ser consideradas como uma questão potencial de vida ou morte.

Ao obter um nível mais profundo de compreensão e apreciação das condições sob as quais a infraestrutura de TI precisaria operar, a equipe da LOGIMATIC desenvolveu uma solução ThinManager especificamente personalizada. O software projetado para esse fim foi programado em hardware cuidadosamente considerado, com várias fontes integradas em terminais de exibição únicos capazes de ler e reagir instantaneamente a dados constantemente recebidos de todas as câmeras IP do navio, do sistema SCADA FactoryTalk View SE e de outros pacotes de software de terceiro.

Navegando em uma onda de tecnologia

Uma vez que o sistema inicial foi instalado, a equipe da LOGIMATIC continuou a navegar com a Marinha Dinamarquesa a bordo do HDMS ABSALON (L16) recém-reformado. Testar e refinar a infraestrutura em cenários da vida real em toda a Noruega e Escócia permitiu um esforço colaborativo para aprimorar sistemas, hardware e protocolos.

O que antes era um sistema pesado de hardware antigo e inúmeros subsistemas foi atualizado com software personalizado baseado em servidor e máquinas virtuais em cada terminal do usuário. Facilmente acessado pelo pessoal designado e fornecendo perfeitamente o conteúdo mais relevante para cada situação, o HDMS ABSALON (L16) deu um salto gigante em relação à sua versão de quinze anos que havia sido içada para um dique seco apenas alguns meses antes. Tanto que a embarcação irmã HDMS ESBERN SNARE (L17) foi rapidamente aprovada para uma revisão tecnológica completa.

“Qualquer tempo de inatividade imprevisto no mar pode ser perigoso, especialmente em situações de combate em potencial”, compartilha Søren Præsius, Gerente de Projeto, Energia Elétrica e Automação, Organização de Aquisição e Logística do Ministério da Defesa da Dinamarca.

“Ter a capacidade de trabalhar em terminais com uma velocidade consistente e extremamente rápida pode literalmente ser uma questão de vida ou morte. Nossos membros da equipe agora estão capacitados para agir rapidamente, sob qualquer nível de estresse, com um sistema que é consistente e intuitivo de usar.”

O custo reduzido de operação também é um dos principais benefícios que a Marinha Dinamarquesa experimentou como resultado da implementação do ThinManager. O hardware excessivo e caro de manter foi removido em favor de controles mais modernos e eficientes, juntamente com o software de IHM. O ThinManager também é escalável para permitir qualquer número de adaptações e mudanças necessárias nos próximos anos, o que se traduz em uma redução de custos, especialmente quando comparado ao sistema em obsolescência.

A segurança em qualquer força armada é fundamental, principalmente em uma embarcação naval no mar ou no cais, onde todas as precauções precisam ser tomadas contra falhas e a ameaça de pessoas externas trazendo computadores ou USBs integrados, por exemplo. A LOGIMATIC implementou o sistema ThinManager para empregar as mais altas medidas de segurança. Embora o novo sistema ainda seja um “sistema aberto”, a arquitetura torna a execução de meios de proteção muito mais eficiente e eficaz.

“Vimos um impacto muito positivo em toda a Marinha Dinamarquesa por meio deste projeto”, diz Søren Præsius. “A nova tecnologia fornece um modelo para melhorias a serem feitas em toda a nossa frota. As atualizações bem-sucedidas para o HDMS ABSALON e o ESBERN SNARE abriram caminho para melhorias em três de nossas fragatas navais. Estamos ansiosos para ver o que mais podemos realizar juntos.”

Os resultados mencionados acima são específicos para o uso de produtos e serviços da Rockwell Automation pela Marinha Dinamarquesa em conjunto com outros produtos. Os resultados específicos podem variar para outros clientes.

Informações sobre marcas comerciais:

ThinManager, FactoryTalk View SE são marcas comerciais da Rockwell Automation Inc.

 

Publicado 10 de dezembro de 2019

Topics: Acelere a transformação digital Soluções de segurança Transformação digital Indústria naval ThinManager FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Como a Marinha dinamarquesa colocou novos ventos em suas velas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.