Loading
ESTUDO DE CASO | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

Equipe especializada na Hindalco impulsiona a transformação

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bobinas de metal na cor de cobre

Líder do setor em alumínio e cobre, a Hindalco Industries Limited é a maior empresa de laminação de alumínio do mundo e uma das maiores produtoras de alumínio primário da Ásia. Sua fundição de cobre é uma das maiores fundições personalizadas do mundo em um único local.

Complexidades nos processos existentes, dados isolados dentro dos departamentos, ineficiências devido a processos que exigem muita mão de obra e falta de visibilidade em tempo real das operações levaram Jagdish Ramaswamy, Chief Digital Officer, e sua equipe principal de especialistas a encontrar uma nova maneira de impulsionar a transformação digital na Hindalco.

Transformação digital

Independentemente do tamanho ou escala, os desafios diários enfrentados pelas indústrias pesadas compartilham semelhanças – manter a produtividade, qualidade, baixo custo e um pessoal qualificado, só para citar alguns. Abraçar a transformação digital pode remodelar as operações, permitindo mais agilidade e capacidade de resposta.

Uma base operacional sólida e estratégias inteligentes podem preparar uma organização como a Hindalco para melhor adoção, integração futura e, por fim, crescimento.

Logotipo do DX Champion

Uma base operacional sólida e estratégias inteligentes podem preparar uma organização para melhor adoção, integração futura e, por fim, crescimento.


Conselho e Embaixadores Digitais

Para a Hindalco, poderia levar dias ou semanas em algumas instalações para extrair dados dos sistemas de TO. Isso aumentava o tempo para concluir qualquer iniciativa de análise para otimizar processos. Por sua vez, esse atraso na análise impactava a produção.

Ramaswamy e sua equipe de liderança formaram um Conselho Digital, com alguns especialistas funcionais de vários negócios para orientar o programa digital em toda a empresa. 

Essa pequena, mas poderosa, equipe de 10 pessoas queria:

  • Criar fábricas mais inteligentes, fornecendo visibilidade em tempo real das operações e KPIs, acesso a dados sem barreiras e usar inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para melhorar a confiabilidade dos ativos e a qualidade do produto.
  • Melhorar a eficiência da cadeia de fornecimento otimizando o custo logístico por meio de aprendizado de máquina e modelos de previsão de preços para otimizar o custo de aquisição.
  • Desenvolver um pessoal com conhecimento digital e encantar os funcionários implantando tecnologias de ponta. 

Casos de uso em toda a cadeia de valor

Como uma pequena equipe de direção, Ramaswamy e sua equipe perceberam a importância das parcerias, internas e externas, para executar com foco incansável. Uma lista completa de casos de uso foi identificada em toda a cadeia de valor do negócio e os projetos foram planejados de acordo.

O Conselho Digital capacitou grupos funcionais e gerentes de linha de frente para direcionar aspectos específicos do programa, incluindo o Centro de Excelência de Manufatura (COE), Sourcing e Procurement, Finanças, Jurídico, Tecnologia da Informação, Qualidade, Sustentabilidade, Logística, Vendas e Marketing, cadeia de fornecimento e Operações, Risco e Conformidade, Manutenção e Recursos Humanos.


Um dos fatores críticos de sucesso para a transformação digital da Hindalco foi recrutar Embaixadores Digitais, profissionais em início de carreira de todas as funções, para ajudar a aumentar a adoção de uma cultura digital.


Educação e Imersão Digital

Um dos fatores de sucesso mais críticos para a Hindalcotransformação digitalfoi o recrutamento de mais de 75 profissionais em início de carreira de todas as funções, chamados de Embaixadores Digitais. Por meio de sessões de imersão digital, essa equipe ajudou a aumentar a adoção de uma cultura digital. As sessões abordaram como usar a transformação digital para resolver problemas, utilizar processos de aprovação de capital para articular o motivo do investimento e identificar e comunicar o retorno do investimento.

"Iniciamos um programa chamado DISHA: Digital Shiksha. Shiksha é uma palavra em hindi para educação", explicou Ramaswamy. "Nossos parceiros ajudaram a ensinar nosso pessoal como a tecnologia funciona. Nos últimos 2 anos, realizamos mais de 15 sessões de imersão digital para mais de 800 pessoas para conscientizar e educar nossos usuários sobre o valor das tecnologias digitais para a empresa."

Trabalhar com um consultor confiável e equipes alinhadas é um fator de sucesso significativo na transformação digital. A Hindalco compartilhou vários exemplos de melhorias orientadas por dados e benefícios para os negócios:

  • Caso de negócio: A qualidade da bobina só é conhecida depois que os resultados são publicados horas após a amostra ser retirada do final da bobina.
  • Solução digital: Um modelo de aprendizado de máquina está sugerindo níveis ótimos para operar o processo, melhorando a entrega no prazo, reduzindo a porcentagem de não conformidade e eliminando o desvio do processo.
  • Caso de negócio: Melhorar os processos da fundição para reduzir os custos de produção.
  • Solução digital: Um modelo analítico baseado em gêmeo digital identifica fatores críticos que contribuem para a melhoria da eficiência e oferece recomendações que já melhoraram a produção em 1% em centenas de panelas.

Suporte e Justificação do Processo

Ramaswamy e a equipe desenvolveram processos concretos para medir os benefícios e oferecer dados para a justificativa financeira.

"O método de justificação é realizado por meio de um processo chamado processo de aprovação de capital, que articula claramente o motivo do investimento e o retorno do investimento", disse ele. "Eu conduzo conscientemente os benefícios com aspectos tangíveis e intangíveis, bem como meço a mudança cultural no nível básico de adoção de tecnologias digitais." 

Ramaswamy e a equipe incentivaram ideias e disseram que o início dos projetos poderia vir de aprovações iniciais mínimas, para incentivar um fluxo de ideias. "Não há medo do fracasso porque estamos incentivando muitos experimentos em toda a organização, com uma abordagem de 'falhar rápido e escalar rápido'", disse ele. "Financiamos ideias que estão alinhadas com nosso plano de negócios de transformação digital e que se baseiam na padronização de processos básicos e principais."

Publicado 15 de fevereiro de 2022

Topics: Accelerate Digital Transformation Transformação digital Ciências da vida Biotechnology Dispositivo médico Pharmaceutical
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Transformação digital na Hindalco Industries
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.