Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

A HDG inova para fornecer embalagens sustentáveis

O Grupo de Embalagens ajuda os clientes a repensar a embalagem do produto para aumentar a reciclabilidade e reduzir o consumo de energia.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina de embalagem tpg hdg

Marcus Behrens é diretor administrativo da HDG. Com sede na Alemanha, o fabricante de equipamento original (OEM) é membro do The Packaging Group, um portfólio de empresas que constroem máquinas para a indústria de embalagens. A HDG é especializada em sistemas de formação, enchimento e vedação horizontal (HFFS) que os clientes dos mercados de alimentos, alimentos para animais, cuidados pessoais, farmacêutico e químico usam para encher e vedar sacos. A HDG é um membro OEM de nível ouro da Rockwell Automation PartnerNetwork.

Reengenharia de máquinas para sustentabilidade

A sustentabilidade é essencial na indústria de embalagens, pois grandes empresas buscam objetivos ambiciosos para atender às demandas dos consumidores e alcançar padrões ambientais mais elevados. Para apoiar esses esforços, a HDG está redesenhando suas máquinas para ajudar os clientes a usar materiais de embalagem naturais, minimizar recursos, reduzir eletricidade e monitorar o consumo de energia.

Assista ao vídeo

 
VÍDEO
A HDG inova para fornecer embalagens sustentáveis

O Packaging Group, uma empresa da HDG, ajuda os clientes a repensar a embalagem de produto para aumentar a reciclabilidade e reduzir o consumo de energia.

marcus behrens, diretor administrativo do packaging group, uma divisão da HDG

 

Marcus Behrens

Diretor administrativo, HDG

 

“Há uma mudança em relação às embalagens plásticas tradicionais. O filme laminado tradicional tem até sete camadas para proteger os produtos do oxigênio e da umidade, mas é difícil de reciclar”, diz Marcus. “Os fabricantes estão buscando mudar para monomateriais que possam ser reciclados facilmente.

Os monofilmes respondem de maneira diferente ao processamento em comparação com os materiais que os fabricantes têm usado há décadas. Esses materiais emergentes são mais sensíveis à temperatura e reagem de maneira diferente ao calor.  

“O comportamento dos materiais é particularmente desafiador”, explica Marcus. “Do ponto de vista da automação, devemos modificar nossas máquinas para incluir mais controles e sensores para melhor controlar o calor aplicado na aniagem. Também devemos modificar os algoritmos usados para alcançar os requisitos de qualidade.”

As metas do cliente impulsionam a inovação

A HDG está desenvolvendo um sistema que ajudará um grande fabricante europeu a usar monomateriais à medida que faz a transição para aniagem 100% reciclável e à base de papel.

“Eles estão à frente da tendência com um lançamento nos próximos anos para substituir todas as embalagens plásticas que vendem”, diz Marcus. “A paixão deles está nos motivando a ir além e desenvolver coisas que ainda não estão disponíveis.”

A HDG também está trabalhando com a Rockwell Automation para desenvolver sistemas HFFS com uma solução de monitoração de energia que ajudará os clientes a acessar e visualizar dados para reduzir o uso de energia. 

“Quando você sabe o que sua linha está consumindo, pode comparar os dados atuais com lotes anteriores e futuros”, explica Marcus. “Se o consumo de energia for diferente, a questão é: por quê? Os dados são úteis e a transparência lhe dará uma advertência sobre a necessidade de manutenção de equipamentos ou desvios na qualidade do material.”

Já, esse insight ajudou a HDG a descobrir uma oportunidade de reduzir a temperatura do calor usado para selar sacos e reduzir os custos de energia em 20%.

Abordagem baseada em equipe

Marcus diz que o esforço em equipe é essencial para o sucesso ao buscar formas sustentáveis de embalagens e materiais.

“É importante envolver o fornecedor de embalagens junto com o fornecedor de máquinas e o cliente. Esse triângulo é o vínculo forte para fazer um projeto funcionar perfeitamente”, diz ele. “Sempre há um pouco de ajustes e ajustes finos necessários, mas muito tempo pode ser economizado se todos trabalharem juntos.”

Publicado em 30 de maio de 2023

Topics: Arquiteturas de rede Integrated Architecture Sustentabilidade Utilidades domésticas e cuidados pessoais Produtos de controle industrial Controladores programáveis Controle do motor
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A HDG inova para fornecer embalagens sustentáveis
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.