Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

OEM PACMAC globaliza máquina de caixas

OEM PACMAC Globaliza máquina de cartonagem Atualiza sua máquina de cartonagem vital para automatizar as trocas de produto e atender à crescente demanda global com agilidade e eficiência.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PACMAC Cartoning Machine
Logotipo PACMAC

A Pacmac fabrica máquinas de enchimento de tubo e de caixa para a indústria de CPG. A empresa está distribuída em três unidades, fabricando máquinas de embalagem, com equipamentos de última geração.

A missão da Pacmac é desenvolver máquinas tecnologicamente avançadas, projetadas e fabricadas na Índia, com foco na robustez e na satisfação do cliente.

Desafio

  • Automatize o processo de embalagem de caixas para facilitar as trocas de produto

  • Forneça um projeto de máquina flexível para mercados globais

Solução

  • CompactLogix™

  • Servo-drives Kinetix® 5500 EtherNet/IP 

  • Servo-motores Kinetix® VP-Series

Resultado

  • Mudanças de produto mais rápidas

  • Caixotamento mais preciso

Desafio

A Pacmac precisava de uma máquina de cartonagem automatizada que pudesse acomodar tamanhos variados de embalagem de forma rápida e fácil.  

O desafio típico enfrentado pela Pacmac com a máquina antiga era a malha aberta. Não havia troca de dados e o envolvimento de muitos componentes mecânicos diminuía a precisão ao longo do tempo. Quando o tamanho da caixa mudava, o eixo das máquinas exigia ajuste manual para compensar o desvio. A posição absoluta do motor principal não podia ser determinada em caso de falha de energia, causando perda de produto, e a falha do motor principal levava à parada completa da máquina.

Além disso, as máquinas antigas eram limitadas na capacidade de lidar com variações de tubos. Com a arquitetura aprimorada, a mesma máquina poderia embalar produtos em várias variações sem parada da máquina, simplesmente selecionando um tipo de tubo diferente na IHM.

Solução

Desenvolvimento de uma nova máquina para lidar com vários tipos de caixas, aumentar a produtividade e a eficiência.

A Pacmac fez parceria com a Rockwell Automation para desenvolver uma nova máquina de embalagem com um recurso automatizado de troca de produto para atender à crescente demanda global.

A Rockwell projetou uma solução para a Pacmac, que é alimentada por CompactLogix™, Kinetix® 5500 EtherNet/IP™ Servo Drives e Kinetix® VP-Series Servo Motors. A nova máquina tem o eixo conectado ao servo motor, que está no Kinetix® 5500 EtherNet/IP™ para comunicação com o controlador, eliminando o sistema mecânico manual.

Os controladores CompactLogix fornecem maior desempenho, maior capacidade, maior produtividade e maior segurança para ajudar a atender às crescentes demandas de máquinas e equipamentos inteligentes para fabricação.

Os Kinetix® VP-Series Servo Motors fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP™.

Arquitetura do sistema
Resultado

Simplificando o projeto da máquina para atender à demanda

A nova máquina permitiu que a Pacmac atendesse a uma maior variedade de produtos e número de usuários finais. Agora é possível operar e monitorar a máquina remotamente, pois a arquitetura multidisciplinar pode ser acessada remotamente para localização de falhas ou modificação, em vez de por meio de uma visita ao local. 

Com a máquina de eixo múltiplo, a transferência de dados contínua é possível por meio de comunicação Ethernet. Com base no tipo de produto, o usuário final pode selecionar uma receita na IHM (interface homem-máquina) e o sistema fará um ajuste automático de compensação. Os operadores podem prever e detectar falhas com mais precisão. A posição absoluta dos servos pode ser mantida em caso de falha de energia. 

Os usuários finais desfrutam de maior precisão e menor manutenção com um sistema mecânico reduzido, e a expansibilidade é alcançável com a adição ou exclusão de eixos. É fácil integrar a máquina com sistemas a montante. 

O custo e o tempo de manutenção da máquina são reduzidos, melhorando a Eficiência Geral do Equipamento (OEE). Isso é realizado por: 

  • Reduzir o número de peças mecânicas em uma máquina, para que menos peças sofram desgaste extremo.

  • Automatizar o ajuste de compensação do servo para reduzir erros, desperdícios e tempo de parada. 

  • Reduzir o tempo de troca de produto simplesmente selecionando o tipo de produto na IHM e os ajustes são feitos automaticamente. 

“Agradeço à Rockwell Automation por nos orientar e conduzir por essa jornada e nos permitir liderar nos setores de CPG e Ciências da Vida, aprimorando a eficiência de nossas máquinas e promovendo a inovação.”
Aakash Thakkar - Diretor, PACMAC

Publicado 15 de abril de 2024

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left OEM PACMAC globaliza máquina de cartucho
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.