Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

A Summer Garden Food Manufacturing melhora o tempo de operação

A combinação do controle programável da Rockwell Automation com a Plex Smart Manufacturing Platform leva à redução do tempo de parada não programada

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fabricação de alimentos enchendo potes de molho em um transportador

Jason Morrow é técnico de controle na  Summer Garden Food Manufacturing. A empresa fabrica e embala produtos para os mercados de varejo e serviços de alimentação, incluindo vários molhos para churrasco e massas.

Com uma operação que funciona em dois turnos de 12 h por dia, 5 dias por semana e produz até 100000 caixas de molhos por semana, a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) é uma prioridade. Mas até que a Summer Garden Food instalou a  Plex Smart Manufacturing Platform™ no final de 2022, eles não tinham a visibilidade dos dados necessária para garantir que os equipamentos estivessem funcionando da forma mais eficiente possível.

“Estávamos perdendo tempo inativo. Sabíamos que tínhamos isso, mas não conseguíamos encontrá-lo. Nossos rendimentos de caldeira não estavam igualando nossos tempos de execução. Queríamos começar a rastrear o tempo inativo em um nível mais detalhado do que o pedaço de papel que o operador escreve”, explica Jason. “O Plex é facilmente expansível. Poderíamos começar com uma máquina e depois expandir a partir daí, uma vez que soubéssemos o que estamos fazendo. A expansibilidade foi um dos maiores motivos pelos quais escolhemos o Plex.”

Assista ao vídeo

 
A Summer Garden Food Manufacturing aumenta o tempo de operação

Assista à entrevista com Jason Morrow, Controls Technician, para saber como a Plex Smart Manufacturing Platform ajudou a Summer Garden Food Manufacturing a detectar e resolver eventos de microtempo de parada.

Jason Morrow, engenheiro da Summer Garden alimentos

Jason MorrowTécnico de controle, Summer Garden Food Manufacturing

Os minutos de tempo inativo se acumulam

A primeira tarefa da Summer Garden Food Manufacturing foi rastrear o tempo inativo em um equipamento fundamental: a máquina de enchimento. Os processos da máquina são controlados pelos controladores programáveis ControlLogix série 5300 da Rockwell Automation, o que significava que eles já estavam coletando muitos dados. Usando a Plex Smart Manufacturing Platform, o fabricante de alimentos conseguiu programar e extrair facilmente relatórios de dados que coletavam dados dos controladores da Rockwell Automation e de várias outras fontes. 

“Descobrimos que tínhamos 4 h de tempo inativo por turno. Os operadores abriam repetidamente a porta, o que parava a máquina, faziam ajustes e depois fechavam a porta. Um minuto aqui, dois minutos ali, cinco minutos aqui — tudo isso se soma substancialmente ao longo de um turno”, diz Jason. “Mas os operadores não anotavam isso. Eles não achavam que era nada demais. No entanto, 3–4 h de tempo inativo por turno é muito tempo inativo.”

Com essa visão valiosa, a empresa agora está focada em melhorar o treinamento e o controle dos operadores para ajudar a melhorar o desempenho da máquina. Uma tática que a Summer Garden Food Manufacturing está adotando é o desenvolvimento de uma tela de visualização que fornece aos operadores informações sobre sua Eficiência Geral do Equipamento diária pessoal para facilitar a conscientização e o crescimento individual.

Aumentando a produção com maior visibilidade das máquinas

Na próxima etapa de sua jornada de transformação digital, a Summer Garden Food Manufacturing planeja expandir o número de máquinas em sua plataforma Plex.

“Começamos pequeno. Agora vamos nos ramificar para as máquinas mais adiante na linha que podem estar causando o tempo inativo do enchedor. Tenho certeza de que há micro tempos inativos que estamos perdendo nas outras máquinas”, explica Jason. “Deve haver uma grande quantidade de informações. É só explorar tudo isso e, eventualmente, isso deve aumentar a produção.”

A partir daí, a Summer Garden Food Manufacturing analisará os dados de fabricação por produto, como comparar os tempos de execução de diferentes molhos.

“Como podemos melhorar a operação do molho vermelho ou do molho barbecue para obter as mesmas velocidades de cada produto?”, exemplifica Jason. “Temos tantas opções quando se trata da Plex. E é tão simples, seja um add-on módulo ou programação extra. Você não poderia pedir nada mais fácil do que isso.”

Publicado 6 de março de 2023

Topics: Optimize Production Soluções de sistema de execução de manufatura Prepared Foods Fõòõòd & Béévééråâgéé Controladores programáveis Plex
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Summer Garden Food Manufacturing melhora o tempo de operação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.