Loading
Estudo de caso | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

A fabricação flexível ajuda o OEM de alimentos e bebidas a acelerar a produção

A fabricação avançada e flexível permite que a Clēan Works mude a produção e alivie a pressão na cadeia de fornecimento de máscaras N95.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A Clean Works atende à demanda global com manufatura flexível

Desafio

  • Padronizar uma solução de controle expansível em toda a linha de produtos

Soluções

  • A utilização da plataforma de controle Micro800™ permite uma solução expansível e econômica
  • A interface do operador PanelView™ 800 fornece controle da máquina, visualização do status e controle/visualização remota da IHM utilizando o servidor VNC incorporado
  • Padronizou o projeto e os controles, IHM, segurança e componentes industriais

Resultados

  • Ao se conectar remotamente à máquina, a Clēan Works pode monitorar dados críticos da máquina e oferecer suporte remoto ou atualizações do sistema
  • A solução se encaixa fisicamente nas pequenas restrições do painel de controle, oferecendo maior controle e flexibilidade para aprimoramentos do sistema
  • A parceria em toda a cadeia de fornecimento reduziu os prazos de entrega e fabricação para produzir um número recorde de máquinas em oito semanas

Há poucos meses, a Clēan Works era conhecida principalmente na indústria de alimentos e bebidas por seu tratamento de descontaminação.

O processo, que utiliza luz ultravioleta, peróxido de hidrogênio vaporizado e ozônio, elimina até 99.99% dos patógenos em frutas e vegetais por meio de uma tecnologia inovadora sem água. A tecnologia foi validada em patógenos transmitidos por alimentos e também é altamente eficaz na eliminação de vírus.

E agora essa tecnologia pode ser aplicada a patógenos e vírus em materiais e superfícies, incluindo máscaras N95 e outros equipamentos de proteção individual (equipamento de proteção individual) usados por profissionais de saúde e trabalhadores essenciais na luta contra a COVID-19.

A Clēan Works e seus parceiros confiaram em tecnologia de fabricação avançada e flexível para mudar a produção e rapidamente acelerar e manter a cadeia de fornecimento e a produção para atender às necessidades globais emergentes e significativas.

O resultado: em apenas oito semanas, a Clēan Works produziu 65 máquinas. A necessidade internacional continua a impulsionar a demanda.

De acordo com Joe Symons, gerente geral da Clēan Works, “Por meio da flexibilidade de nossos parceiros, conseguimos acelerar nossa produção exponencialmente. A força-tarefa da Rockwell Automation para a COVID-19 obteve materiais rapidamente, em muitos casos reduzindo os prazos de entrega pela metade. O apoio da Gerrie Electric, um distribuidor autorizado da Rockwell Automation, e de nossos parceiros de engenharia elétrica na Synchro Engineering, foi inestimável. Membros-chave da equipe se mobilizaram para fornecer suporte técnico 24 horas por dia, responder a perguntas e enfrentar desafios. Não poderia estar mais impressionado."

Coletiva de imprensa Clēan Works
Main Image
Notícias
Coletiva de imprensa Clēan Works

O governo de Ontário está investindo USD 2.000.000,00 para ajudar a Clēan Works Medical e a Pure Life Machinery a fabricar um dispositivo de sanitização único no mundo, chamado Clean Flow Healthcare Mini, com a ajuda da Rockwell Automation.

Assista agora
Padronização de máquinas melhora a eficiência

A equipe da Clēan Works queria padronizar uma solução de controle expansível em toda a sua linha de produtos. Uma única plataforma permitiria a padronização dos componentes do sistema, código da máquina, bem como simplificaria o suporte técnico e a manutenção dos sistemas.

A Rockwell Automation, com o distribuidor autorizado Gerrie Electric, está envolvida com a Clēan Works desde suas máquinas beta iniciais para esterilizar produtos. O projeto original tinha uma mistura de componentes. Juntos, a equipe padronizou o projeto e os controles, IHM, segurança e componentes industriais nos painéis e continuou a adicionar funcionalidade e aprimorar as máquinas.

Aumento da produção de máscaras

O resultado desse trabalho é o sistema de automação para os sistemas Clēan Batch, Clēan Flow e Clēan Flow Mini. A nova máquina Clēan Flow Mini pode sanitizar 1200 máscaras por hora ou quase 30000 por dia.

A tecnologia Clēan Works foi certificada pela Health Canada e validada pelo Departamento de Ciência e Alimentos da Universidade de Guelph, Ontário, Canadá. Para a sanitização de equipamento de proteção individual e máscaras N95, ela foi aprovada para uso em todo o Canadá.

A solução precisava se encaixar fisicamente nas pequenas restrições do painel de controle, enquanto oferecia controle e flexibilidade para aprimoramentos do sistema à medida que os sistemas evoluíam.

A utilização da plataforma de controle Micro800™ permite uma solução de controle expansível e econômica. A interface do operador PanelView™ 800 fornece controle da máquina, visualização do status e controle/visualização remota da IHM utilizando o servidor VNC incorporado. Ao se conectar remotamente à máquina, a Clēan Works pode monitorar dados críticos da máquina, bem como oferecer qualquer suporte remoto ou atualizações do sistema utilizando os recursos VNC no PanelView 800.

Joe acrescentou: "Com o suporte técnico da Gerrie Electric, conseguimos projetar nosso equipamento em torno de um framework de custo otimizado e tecnicamente potente."

O papel da automação na resposta à pandemia

"Nossa forte parceria com nosso distribuidor e seu status de consultor confiável com o cliente tornou o fluxo de informações e requisitos contínuo e eficaz", disse Mark Carmount, gerente da conta de canal da Rockwell Automation. "Estou incrivelmente orgulhoso de como nossa equipe se uniu para fazer o que é certo e tomar todas as medidas necessárias para combater esta pandemia global."

Publicado 11 de agosto de 2020

Topics: Suporte remoto Fõòõòd & Béévééråâgéé Ciências da vida Interface homem-máquina Controladores programáveis
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A fabricação flexível ajuda o OEM de alimentos e bebidas a acelerar a produção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.