Loading
Estudo de caso | Automotivo e Pneus
Recent ActivityRecent Activity

Menor tempo de inatividade da frota, mais eficiência com Fiix

Como a Pro-Vac simplificou a manutenção da frota e dimensionou as operações com o Fiix® CMMS.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
caminhões-pro-vac-em-fila
pro-vac-logo

A Pro-Vac é uma empresa avançada de serviços completos de manutenção de tempestades e serviços ambientais que atende clientes em todo o Noroeste do Pacífico. Com sede na área de Seattle, a Pro-Vac opera uma frota substancial de mais de 100 ativos que exigem manutenção regular. Seu slogan, “Porque o tamanho importa”, não é brincadeira; nacionalmente, a Pro-Vac opera uma equipe impressionante de mais de 50 mecânicos espalhados por 13 locais norte-americanos. A equipe é responsável por gerenciar os reparos e a manutenção de mais de 700 ativos, trabalhando 24 horas por dia para garantir que todos os equipamentos estejam em condições de primeira linha e prontos para serem testados na estrada.

Jeff Potts
Jeff Potts
Diretor de Frota, Pro-Vac
Desafio

  • Os sistemas existentes não conseguiam acompanhar o rápido crescimento da empresa
  • Dependência de processos manuais para entrada de dados e avaliação da disponibilidade do inventário
  • Visibilidade limitada em diferentes locais do site
Solução

  • Fiix® CMMS
Resultado

  • 27% de redução no tempo de parada da frota
  • 17% de melhoria na eficiência do planejamento de rotas
  • 12% de maior precisão no rastreamento do consumo de combustível
  • Conformidade simplificada para auditorias do DOT
Desafio

Acompanhando o rápido crescimento da gestão de frotas e a visibilidade de vários locais

Lidar com equipamentos de frota é um desafio. Os equipamentos estão literalmente em movimento e sujeitos ao desgaste e às demandas físicas de dirigir longas distâncias. Mas com a recente aquisição de novos locais, a empresa de manutenção de tempestades e serviços ambientais sediada em Seattle,  Pro-Vac encontrou-se em uma posição interessante. A empresa havia se expandido, adquirindo novos locais e aumentando sua frota para mais de 700 ativos. Gerenciar uma frota geograficamente dispersa, com mais de 200 equipamentos em um único local, exigia coordenação e visibilidade perfeitas entre os locais.

Jeff Potts, Diretor de Frota da Pro-Vac, expressa tanto entusiasmo quanto preocupação: “Crescemos exponencialmente, e entender o que está acontecendo em todos esses locais, junto com o desempenho de cada mecânico, pode ser avassalador. 

Especificamente, acompanhar o status dos equipamentos e responder às ordens de trabalho em tempo hábil tornou-se um ponto de dor significativo. Assim como o carro pessoal de alguém alerta a cada milha ou mais que é necessário um serviço, os caminhões da frota funcionam da mesma maneira. Os sistemas existentes da equipe não tinham a capacidade de escalar e fornecer supervisão centralizada, dificultando a manutenção de equipamentos confiáveis e prontos para a estrada.

Solução

Gestão e manutenção de frota simplificadas com Fiix CMMS

A Pro-Vac adotou o Fiix® CMMS, uma plataforma centralizada que se integrou perfeitamente à sua ferramenta atual de gestão de frota, o Samsara. Essa integração permitiu que dados críticos da frota, como quilometragem, horas e cronogramas de manutenção, fluíssem automaticamente para o CMMS, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.

A capacidade da plataforma de rastrear ordens de trabalho, avaliar a criticidade dos ativos e priorizar tarefas reduziu significativamente os gargalos. Os motoristas agora enviam solicitações de trabalho com fotos anexadas, permitindo que a Pro-Vac tome decisões mais rápidas e informadas.

Além disso, os recursos de gestão de inventário dos sistemas ajudaram a equipe a definir limites mínimos de estoque para que as peças estivessem disponíveis quando necessário. O Fiix® CMMS também simplificou a conformidade com as regulamentações do Departamento de Transportes (DOT) ao centralizar os registros de manutenção.

Resultado

Eficiência na gestão da frota, redução do tempo de parada e uma base para crescimento escalável

Como a equipe diz, Fiix® tem sido um salva-vidas para a Pro-Vac. Agora faz parte da empresa, fornecendo instantâneos em tempo real da saúde da frota e ajudando a expandir.

Ao aproveitar o Fiix® CMMS, a Pro-Vac alcançou melhorias tangíveis em todas as operações da empresa. A integração do CMMS com o Samara permitiu o rastreamento contínuo dos dados da frota, reduzindo o tempo de parada em 27% por meio do scheduling proativo de manutenção. A visibilidade aprimorada das solicitações de trabalho, apoiada por recursos visuais como fotos, apoiou a tomada de decisões mais rápida e a melhor priorização das tarefas, resultando em reparos mais rápidos e maior confiabilidade da frota.

A Pro-Vac também otimizou a gestão de inventário aproveitando os recursos de rastreamento de peças do Fiix® CMMS para que os componentes críticos estivessem sempre em estoque e ajudassem a evitar tempo de parada desnecessário. Essa abordagem simplificada não apenas economizou tempo e recursos, mas também apoiou os esforços de conformidade, tornando as auditorias do DOT muito mais fáceis com registros de manutenção centralizados. À medida que a Pro-Vac continua a expandir, o Fiix® CMMS tornou-se uma ferramenta indispensável para manter a excelência operacional e apoiar sua estratégia de crescimento.

Este estudo de caso é uma versão replicada, com o original disponível no website do Fiix®. Para acessar a versão original, clique aqui.

Publicado 11 de fevereiro de 2025

Topics: Optimize Production Automotivo e pneus Fiix CMMS
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Menor tempo de inatividade da frota, mais eficiência com Fiix
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.