Loading
ESTUDO DE CASO | METAIS
Recent ActivityRecent Activity

A Pax adota novo ERP e ganha visibilidade dos dados

A Pax Machine Works adota o Plex Enterprise Resource Planning e a visibilidade dos dados aprimorada fornece resultados imediatos para os negócios.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
instalação de estamparia metálica da Pax Machine Works
logotipo da Machine pax works

A Pax Machine Works, Inc. com sede em Celina, OH, é uma empresa de estamparia metálica de propriedade e operação familiar fundada em 1948. De seu início humilde como uma pequena oficina de reparos, a Pax cresceu ao longo dos anos, agora operando em uma instalação de 455000 ft² em uma propriedade de 160 acres. Além disso, a instalação da Pax fica ao lado de sua empresa irmã, a Pax Products, que opera em uma instalação adicional de 36000 ft². A Pax Machine Works é uma fonte de primeira linha de estamparia metálica de alta precisão em todo o mundo, com capacidades que incluem estamparia metálica, projeto de matriz, ferramenta e matriz, e muito mais.

Desafio

  • Processos em papel propensos a erros
  • Processo de cotação lento
  • Incapacidade de rastrear responsabilidades e prestação de contas dos funcionários
  • Falta de visibilidade dos dados
  • O sistema em obsolescência exigia programação personalizada e dependência de um único funcionário
Solução

  • Planejamento de recursos empresariais (ERP) Plex
Resultado

  • Aumento da digitalização e da visibilidade
  • Mudança de processos em papel para digital
  • Aumento da responsabilidade
  • Redução dos tempos de resposta ao cliente
Desafio

Desde sua fundação, há 76 anos, a Pax Machine Works, Inc. cresceu e se tornou uma renomada produtora de estampagens metálicas de precisão, componentes usinados e conjuntos. A Pax é conhecida como uma fornecedora de serviço completo e está dedicada a superar consistentemente as expectativas de qualidade de seus clientes. À medida que a empresa cresceu e evoluiu com o mercado de manufatura em constante mudança, a equipe da Pax trabalhou para garantir que os negócios também pudessem progredir sistematicamente. Em resposta a essas conversas contínuas, a equipe determinou que, embora estivesse satisfeita com a experiência em seu sistema em obsolescência, a Pax precisava explorar a implementação de algo novo para permanecer competitiva.

Sistema em obsolescência personalizado não escalável

Com uma programação personalizada significativa e dependência de um único funcionário para auxiliar a Pax em seu sistema em obsolescência, a equipe reconheceu que um novo sistema era a melhor opção para manter seu ritmo. Assim, iniciaram a busca, revisando 17 pacotes de software e realizando sete demonstrações para encontrar a melhor opção. Um comitê de quatro pessoas foi estabelecido para revisar cada um dos diferentes sistemas e verificar se fizeram a escolha certa.

Apesar da hesitação inicial com o modelo baseado em nuvem da Plex, a Pax Machine Works ficou intrigada com a Plex e como a tecnologia de produção inteligente poderia apoiar as futuras melhorias da empresa. Após demonstrar como as peças existentes do quebra-cabeça da Pax Machine Works se encaixariam perfeitamente na Plex e eventualmente se tornariam ainda mais aprimoradas, o Plex ERP foi escolhido como o novo sistema da Pax.

Solução

Aceitando a mudança por meio da implementação

A implementação do Plex foi adotada com sucesso com o incentivo da alta gestão e o envolvimento pessoal de figuras-chave na Pax Machine Works. O nível profundo de compreensão em toda a empresa criou uma frente unida quando começaram a implementação. A Pax também solicitou assistência do Revolution Group, um integrador de sistemas terceiro, que ajudou durante todo o processo. Além disso, a Pax Machine Works utilizou especialistas no assunto (SMEs) departamentais que assumiram a liderança e adotaram o Plex como precursor para o treinamento de todos os funcionários da Pax.

A Pax Machine Works entrou em operação com o Plex ERP em fevereiro de 2016 – sua equipe sentiu-se confiante de que estava pronta para avançar, e todas as partes estavam totalmente preparadas. A própria entrada em operação foi caracterizada como "divertida", com a Pax enfrentando uma grande tempestade e queda de energia no segundo dia de troca de sistemas. No entanto, mesmo com o clima severo, a equipe da Pax concluiu a implementação. Eles ficaram agradavelmente surpresos ao descobrir que podiam usar o Plex para enviar peças de conexões de celular em laptops com bateria durante o clima inclemente. Um benefício adicional que tranquilizou a equipe da Pax de que eles tomaram a decisão certa ao migrar para o Plex.

A mudança pode ser difícil, e mesmo após uma entrada em operação bem-sucedida, alguns funcionários expressaram hesitação em fazer a transição para o Plex. Tendo estado no sistema em obsolescência por muitos anos, os funcionários estavam confortáveis e confiantes na programação personalizada que estavam acostumados a usar. No entanto, Jeff Pax, gerente administrativo da Pax Machine Works, afirmou que esses mesmos funcionários estavam totalmente integrados e até acharam o Plex mais fácil de navegar em poucos dias.

Resultado

Processo de cotação simplificado

Após a implementação do Plex, a empresa esperava ver várias melhorias principais: aumento da digitalização, visibilidade e facilidade de uso. Felizmente, o Plex ajudou a agilizar os processos da Pax e a alcançar esses objetivos desde a implementação em 2016. Especificamente, o processo de cotação foi simplificado e a empresa agora pode rastrear melhor as responsabilidades dos funcionários. Uma tecnologia mais moderna no chão de fábrica, incluindo folhas de verificação automatizadas, foi adotada tanto por gerações mais velhas quanto por mais jovens. Com um influxo de funcionários recém-contratados para contrabalançar as aposentadorias que se aproximam, a Pax Machine Works está satisfeita com o impacto da modernização do chão de fábrica até agora e está confiante de que a tecnologia inovadora continuará a fazer a diferença nos próximos anos.

Capacidade de se preparar para auditorias

"Gostei que alguns de nossos funcionários mais experientes adotaram o [Plex]", afirmou Pax. "Os funcionários que não estavam confortáveis com computadores realmente se integraram totalmente."

A mudança do sistema em obsolescência para o Plex foi uma melhoria notável para a equipe da Pax Machine Works, ajudando não apenas a agilizar os processos, mas também a aumentar a responsabilidade. Os processos digitais também ajudaram a aumentar a taxa de resposta aos clientes da Pax e a fornecer dado em tempo real para maior visibilidade. Exigida por seus clientes, a empresa também passa por auditorias frequentes – o Plex simplificou o processo de auditoria, permitindo que a Pax recupere rapidamente as informações necessárias.

Uma solução que se expande para o crescimento futuro dos negócios

A Pax Machine Works tem grandes planos com o Plex à medida que continua a otimizar a eficiência operacional. A equipe está atualmente implementandoAutomação e Orquestração do sistema de execução de manufatura Plex (A&O), uma solução de automação de processos escalável, e também está implementando ainda mais o Plex nas máquinas do chão de fábrica com a esperança de aumentar a visibilidade dos dados. Além disso, a Pax está trabalhando em vários painéis de produção para obter ainda mais visibilidade e avançar em direção a uma transição completa para o Plex UX.

Com o Plex, a Pax Machine Works Inc. continua a avançar no mundo da estamparia metálica e a manter o padrão de qualidade que seus clientes esperam e apreciam.

"Antes do Plex, tínhamos uma base muito forte no que diz respeito à nossa infraestrutura de TI, mas o Plex a elevou a vários níveis", afirmou Pax. "[O Plex] nos colocou em uma posição melhor no que diz respeito a recursos de relatórios e facilidade de uso, e nossos funcionários realmente o adotaram."

Publicado 7 de fevereiro de 2025

Topics: Acelere a transformação digital Metais Plex ERP
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Pax adota novo ERP e ganha visibilidade dos dados
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.