Loading
ESTUDO DE CASO | Celulose e papel, household & personal care
Recent ActivityRecent Activity

A Encore Tissue aprimora a confiabilidade da planta com o SDCD PlantPAx

O software fácil de usar aumenta a produtividade dos principais equipamentos de fabricação de tissue

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Duas caixas de lenços Encore icare
Logotipo Encore Tissue

A Encore Tissue nasceu em 1998, quando a família Holckner adquiriu uma pequena empresa de papel tissue. A visão da Encore era clara desde o início: fornecer produto de papel tissue de qualidade para o mercado australiano, ao mesmo tempo em que se esforçava para ser social, econômica e ambientalmente sustentável.

Desafio

  • Com a produção aumentando, a Encore Tissue buscava uma solução SDCD moderna que proporcionasse ganhos de produtividade, oferecesse uma interface amigável e incluísse suporte de longo prazo.
Solução

  • Após uma revisão completa, a Encore Tissue selecionou o PlantPAx® Distributed Control System (DCS) para substituir a solução antiga.
Resultado

  • Ao implementar o PlantPAx, a Encore Tissue agora tem um sistema unificado. Um SDCD Rockwell está se comunicando com um controlador de segurança Rockwell, que controla os drives PowerFlex®. Isso simplifica a integração com o sistema de acionamento, além de permitir atualizações simples no futuro.

A Encore Tissue, um fabricante australiano líder de papel higiênico e toalhas de papel, aprimorou a eficiência e a confiabilidade de sua fábrica em Victoria ao atualizar para o Sistema de Controle Distribuído (DCS) PlantPAx® da Rockwell Automation.

A Rockwell trabalhou com a Encore Tissue – que produz marcas domésticas como o papel higiênico icare – por mais de 20 anos, primeiro trabalhando no sistema de acionamento CC da máquina de papel no início dos anos 2000, depois convertendo metade para CA em 2014 e a outra metade em 2017. O sistema de acionamento CA é baseado no PowerFlex® 755 da Rockwell. A atualização da máquina de papel permitiu que a Encore Tissue aumentasse a produção da fábrica.

A Encore Tissue é uma empresa familiar australiana com a visão de fornecer produto de papel de qualidade para o mercado australiano, enquanto se esforça para ser social, econômica e ambientalmente sustentável.

Desafio

Com a produção aumentando, a Encore Tissue buscava uma solução SDCD moderna que proporcionasse ganhos de produtividade, oferecesse uma interface amigável e incluísse suporte de longo prazo.

Encore Tissue Machine

"Nosso SDCD existente havia se tornado obsoleto e não era mais suportado", disse Mark Camilleri, gerente de projeto da Encore Tissue. "A Rockwell tem amplo conhecimento de nossa máquina e planta por meio de nosso longo relacionamento, então os envolvemos para avaliar a atualização de nosso SDCD."

Além da nova funcionalidade, a Encore Tissue queria que a nova solução SDCD tivesse uma interface de software fácil de usar que pudesse ser utilizada por várias equipes.

Solução

Após uma revisão completa, a Encore Tissue selecionou o SDCD PlantPAx da Rockwell Automation para substituir a solução mais antiga.

“O PlantPAx é um SDCD aberto, o que significa que empresas parceiras, como integradores de sistemas com conhecimento do sistema, também podem fornecer suporte”, explica Adrian Giecco, diretor regional – Pacífico Sul, Rockwell Automation.

Encore Rockwell Automation PlantPAx SDCD

O PlantPAx é um SDCD moderno que fornece um sistema de controle único em toda a fábrica para aumentar a flexibilidade, impulsionar a eficiência, reduzir custos e permitir melhores decisões de negócios para empresas de celulose e papel, manufatura, engenharia de processos, mineração e recursos, alimentos e bebidas, água e esgoto e uma ampla gama de setores industriais.

“O software PlantPAx compartilha a mesma plataforma do sistema de acionamento Rockwell já em uso na Encore Tissue, portanto, o pessoal já está familiarizado com seu uso, o que significa que houve uma curva de aprendizado menor para a migração para o PlantPAx”, disse Giecco.

Encore Rack 5

The new PlantPAx solution (hardware pictured), uses the same software platform as existing Rockwell drives, so staff are already familiar with many of its functions

Para permitir uma transição suave, a Rockwell conseguiu extrair o código e a configuração lógica do SDCD existente e remapeá-los para a lógica PlantPAx, garantindo assim que os alarmes de objetos, limites, ajustes, referências e outras configurações permanecessem os mesmos sem a necessidade de recomissionamento ou reajuste.

“Esta é uma abordagem comprovada para migrar rapidamente a funcionalidade do processo para o padrão PlantPAx e minimizar o risco”, disse Giecco.

“Outra maneira pela qual a Rockwell minimizou o risco neste projeto foi reutilizando a fiação existente. Os sistemas de controle existentes usam o hardware Allen-Bradley® ControlLogix® e, como tal, os módulos de E/S podem ser substituídos como um sistema 'semelhante ao original', mantendo os módulos de terminal existentes e os chicotes de fiação intactos, reduzindo significativamente o risco de migração e reduzindo o tempo de comissionamento.”

Resultado

Com a implementação do PlantPAx, a Encore Tissue agora tem um sistema unificado. Um SDCD da Rockwell está se comunicando com um controlador de segurança da Rockwell, que controla os PowerFlex drives. Isso simplifica a integração com o sistema de acionamento, além de permitir atualizações simples no futuro.

“Precisávamos atualizar o hardware devido à sua idade, então a escolha da Rockwell significou que recebemos um suporte melhor de uma empresa com experiência comprovada e dedicada em automação de processo”, disse Camilleri.

“A Encore Tissue também cuida de peças sobressalentes críticas por meio do Acordo de Gestão de Peças de Inventário da Rockwell Automation”, disse ele.

O novo sistema também reduz a dimensão física, exigindo apenas dois controladores em vez de quatro e ocupando menos espaço no painel.

"O PlantPAx também foi projetado para permitir que fabricantes como a Encore Tissue sigam os padrões da indústria e as melhores práticas de forma mais simples e eficiente", disse Giecco.

Para tornar o comissionamento e a partida o mais suaves possível, a Rockwell realizou um extenso período de Teste de Aceitação de Fábrica (FAT) de várias semanas.

“O FAT geralmente dura apenas alguns dias, mas queríamos que tudo funcionasse perfeitamente para a Encore Tissue, então fomos meticulosos em nossos testes”, disse Giecco.

“Como resultado, toda a migração – desde o início do comissionamento até a produção – foi concluída em apenas quatro dias, tornando-a uma transição altamente eficiente.”

“As etapas que precisavam ser tomadas enquanto a máquina estava offline foram todas concluídas dentro de uma janela de 72 h, desde o desligamento até a religação, alcançando assim um resultado bem-sucedido em um prazo apertado.”

Publicado 18 de agosto de 2025

Topics: Optimize Production Production Automation Soluções de processo Celulose e papel Utilidades domésticas e cuidados pessoais PlantPAx
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Encore Tissue aprimora a confiabilidade da planta com o SDCD PlantPAx
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.